Le Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity™ 2 offre une sécurité de niveau entreprise, des configurations évolutives et un accès à distance transparent pour la gestion des infrastructures informatiques.
RUNGIS, France [19 Février 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader Mondial des infrastructures numériques critiques, a présenté le Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity™ 2, une plateforme de commutateur KVM de nouvelle génération pour une gestion sécurisée centralisée des dispositifs informatiques dans les environnements data center d’entreprise, les sites edge distribués et les environnements de bureaux distants. Conçu pour aider les opérateurs à simplifier les opérations quotidiennes, à répondre rapidement aux problèmes et à maintenir la disponibilité du système, le commutateur permet un diagnostic, une configuration et une récupération à distance tout en protégeant les systèmes informatiques des logiciels et des firmwares non vérifiés.
« Alors que les entreprises distribuent les charges de travail sur plusieurs sites, la complexité de la gestion d’infrastructure augmente en conséquence, » a déclaré Ramesh Menon, Vice Président des solutions IT Systems chez Vertiv. « Le Vertiv Avocent MergePoint Unity 2 fournit un point de contrôle centralisé avec une sécurité de niveau entreprise, aidant les équipes informatiques à maintenir la visibilité et la réactivité quel que soit l’emplacement de leur infrastructure. »
Le nouveau commutateur clavier, vidéo et souris (KVM) répond aux normes cryptographiques FIPS 140-3, prenant en charge un chiffrement vérifié et sécurisé pour les environnements des administrations et d'entreprise. Il offre une protection avancée grâce à l'authentification par carte à puce et carte d'accès commune (CAC) ainsi que des contrôles d'autorisation utilisateur, donnant aux équipes informatiques une vue consolidée de l'infrastructure sans requérir plusieurs outils ou visites sur site. Grâce aux capacités de Média Virtuel intégrées, les utilisateurs peuvent monter à distance des lecteurs pour les installations de logiciels et d'applications, rationalisant les mises à jour et minimisant les temps d'arrêt. La plateforme permet également l'accès distant à l'interface firmware UEFI et BIOS pour les mises à jour système critiques et le dépannage matériel. En outre, les utilisateurs locaux et distants bénéficient d'une interface intuitive basée sur un navigateur, tandis que la prise en charge locale des touches de raccourci permet une navigation et une exécution des tâches rapides, favorisant une efficacité renforcée et une expérience utilisateur rationalisée au niveau du rack.
Le KVM présente une conception compacte qui, lorsqu'elle est associée à la console Vertiv™ Avocent® Local Rack Access (LRA), se loge dans une seule unité de rack, optimisant ainsi l'espace rack précieux. Il peut être géré via une interface Web intégrée pour des applications autonomes ou intégré à Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform dans le cadre de la solution Vertiv™ Avocent® DSView™ pour un contrôle centralisé à l'échelle de l'entreprise.

Pour en savoir plus sur le Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity™ 2, le portefeuille de gestion informatique étendu de Vertiv ou les solutions d’alimentation électrique et de refroidissement de bout en bout de Vertiv, visiter Vertiv.com.
À propos de Vertiv
Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la « Securities and Exchange Commission », notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.
Contact presse Vertiv
Agence Yucatan
Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T: 01 53 63 27 32
E: vertiv@yucatan.fr