Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Vertiv annonce un système de gaine à barre à double étage haute capacité et évolutif qui préserve l'espace blanc pour les exigences croissantes des data centers d’IA

mars 04, 2026

La configuration à double étage de Vertiv™ PowerBar Track fournit une distribution électrique aérienne flexible pour les environnements de calculs modernes.

Rungis, FRANCE [3 Mars 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader mondial des infrastructures numériques critiques, a annoncé l’extension de la famille de gaines à barre Vertiv™ PowerBar Track avec l’introduction d’une conception haute capacité compacte à double étage qui permet une densité de puissance supérieure tout en optimisant l’espace blanc précieux.

La conception à double étage du Vertiv™ PowerBar Track offre une capacité supérieure et peut être mise à l'échelle verticalement, optimisant ainsi l'espace inutilisé.
© Vertiv™ Group Corp.

Conçu pour répondre aux charges de travail d'IA en rapide évolution dans les data centers hyperscale et de colocation, le système évolutif offre une distribution électrique haute capacité grâce à une architecture modulaire flexible qui soutient la croissance future, permet une efficacité énergétique améliorée et fournit un déploiement simplifié. La solution est conçue pour répondre aux normes rigoureuses de sécurité et de performance, avec des configurations allant jusqu’à 2 000 A selon la norme UL 857, et jusqu'à 2 500 A pour la norme IEC 61439-6 avec des variantes en conducteurs de cuivre et d'aluminium.

Le Vertiv PowerBar Track permet une distribution électrique sûre et continue ainsi que des modifications de configuration en direct sans temps d'arrêt du système. Son architecture à rail ouvert permet aux exploitants d’installer ou de déplacer des boîtiers de dérivation n’importe où le long de la gaine à barres, tout en maintenant une distribution de charge active. Chaque point de connexion comprend des verrouillages mécaniques et électriques intégrés pour la sécurité de l'opérateur, et le comptage intégré optionnel offre une visibilité en temps réel de la consommation électrique pour une meilleure planification des capacités et une meilleure gestion de l'énergie. La configuration à double étage prend en charge une capacité supérieure et plus de connexions par boîtier de dérivation et peut également être mis à l’échelle verticalement pour servir efficacement les environnements à haute densité.

La conception à double étage du Vertiv™ PowerBar Track offre une capacité supérieure et peut être mise à l'échelle verticalement, optimisant ainsi l'espace inutilisé.
© Vertiv™ Group Corp.

« La distribution électrique doit suivre le rythme de l'échelle et de la densité des environnements modernes d'IA et de l'informatique haute performance », a déclaré Kyle Keeper, vice-président senior de l'unité commerciale alimentation électrique chez Vertiv. « Alors que les clients naviguent entre des demandes de puissance croissantes, des contraintes d'espace plus étroites et des exigences d'infrastructure en rapide évolution, ils ont besoin de solutions qui apportent de la flexibilité.

Vertiv PowerBar Track à double étage est conçu pour relever ces défis en permettant une extension compacte mais évolutive, en prenant en charge les changements en direct et en fournissant la fiabilité requise dans les environnements de data centers critiques. »

Le système de gaine à barres s’intègre de manière transparente avec le réseau d’alimentation complet de bout en bout de Vertiv, y compris les tableaux électriques Vertiv™ PowerBoard, les systèmes d’alimentation sans interruption (ASI) et les baies, formant une infrastructure complète et coordonnée pour les applications haute densité. Soutenu par le réseau mondial de fabrication et de service de Vertiv, Vertiv™ PowerBar Track peut être configuré pour faciliter la maintenance, contribuant à réduire les temps d'arrêt liés à la maintenance tout en permettant un déploiement plus rapide et une plus grande adaptabilité pour les data centers en expansion rapide. Vertiv PowerBar Track contribue également à l’écosystème d’alimentation électrique de Vertiv™ 360AI, qui combine les technologies de distribution, de protection et de gestion électrique conçues pour soutenir la prochaine génération d'infrastructures numériques prêtes pour l'IA.

Vertiv PowerBar Track s’intègre à Vertiv™ OneCore, une solution d'infrastructure de data center préfabriquée évolutive, et à Vertiv™ SmartRun, un système d'infrastructure informatique aérienne modulaire, permettant une approche cohérente de la conception modulaire et évolutive des data centers.

Pour plus d’information sur Vertiv™ PowerBar Track et sur les solutions d’alimentation et de refroidissement de bout en bout de Vertiv, visiter Vertiv.com.

À propos de Vertiv

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.com.

Déclarations prospectives

This release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27 of the Securities Act, and Section 21E of the Securities Exchange Act. These statements are only a prediction. Actual events or results may differ materially from those in the forward-looking statements set forth herein. Readers are referred to Vertiv’s filings with the Securities and Exchange Commission, including its most recent Annual Report on Form 10-K and any subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q for a discussion of these and other important risk factors concerning Vertiv and its operations. Vertiv is under no obligation to, and expressly disclaims any obligation  to, update or alter its forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.


Contact presse Vertiv
Agence Yucatan
Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T: 
01 53 63 27 32
E: 
vertiv@yucatan.fr

Partner Login

Langue & Localisation