The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

L’avenir de l’infrastructure TI

Avec l’IA causant des perturbations de l’infrastructure physique à la façon dont les entreprises doivent planifier leur croissance, trouver une feuille de route crédible pour guider l’avenir des entreprises peut atténuer les incertitudes, les défis et les risques.

L’avancement rapide de l’IA crée des occasions et des défis sans précédent au sein de l’infrastructure informatique. De l’augmentation fulgurante des densités de bâti à la nécessité d’une alimentation électrique permanente et de solutions de refroidissement innovantes, le paysage, comme nous le savons, change.

Obtenir le livre blanc

Bien que l’IA transforme les centres de données et la façon dont elle est utilisée et consommée, cette révolution ne fait que commencer. Les tendances actuelles indiquent que les charges de travail d’IA dans les centres de données représenteront plus de 40 % de la capacité totale d’ici 2027. Cet aperçu de la montée en puissance a déjà apporté des changements importants à l’architecture, à la consommation d’énergie et aux systèmes de refroidissement. Et beaucoup continuent de rattraper le retard, même si d’autres changements et développements continuent de se produire.


Source : Omdia

“  Nous avons maintenant un outil incroyable dans l’IA qui peut extraire des données et libérer sa valeur cachée. Mais cela signifie également que vous devez être prêt pour les changements profonds dans l’infrastructure nécessaire pour soutenir l’IA.  ”

Stephen Liang
Chef de la technologie et vice-président exécutif, Vertiv

Le défi de la demande énergétique

L’IA est et continuera de pousser pour des demandes d’alimentation évolutives, des systèmes de refroidissement avancés et la gestion globale des centres de données et la capacité de service dans l’infrastructure numérique critique. L’une des tendances les plus remarquables est l’augmentation spectaculaire de la densité des bâtis. Les densités de bâti élevées actuelles de 50kW par bâti devraient augmenter à 540kW ou même à 1MW d’ici 2029. Cette augmentation n’est pas seulement une figure; c’est un signe avant-coureur des changements à venir.


2024 2025 2027* 2029 et plus*
Architecture de bâti

Le format du bâti changera probablement en taille et en configuration à partir de 2027 et ne correspondra probablement pas aux versions EIA et OCP utilisées aujourd’hui.
Jusqu’à 50kW par bâti avec distribution d’alimentation N+1 de 400/230 V c.a.

Refroidi à l’aide d’échangeurs de chaleur liquide-air à l’arrière de la porte.
Jusqu’à 140kW par bâti avec distribution d’alimentation 400/230 V c.a. ou 400VDC.c. N+1.

Refroidi à l’aide de plaques froides monophasées liquide-à-puce (80 % de la charge thermique), augmentées par des échangeurs de chaleur liquide-à-air de la porte arrière (20 % de la charge thermique).
Jusqu’à 300kW par bâti avec distribution d’alimentation 400/230 V c.a. ou 400VDC.c. N+1.

Refroidi à l’aide de plaques froides liquide-à-puce, augmentées par un échangeur thermique liquide-à-air de la porte arrière.
Densités jusqu’à 1MW par bâti. La conception doit tenir compte de 480/277 V c.a., 600/347 V c.a. ou 800V c.c. d’ici 2031. Distribution d’alimentation 400/230 V c.a. ou 400VDC.c. N+1.

Le refroidissement de la plaque froide (100 % de la charge thermique) doit être pris en compte dans la conception.
*Les détails techniques et de gestion, les estimations et les projections cités ici sont basés sur la recherche Vertiv, l’expertise interne et les informations actuellement disponibles auprès des partenaires Vertiv de l’industrie. Les prévisions analysées sont basées sur les technologies de conception et d’infrastructure disponibles à la date de publication de ce livre blanc. Les projections sont fournies à titre indicatif seulement.

Outre le tableau sommaire sur la trajectoire ascendante de l’architecture de bâti ci-dessus, nos recherches et projections pour les prochaines années comprennent les changements et la croissance de l’architecture du processeur graphique et de la rangée, la gestion de l’alimentation, les charges de travail de l’unité de traitement graphique (GPU), les cycles thermiques, la réutilisation de la chaleur et les facteurs de surtension de performance de l’IA, ainsi que les contrôles pour tous les systèmes intégrés. Pour trouver le tableau complet des plus grands développements dans l’infrastructure informatique et son équivalent dans les systèmes d’alimentation et de refroidissement, téléchargez notre document dès aujourd’hui.

Autres défis et occasions clés

Systèmes de refroidissement améliorés

Les opérateurs passent du refroidissement par air à des méthodes avancées de refroidissement par air assisté ou uniquement par liquide. Ils sont dans la période unique et opportune de combiner les technologies de leurs solutions de refroidissement de l’air et d’utiliser leur équipement actuel modernisé pour accommoder le refroidissement liquide dans les déploiements progressifs.

Solutions d’alimentation évolutives

Répondre aux demandes croissantes en énergie et gérer efficacement les charges d’impulsions. La dépendance à l’approvisionnement du réseau électrique pourrait nuire aux opérateurs qui tentent de maintenir le temps de disponibilité du service et d’améliorer la résilience des actifs investis. Les ressources énergétiques distribuées (DER) peuvent fournir ce pont pour les charges énergétiques stockées, distribuées et gérées pendant les urgences et les opérations de routine.

Conceptions, compétences et mises en œuvre à venir

Intégrer des solutions flexibles pour répondre à l’évolution des modèles d’IA et des besoins informatiques. Les relations traditionnelles entre les fournisseurs et les clients, qui consistent à avoir un minimum d’interactions une fois les produits livrés, ne fonctionneront plus. Au lieu de cela, une relation de collaboration continue devra être maintenue, de la planification, de la conception et de la mise à l’échelle au déploiement, à la surveillance et à la mise en œuvre en fin de vie du matériel, des services et des certifications de perfectionnement en prévision de l’évolution des exigences et des demandes sur l’infrastructure numérique critique.

 

À quoi ressemblera l’avenir de l’infrastructure TI?

Comprendre ces changements est essentiel pour quiconque compte sur l’IA pour stimuler la croissance et l’innovation et nécessite plus qu’un aperçu des tendances actuelles. Les experts Vertiv évaluent à quoi ressemblera le paysage au cours des prochaines années, de l’augmentation des densités de bâtis à l’avenir des technologies de refroidissement. Cliquez sur l’expert pour trouver quelques-uns de ses points de vue sur la façon dont les entreprises et les centres de données peuvent tirer parti des défis et des occasions que l’IA apporte.


peter-panfil

Peter Panfil
Vice-président, Global Power, Vertiv, pour alimenter l’avenir

" Quel est le secret pour relever ces défis en matière de pouvoir? Je pense qu’une grande partie des changements de pouvoir plus précis seront anticipés. Vous devez savoir où se dirigent les fabricants de puces et ce que pensent les initiés de l’industrie des TI. "


stephen-liang

Stephen Liang
Chef de la technologie et vice-président directeur, Vertiv, sur la complexité croissante de la résilience future

" Nous pouvons voir comment les exigences en matière d’IA nécessitent souvent différents niveaux de résilience pour différentes fonctions. Par exemple, la résilience nécessaire à la formation est différente de la résilience nécessaire à l’inférence... À l’avenir, la résilience ne consistera pas toujours à protéger l’application, mais plutôt à protéger la valeur de l’actif. "


martin_olsen

Martin T. Olsen
Vice-président principal, Stratégie mondiale de produits, Vertiv, pour apprendre à tirer parti des actifs actuels

" Dans un environnement en évolution rapide, comment pouvez-vous tirer parti de ce que vous avez déjà en place sans risquer de devenir obsolète? De nombreux exploitants de centres de données devront envisager de rénover leurs actifs. Mais à mesure que les densités de bâti continuent de croître à un rythme accéléré, le simple fait de décider d’une modernisation ne sera pas suffisant. Au lieu de cela, vous devrez tenir compte des densités que vous rénovez et des technologies de refroidissement qui seront nécessaires dans le cadre de votre réaménagement. "


gregory-ratcliff

Gregory Ratcliff
Chef de l’innovation, Vertiv sur les innovations en matière de produits et de services

" Si vous voulez être prêt pour l’avenir, collaborez avec une entreprise qui entretient des liens étroits avec les leaders technologiques et les innovateurs. Parce que dans l’environnement d’aujourd’hui, vous vous concentrez peut-être sur le " maintenant ", mais vous devez également garder un œil sur le " près " et le " loin ".

Explorer les possibilités d’une infrastructure numérique essentielle axée sur l’IA

Connaître l’avenir est une chose; se préparer en est une autre. Ce document offre des stratégies exploitables pour les opérateurs de centres de données, le personnel et les décideurs afin de s’assurer que leur infrastructure informatique est prête pour les défis et les opportunités que l’IA peut apporter. Des solutions d’alimentation évolutives aux intégrations de conception flexibles, permettez ces changements et ces adoptions en obtenant des conseils pratiques qui peuvent être mis en œuvre aujourd’hui.


Obtenez le livre blanc

+
Book a meeting modal

<

Langue et localisation