The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Vertiv introduces new modular liquid cooling infrastructure solution to support high-density compute requirements in North America and EMEA

janvier 14, 2026

The scalable, hybrid cooling solution, Vertiv™ MegaMod™ HDX, delivers capacity up to 10 MW and accommodates rack densities from 50 kW to more than 100 kW per rack

COLUMBUS, Ohio [January 14, 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), a global leader in critical digital infrastructure, today announced new configurations of the Vertiv™ MegaMod™ HDX, a prefabricated power and liquid cooling infrastructure solution engineered for high-density computing environments, including artificial intelligence (AI) and high-performance computing (HPC) deployments. The new configurations give operators flexibility to support rapidly increasing power and cooling requirements while optimizing space and deployment speed. The models are available globally.

Vertiv MegaMod HDX integrates direct-to-chip liquid cooling with air-cooled architectures to meet the intense thermal demands of AI workloads, supporting pod-style AI environments and advanced GPU clusters. The new compact solution has a standard module height and a maximum of 13 racks and power capacity up to 1.25 MW; the combo solution has an extended-height design with a maximum of 144 racks, supporting power capacities up to 10 MW. Both can support rack densities from 50 kW up to more than 100 kW per rack. The hybrid cooling architectures integrate direct-to-chip liquid cooling with air cooling for efficient, high-density thermal management, while the prefabricated modular designs enable accelerated deployment and allow customers to scale their data centers as demand grows.

“Today’s AI workloads demand cooling solutions that go beyond traditional approaches. With the Vertiv MegaMod HDX available in both compact and combo solution configurations, organizations can match their facility requirements while supporting high-density, liquid-cooled environments at scale. Our designs deliver what data centers need most—reliable performance, operational efficiency, and the ability to scale their AI infrastructure with confidence,” said Viktor Petik, senior vice president, infrastructure solutions at Vertiv.

The Vertiv MegaMod HDX models feature innovative hybrid cooling architecture, combining direct-to-chip liquid cooling with adaptable air systems in a fully integrated, prefabricated pod. The solutions feature distributed redundant power architecture enabling continuous operation even if one module goes offline. Additionally, the buffer-tank thermal backup system allows GPU clusters to maintain stable operations during maintenance or load transitions. This factory-integrated design enables repeatable precision in deployment while providing cost certainty for planning and scaling AI infrastructure.

This prefabricated design, combined with factory integrated and fully tested components and Vertiv’s global service network, provides dependable end-to-end support.

Vertiv’s extensive portfolio of power, thermal, and IT management solutions supports a wide range of data center architectures, enabling customers to meet rising density demands with scalable, high-performance infrastructure. Both configurations draw on this broader portfolio, including the Vertiv™ Liebert® APM2 uninterruptible power supply (UPS), Vertiv CoolChip CDU cooling distribution unit, Vertiv PowerBar busway system, and Vertiv™ Unify infrastructure monitoring.

Vertiv also offers IT rack infrastructure designed to seamlessly accommodate and support IT systems, including Vertivracks and Vertiv OCP- compliant racks, Vertiv™ CoolLoop RDHx rear door heat exchanger, Vertiv™ CoolChip in-rack CDU, Vertiv™ rack power distribution units, Vertiv™ PowerDirect in-rack DC power system, and Vertiv™ CoolChip Fluid Network Rack Manifolds.

For more information about the Vertiv MegaMod HDX, visit Vertiv.com.

About Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brings together hardware, software, analytics and ongoing services to enable its customers’ vital applications to run continuously, perform optimally and grow with their business needs. Vertiv solves the most important challenges facing today’s data centers, communication networks and commercial and industrial facilities with a portfolio of power, cooling and IT infrastructure solutions and services that extends from the cloud to the edge of the network. Headquartered in Westerville, Ohio, USA, Vertiv does business in more than 130 countries. For more information, and for the latest news and content from Vertiv, visit Vertiv.com.

Forward-looking statements

This release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27 of the Securities Act, and Section 21E of the Securities Exchange Act. These statements are only a prediction. Actual events or results may differ materially from those in the forward-looking statements set forth herein. Readers are referred to Vertiv’s filings with the Securities and Exchange Commission, including its most recent Annual Report on Form 10-K and any subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q for a discussion of these and other important risk factors concerning Vertiv and its operations. Vertiv is under no obligation to, and expressly disclaims any obligation to, update or alter its forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

CONTACT
Ruder Finn
Vertiv@RuderFinn.com

Articles reliés

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation