The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

The Vertiv™ CoolPhase Perimeter, Vertiv™ CoolPhase Row, and Vertiv™ CoolPhase Wall systems are now available with low-GWP refrigerant options, maintaining performance and reliability while supporting regulatory compliance ahead of 2027 North America deadlines

COLUMBUS, Ohio [October 2, 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), a global leader in critical digital infrastructure, today announced the North America availability of low-GWP refrigerant versions of its perimeter, row, and wall-mount cooling systems for data centers. These systems are part of Vertiv’s direct expansion (DX) thermal management portfolio and are available more than a year in advance of U.S. EPA requirements taking effect on January 1, 2027.  Further, they are fully compliant with current California regulations as well as with impending New York state regulations that take effect in January 2026.

The newly released Vertiv™ CoolPhase Perimeter uses R-454B refrigerant, a low-GWP alternative to legacy refrigerants that reduces environmental impact while complying with regulatory requirements. The Vertiv™ CoolPhase Row and Vertiv™ CoolPhase Wall use R-32 refrigerant, also classified as low-GWP, supporting compliance while maintaining performance. The systems are designed to maintain or even improve footprint, performance, reliability, and efficiency compared to the legacy Vertiv™ Liebert® DS, Vertiv™ Liebert® DSE, Vertiv™ Liebert® PDX, and Vertiv™ Liebert® CRV units. With Vertiv™ Liebert® iCOM™ controls integration and smart design, the new Vertiv™ CoolPhase systems deliver energy efficiency while maintaining the performance customers expect.

“Customers looking to stay ahead of regulatory deadlines can start that journey today,” said Ben Smith, vice president of thermal management at Vertiv. “The Vertiv CoolPhase Perimeter, Vertiv CoolPhase Row, and Vertiv CoolPhase Wall systems give operators a straightforward path to replace older models with low GWP compliant, energy efficient solutions that align with environmental goals while providing the needed performance and reliability.”

These systems further strengthen Vertiv’s thermal portfolio, which spans air handlers, direct expansion, chillers, in-room cooling, rear-door heat exchangers, and liquid cooling. The low GWP offerings reinforce Vertiv’s position as a partner delivering energy efficient solutions across data center environments.

For more information on Vertiv™ CoolPhase low-GWP systems and Vertiv’s full portfolio of end-to-end thermal and power management solutions, visit Vertiv.com.

About Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brings together hardware, software, analytics and ongoing services to enable its customers’ vital applications to run continuously, perform optimally and grow with their business needs. Vertiv solves the most important challenges facing today’s data centers, communication networks and commercial and industrial facilities with a portfolio of power, cooling and IT infrastructure solutions and services that extends from the cloud to the edge of the network. Headquartered in Westerville, Ohio, USA, Vertiv does business in more than 130 countries. For more information, and for the latest news and content from Vertiv, visit Vertiv.com.

Forward-looking statements

This release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27 of the Securities Act, and Section 21E of the Securities Exchange Act. These statements are only a prediction. Actual events or results may differ materially from those in the forward-looking statements set forth herein. Readers are referred to Vertiv’s filings with the Securities and Exchange Commission, including its most recent Annual Report on Form 10-K and any subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q for a discussion of these and other important risk factors concerning Vertiv and its operations. Vertiv is under no obligation to, and expressly disclaims any obligation to, update or alter its forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

CONTACT
Ruder Finn
Vertiv@RuderFinn.com

Articles reliés

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation