The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

El futuro de la infraestructura de TI

Con la IA causando interrupciones en la infraestructura física a la forma en que las empresas deben planificar su crecimiento, encontrar una hoja de ruta creíble para guiar el futuro de las empresas puede reducir las incertidumbres, los desafíos y los riesgos.

El rápido avance de la IA está creando oportunidades y desafíos sin precedentes dentro de la infraestructura de TI. Desde el aumento vertiginoso de las densidades de los estantes hasta la necesidad de una alimentación siempre activa y soluciones de enfriamiento innovadoras, el paisaje, como lo sabemos, está cambiando.

Obtenga el informe técnico

Si bien la IA está transformando los centros de datos y la forma en que se utiliza y consume, esta revolución acaba de comenzar. Las tendencias actuales indican que las cargas de trabajo de la IA en los centros de datos representarán más del 40 % de la capacidad total para 2027. Esto ya ha traído cambios significativos en la arquitectura, el consumo energético y los sistemas de enfriamiento. Y muchos aún están al día incluso a medida que continúan ocurriendo más cambios y desarrollos.


Fuente: Omdia

“Hoy contamos con una herramienta increíble en IA que puede extraer datos y liberar su valor oculto, pero esto también significa que debe estar preparado para los profundos cambios en la infraestructura necesaria para respaldar la IA.”

Stephen Liang
Director de Tecnología y Vicepresidente Ejecutivo de Vertiv

El desafío de la demanda energética

La IA está y seguirá impulsando demandas energéticas escalables, sistemas de enfriamiento avanzados, la gestión general de centros de datos y la capacidad de servicio en infraestructura digital crítica. Una de las tendencias más notables es el aumento drástico de la densidad del rack. Se estima que las ya elevadas densidades del rack actuales de 50 kW por rack aumentarán a 540 kW o incluso a 1 MW para 2029. Este aumento no es solo una cifra, es un presagio de los grandes cambios que se avecinan.


2024 2025 2027* 2029 y más*
Arquitectura de racks

Es probable que el factor de forma del rack cambie en tamaño y configuración a partir de 2027 y probablemente no corresponda con las versiones EIA y OCP utilizadas en la actualidad.
Hasta 50 kW por rack con distribución eléctrica N+1 de 400/230 VCA.

Enfriado con intercambiadores de calor de líquido a aire en la puerta trasera.
Hasta 140 kW por rack con distribución eléctrica de 400/230 VCA o 400 VCD N+1.

Enfriado con placas frías de líquido al chip monofásicas (80 % de la carga de calor), aumentado por intercambiadores de calor de líquido a aire en la puerta trasera (20 % de la carga de calor).
Hasta 300 kW por rack con distribución eléctrica de 400/230 VCA o 400 VCD N+1.

Enfriado con placas frías de líquido al chip, aumentado por intercambiador de calor de la puerta trasera de líquido a aire.
Densidades de hasta 1 MW por rack. En el diseño se deben considerar 480/277 VCA, 600/347 VCA u 800 VCD para 2031. Distribución eléctrica de 400/230 VCA o 400 VCD N+1.

El enfriamiento con placas frías (100 % de la carga de calor) debe considerarse en el diseño.
*Los detalles técnicos y de gestión, las estimaciones y las proyecciones citadas aquí se basan en la investigación de Vertiv, la experiencia interna y la información actualmente disponible de los socios de Vertiv en la industria. Los pronósticos analizados se basan en las tecnologías de diseño e infraestructura disponibles a la fecha de publicación de este informe técnico. Las proyecciones son solo para fines ilustrativos.

Además de la tabla de resumen sobre la trayectoria ascendente de la arquitectura de rack anterior, nuestra investigación y las proyecciones para los próximos años incluyen cambios y crecimiento en la arquitectura de GPU y de las filas, administración de energía, cargas de trabajo de la unidad de procesamiento de gráficos (GPU), ciclos térmicos, reutilización de calor y factores de aumento del rendimiento de IA, y controles para todos los sistemas integrados. Para encontrar la tabla completa con los mayores desarrollos en la infraestructura de TI y su equivalente en los sistemas de alimentación y enfriamiento, descargue nuestro documento hoy mismo.

Otros desafíos y oportunidades clave

Sistemas de enfriamiento mejorados

Los operadores están pasando de los métodos de enfriamiento por aire a los avanzados métodos de enfriamiento asistido por aire o únicamente por líquido. Se encuentran en el momento único y oportuno de combinar tecnologías de sus soluciones de enfriamiento por aire y usar su equipo actual modernizado para acomodar el enfriamiento por líquido en implementaciones por fases.

Soluciones de alimentación escalables

Abordar las crecientes demandas de alimentación y gestionar las cargas de pulsos de manera efectiva. La dependencia del suministro de la red eléctrica podría resultar perjudicial para los operadores que intentan mantener el tiempo operativo de servicio y mejorar la resiliencia de los activos invertidos. Los recursos de energía distribuida (DER) pueden proporcionar ese puente para cargas de energía almacenadas, distribuidas y administradas durante emergencias y operaciones de rutina.

Diseños, habilidades e implementaciones previstos para el futuro

Integrar soluciones flexibles para adaptarse a los modelos de IA en evolución y las necesidades informáticas. Las relaciones tradicionales entre proveedores y clientes de tener interacciones mínimas una vez que se entregan los productos ya no funcionarán. En cambio, se deberá mantener una relación de colaboración continua desde la planificación, el diseño y la ampliación hasta la implementación, el monitoreo y la implementación al final de la vida útil del hardware, así como servicios y certificaciones de mejora de habilidades en anticipación a los requisitos y demandas en evolución de la infraestructura digital crítica.

 

¿Cómo será el futuro de la infraestructura de TI?

Comprender estos cambios es crucial para cualquier persona que confíe en la IA para impulsar el crecimiento y la innovación, y requiere más que un vistazo superficial a las tendencias actuales. Los expertos de Vertiv analizan cómo será el panorama en los próximos años, desde el aumento de las densidades de los racks hasta el futuro de las tecnologías de enfriamiento. Haga clic en el experto para encontrar algunas de sus perspectivas sobre cómo las empresas y los centros de datos pueden aprovechar los desafíos y las oportunidades que ofrece la IA.


panfil-de-pétalos

Peter Panfil
Vicepresidente, Energía Global, Vertiv, sobre cómo impulsar el futuro

“¿Cuál es el secreto para enfrentar estos desafíos de alimentación? Creo que una gran parte será anticipar los cambios más específicos en la alimentación. Se necesita saber hacia dónde se dirigen los fabricantes de chips y lo que piensan las personas con información privilegiada de la industria de TI”.


liang-de-bachiller

Stephen Liang
Director de Tecnología y Vicepresidente Ejecutivo de Vertiv sobre la creciente complejidad de la resiliencia futura

“Podemos ver cómo las demandas de IA a menudo requieren diferentes niveles de resiliencia para diferentes funciones. Por ejemplo, la resiliencia necesaria para el entrenamiento es diferente de la resiliencia necesaria para la inferencia... En el futuro, la resiliencia no siempre se tratará de proteger la aplicación, sino de proteger el valor del activo”.


martin_olsen

Martin T. Olsen
Vicepresidente sénior, Estrategia global de productos, Vertiv, sobre el aprendizaje para aprovechar los activos actuales

“En un entorno que está cambiando rápidamente, ¿cómo aprovecha lo que ya tiene implementado sin correr el riesgo de volverse obsoleto? Muchos operadores de centros de datos deberán considerar la posibilidad de readaptar sus activos, pero a medida que las densidades de los estantes continúan creciendo a una velocidad acelerada, simplemente decidir sobre una modernización no será suficiente. En su lugar, deberá considerar para qué densidades está readaptando y cuáles tecnologías de enfriamiento serán necesarias como parte de su readaptación”.


ratcliff-de-glorios

Ratcliff Gregory
Director de Innovación, Vertiv, sobre innovaciones en productos y servicios

“Si desea estar preparado para el futuro, asóciese con una compañía que tenga fuertes vínculos con líderes tecnológicos e innovadores. Porque en el entorno actual, es posible que se enfoque en el “ahora”, pero también debe estar atento a lo “cercano” y lo “lejano”.

Explorar las oportunidades de una infraestructura digital crítica impulsada por IA

Conocer el futuro es una cosa; prepararse para él, otra. Este documento ofrece estrategias procesables para los operadores de centros de datos, el personal y los responsables de la toma de decisiones para garantizar que su infraestructura de TI esté lista para los desafíos y las oportunidades que la IA puede traer. Desde soluciones de alimentación escalables hasta integraciones de diseños flexibles, facilite estos cambios y adopciones con consejos prácticos que pueden implementarse hoy mismo.


Obtenga el artículo técnico

+
Book a meeting modal

<

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación