Representa una fusión de excepcional potencia computacional, eficiencia energética y soberanía de datos, al tiempo que equilibra estrictos requisitos de seguridad de datos.
COLUMBUS, Ohio [22 de abril de 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), un proveedor global de infraestructura digital crítica, anunció hoy una innovadora colaboración con NVIDIA y el reconocido pionero en IA iGenius (ahora Domyn) para implementar Coliseo, uno de los superordenadores de IA NVIDIA DGX más grandes del mundo con NVIDIA Grace Blackwell Superchips. El Coliseo, que se implementará en 2025 en Italia, redefinirá el panorama digital a través de un centro de datos de IA soberano pionero en su clase para cargas de trabajo reguladas.
Diseñado para abordar las demandas de sectores altamente regulados como finanzas, atención sanitaria y administración pública, Colosseum encarnará una fusión de potencia computacional transformadora, eficiencia energética y soberanía de datos, al tiempo que equilibrará estrictos requisitos de seguridad de datos.
El Coliseo, un SuperPOD NVIDIA DGX, es el último avance en una colaboración de larga data entre Vertiv y NVIDIA. Está estratégicamente posicionada en el sur de Italia para abordar los requisitos gubernamentales regionales, marcando un hito significativo en el panorama de la IA de Europa.
“Con la potencia de la computación acelerada de vanguardia de NVIDIA y la experiencia en infraestructura innovadora de Vertiv, Colosseum es un testimonio del potencial transformador de la IA soberana”, dijo Uljan Sharka, CEO de iGenius. “Estamos demostrando cómo los sistemas modulares y la infraestructura específica de software permiten una nueva era de IA crítica”.
Modular por diseño. Diseñado para la eficiencia.
El Coliseo combina la experiencia en gestión de infraestructuras de Vertiv, la computación acelerada de NVIDIA y el plano NVIDIA Omniverse para el diseño y las operaciones de fábrica de IA. El despliegue aprovechará la plataforma de infraestructura de arquitectura de referencia 360AI de Vertiv para alimentación y refrigeración de centros de datos diseñada para NVIDIA GB200 NVL72, que se desarrolló conjuntamente con NVIDIA y se lanzó a finales de 2024.
Este sistema modular y escalable posiciona a iGenius para implementar uno de los superordenadores de IA a hiperescala más rápidos y uno de los más grandes que admite la IA soberana.
Vertiv también ha ampliado su biblioteca de diseño de referencia en su centro de IA con el diseño de alimentación y refrigeración de centros de datos desarrollado conjuntamente para NVIDIA GB300 NVL72. Al mantener una generación de GPU por delante, Vertiv permite a los clientes planificar la infraestructura antes de que llegue el silicio, con diseños listos para el despliegue que anticipan mayores densidades de potencia del rack y plantillas repetibles para fábricas de IA a escala.
“La unidad de computación ya no es el chip: es el sistema, la fábrica de IA”, dijo Karsten Winther, presidente de Vertiv, EMEA. “A través de nuestra colaboración con NVIDIA y el visionario jugador de IA iGenius, estamos demostrando la eficiencia y la madurez a nivel de sistema de entregar el centro de datos como una unidad de computación, desbloqueando la rápida adopción de la infraestructura de alimentación y refrigeración nativa de IA como catalizador de la IA a escala”.
Simula con NVIDIA Omniverse. Entrega con velocidad.
“La IA está remodelando el panorama de los centros de datos, exigiendo nuevos niveles de escala, eficiencia y adaptabilidad para las fábricas de IA globales”, dijo Charlie Boyle, vicepresidente de plataformas DGX en NVIDIA. “Con gemelos digitales físicamente habilitados por las tecnologías NVIDIA Omniverse y el diseño modular de Vertiv para el centro de datos iGenius DGX SuperPOD, Coliseo establece un nuevo estándar para construir superordenadores para la era de la IA”.
El Coliseo se diseñó conjuntamente como un gemelo digital físicamente preciso desarrollado con las tecnologías NVIDIA Omniverse, lo que permite la colaboración en tiempo real entre Vertiv, iGenius y NVIDIA, para acelerar las decisiones a nivel de sistema y comprimir el ciclo de diseño a despliegue. Omniverse Blueprint permite simulaciones en tiempo real, lo que permite a los ingenieros probar y refinar diseños al instante, en lugar de esperar a largos procesos de simulación, reduciendo los tiempos de simulación de meses a horas. Los procesos de fabricación e integración de fábrica de Vertiv reducen el tiempo de despliegue hasta en un 50 % en comparación con las construcciones de centros de datos tradicionales.
Este proceso colaborativo de diseño en 3D validó toda la infraestructura, permitiendo el modelado predictivo de la carga térmica, el flujo eléctrico y la disposición del emplazamiento, para racks refrigerados por líquido de 132 kW hasta sistemas modulares de alimentación eléctrica, antes de que se construyera un único módulo
Diseñado con inteligencia. Unificado por software.
Vertiv diseña, fabrica, entrega, instala y pone en marcha la solución de centro de datos modular prefabricada, preparada para AI de Vertiv. Incluye ofertas de alimentación, refrigeración, gestión, monitorización, servicio y mantenimiento, con capacidad de alimentación y refrigeración que admite hasta 132kW/rack inicialmente, con la capacidad de ampliarse según sea necesario para futuros diseños. La estructura del edificio integra un white space prefabricado en el interior mientras despliega un espacio gris modular completo en el exterior. Este enfoque ofrece una escalabilidad y eficiencia energética excepcionales, transformando la forma en que se construyen e implementan los centros de datos.
Colosseum aprovechará NVIDIA Mission Control para operaciones y orquestación de centros de datos y Vertiv™ Unify para simplificar y sincronizar la gestión de edificios para fábricas de IA. Vertiv Unify proporciona:
- Orquestación en tiempo real a través de la alimentación, la refrigeración y la computación
- Sincronización digital doble para optimización de bucle cerrado
- Capacidades preparadas para IA que respaldan la toma de decisiones autónoma
A través de su integración de las tecnologías NVIDIA Omniverse, Vertiv Unify permite actualizaciones en tiempo real entre sistemas físicos y modelos digitales, lo que permite el mantenimiento predictivo, simulaciones hipotéticas y pruebas de escenarios antes de que se produzca el riesgo operativo.
El plan para las fábricas de IA en todo el mundo
El Coliseo es más que un centro de datos. Es la plantilla para fábricas de IA soberanas escalables, repetibles. Al combinar la densidad a escala de la nube, el control de datos locales y el despliegue modular, señala la siguiente fase de la IA: donde la inferencia debe ser segura, rápida, conforme y distribuida.
Este no es un proyecto único, es un punto de referencia. iGenius está creando un plan con Coliseo diseñado para repetirse globalmente, con Vertiv y NVIDIA alineados en el soporte de plataformas futuras, incluidos los sistemas DGX GB300 y más allá. El futuro de la IA soberana ya no es teórico: se está construyendo ahora.
Para obtener más información, visite iGenius.ai, nvidia.com o Vertiv.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, la Sección 27 de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores. Estas afirmaciones son solo una predicción. Los eventos o resultados reales pueden diferir materialmente de los de las declaraciones prospectivas establecidas en el presente documento. Se remite a los lectores a las presentaciones de Vertiv ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido su Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y cualquier Informe Trimestral posterior en el Formulario 10-Q para un análisis de estos y otros factores de riesgo importantes relacionados con Vertiv y sus operaciones. Vertiv no tiene ninguna obligación de actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, y renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas.
Acerca de Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, análisis y servicios continuos para permitir que las aplicaciones vitales de sus clientes funcionen de forma continua, funcionen de forma óptima y crezcan con sus necesidades empresariales. Vertiv resuelve los desafíos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos, las redes de comunicación y las instalaciones comerciales e industriales de hoy en día con un portfolio de soluciones y servicios de infraestructura de TI, refrigeración y alimentación que se extiende desde la nube hasta el extremo de la red. Con sede en Westerville, Ohio, EE. UU., Vertiv opera en más de 130 países. Para obtener más información y las últimas noticias y contenido de Vertiv, visita vertiv.com.
Acerca de iGenius
iGenius es una empresa de tecnología profunda especializada en soluciones de inteligencia artificial para empresas que operan en sectores altamente regulados, incluidos servicios financieros, gobierno o industria pesada. Hoy en día, iGenius es uno de los unicornios líderes en el panorama europeo de la IA, activo tanto en Europa como en Estados Unidos para apoyar a las empresas en la adopción de IA segura, privada y eficiente a escala. El producto principal de iGenius, Unicorn, ofrece soluciones personalizadas para empresas que buscan integrar la IA de una manera segura y eficaz, principalmente a través de dos modelos de gran idioma (LLM) patentados. Italia 10B es un modelo multilingüe optimizado para sectores regulados y una eficiencia computacional elevada, mientras que el Coliseo 355B es adecuado para casos de uso críticos. Además de Unicorn, la oferta de productos de iGenius incluye Crystal, un agente de IA para inteligencia de decisiones que analiza los datos empresariales en lenguaje natural y respalda con precisión la toma de decisiones estratégica impulsada por el conocimiento.
CONTACTO
Ruder Finn
E Vertiv@RuderFinn.com