The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

针对人工智能进行了优化:EdgeConneX 的数据中心利用了 Vertiv 的先进电源技术

6 分钟。 读

EdgeConneX与Vertiv合作,对大型UPS系统在人工智能可变负载极端功率需求下的性能进行了严格测试。测试在Vertiv™ EXL S1 UPS上进行。—采用与 Vertiv™ Trinergy™ 相同的先进架构设计—经证实,该UPS可提供可靠的电力连续性和能源效率,满足人工智能驱动型数据中心严苛的需求。此次合作凸显了Vertiv的创新电源技术如何助力EdgeConneX将其人工智能驱动型数据中心的愿景变为现实,从而推动数字化智能发展,并为全球各行各业创造价值。

背景:

随着人工智能的普及加速,数据中心在应对更高、更动态的电力需求方面面临着前所未有的挑战。EdgeConneX,一家 全球数据中心提供商,与关键基础设施技术领域的全球领导者 Vertiv 合作, 验证 Vertiv ™的性能。为了 测试 Vertiv 的大型UPS 系统EXL S1 UPS在人工智能可变负载下的性能,我们使用了该系统。EXL S1 UPS与近期推出的Vertiv™ Trinergy™共享组件架构。 结果 表明 ,Vertiv的UPS解决方案能够提供可靠的电力供应。持续性和能源效率,从而实现 人工智能驱动型数据中心所需的弹性和性能 。

客户价值:

  • 稳定的输出调节: Vertiv ™ EXL S1 UPS 在 AI 训练的高计算和空闲周期中 保持稳定的输出电压和电流, 即使负载快速波动,也能保持稳定的电源供应。
  • 无缝电源转换: Vertiv ™ EXL S1 UPS 实现了市电和发电机电源之间的无缝转换,有效管理切换过程,没有任何中断或电源质量问题,这对于维持 AI 应用性能 至关重要 。
  • 过载能力: UPS 系统能够应对过载情况,支持 AI 的密集处理任务,且性能没有下降。
项目简介
位置:

美国亚特兰大

关键需求:

人工智能的可变负载给数据中心带来了诸多挑战,包括快速的电力波动、持续的高能耗需求以及电源间无缝切换的需求。传统基础设施往往难以应对,导致效率低下和潜在的中断。为了克服这些挑战, EdgeConneX 与 Vertiv合作 ,对其 Vertiv™ UPS 系统进行了严格的验证,证明该系统能够可靠地处理人工智能可变负载高强度且不可预测的能源需求。

借助Vertiv的先进电源解决方案,EdgeConneX成功开发了AI优化型数据中心,为下一波数字化创新浪潮做好准备。此次合作凸显了高可靠性电源基础设施在推动未来AI驱动计算发展中的关键作用。

解决方案:

下载案例研究


案例分析 AI 可用性和可用时间 Critical power 数据中心创新 边缘计算 效率 超高密度部署 电力架构转型 统一的基础设施

Vertiv™ AI Hub

从现在开始,打造领先若干代计算技术的基础设施。

了解详情

选择您的本国语言