走进位于博洛尼亚古埃尔福堡的 Vertiv 高密度展厅

图 1.Vertiv™ 意大利博洛尼亚电力客户体验中心高密度展厅的 Trinergy TM

图 2.2024 年 11 月 21 日,EMEA 新闻发布会,意大利博洛尼亚电力客户体验中心
11月,在2024年欧洲、中东和非洲地区新闻发布会期间,Vertiv在博洛尼亚电力客户体验中心揭幕了全新高密度展厅。该展厅旨在满足现代数据中心不断变化的需求,重点展示针对人工智能驱动的可变负载和不断提升的IT基础设施密度的解决方案,并向客户展示Vertiv为客户带来的卓越技术。
解决方案涵盖从传统设置到最新创新的各种方案,旨在满足高性能计算数据中心日益增长的需求,以及对高密度基础设施日益增长的需求,以支持先进的负载。Vertiv 设计了一个沉浸式体验展厅,并对其进行了重新设计,以迎合每年来自 50 多个国家的 800 多位客户的需求。为了增强参与度,现在每件产品都配备了二维码,方便客户即时查看规格和产品见解。

图 3.2024 年 11 月 21 日,EMEA 新闻发布会,意大利博洛尼亚电力客户体验中心
满足高密度需求的电源解决方案

图 4.意大利博洛尼亚电力客户体验中心高密度展厅中的 Vertiv™ SmartAisle™
随着服务器计算能力的提升,电力和冷却需求也随之增长。Vertiv 的解决方案展示包括专为管理更高机架密度而设计的创新型不间断电源 (UPS)。特色产品包括:
Vertiv™ Trinergy™:一款高容量 UPS,专为可靠性和高弹性而设计,适用于人工智能等大规模应用的严苛要求。它能够有效管理快速负载波动,同时不影响性能,确保持续运行。
Vertiv™ Liebert® APM2:一种行内模块化 UPS,可无缝安装到机架配置中,具有高度灵活性且易于部署。
Vertiv™ Edge:一款单相 UPS,采用紧凑的设计,提供可靠的电源保护,具有先进的节能功能和适用于边缘计算环境的灵活部署选项。

图 5.意大利博洛尼亚电力客户体验中心高密度展厅中的 Vertiv™ SmartAisle™

图 6.意大利博洛尼亚客户体验中心学院
除了UPS设备外,展厅还展出了 Vertiv™ RXA,这是一款紧凑型远程电源面板,旨在管理有限空间环境中的高密度电力负载。它提供集成监控功能,为关键IT设备提供灵活可靠的配电。其节省空间的设计使其非常适合与Vertiv™ SmartAisle™中的 Vertiv™ Knuerr DCM 等机架一起部署,最大限度地利用可用空间对于实现最佳性能至关重要。
所有这些产品以及其他产品均可在 Vertiv 专家的见证测试区和 Vertiv 学院体验和测试,Vertiv 学院每年举办 400 多场培训课程。多年来,这些区域一直是博洛尼亚客户体验中心的支柱。

图 7.EMEA 新闻发布会,2024 年 11 月 21 日,意大利博洛尼亚电力客户体验中心见证测试区
现代数据中心的先进冷却技术

图 8.意大利博洛尼亚电力客户体验中心高密度展厅的冷却解决方案
博洛尼亚客户体验中心除了重点展示面向人工智能驱动环境的电源解决方案外,还专门设立了人工智能驱动的热管理技术区域。该区域包含先进的液冷装置,方便客户探索我们全面的Vertiv产品组合。
液体冷却在管理 HPC IT 负载产生的高热量方面起着至关重要的作用。事实上,液体冷却的效率比传统的空气冷却高出 3,000 倍:它可以降低成本,在更小的空间内容纳更大的计算能力,并将能源效率提高高达 15%。
博洛尼亚展厅展示了 Vertiv™ CoolChip CDU 液冷解决方案,提供液-液和液-气两种配置,以及周边/行内和机架内设计。这些系统通过将冷却液直接循环至热源来提供高效冷却,从而能够为最苛刻的数据密集型负载提供精确的温度控制。
展厅还包括行内空气冷却选项,例如 Vertiv™ Liebert® CRV,这是一种紧凑、可扩展的系统,可提供局部冷却、可调节气流和独立温度控制,非常适合高密度环境和边缘应用。
距离我们的 Power CEC 不远的托格纳纳的 Vertiv 热管理客户体验中心 提供先进热解决方案的互动式实践体验,让游客能够亲眼目睹创新的实际应用。
集成和模块化解决方案,可扩展且易于部署
优化数据中心的效率和可靠性至关重要。Vertiv 的模块化解决方案可简化部署、提高可视性并提升能源效率。在我们的展厅,客户可以探索以下解决方案 ™ 是一款紧凑型一体化微型数据中心,专为优化空间和提高效率而设计。它预集成了电源、冷却和监控系统,只需极少的设置即可轻松部署。此外,它还具有以下特点: 集成式行列式系统,结合机架、电源、冷却、通道遏制和监控,以提高运营效率。
人工智能助力监控和服务
人工智能和机器学习增强监控能力是展厅的另一大亮点。Vertiv™ Next Predict 和 Vertiv™ Next Response 等服务解决方案依托人工智能驱动的分析技术,分别提供全新的定制化维护计划和更快的响应时间,从而最大限度地提高系统性能和可靠性。Vertiv 的服务现已包含数字化功能,使客户能够主动管理和维护其关键系统。
展望未来:探索并测试 Vertiv 的最新解决方案

图 9.虚拟现实体验
为了增强客户的体验, 虚拟现实 模拟允许访问者进入数据中心,在那里他们可以看到 Vertiv 的产品在他们的环境中运行。
此外,最新增加的玻璃地板部分直观地展现了冷却基础设施,包括液体冷却的照明模拟。蓝色和红色灯光动态地展示了冷热液体如何流经冷却管道,并通过歧管将它们分配到机架中的服务器内外。
满足现代数据中心不断变化的需求的创新中心
Vertiv 高密度展厅彰显了公司对数据中心解决方案创新和卓越的承诺。它还体现了 Vertiv 持续致力于满足客户需求,使其解决方案始终处于行业前沿的决心。
该展厅位于客户体验中心内,为 Vertiv 的客户提供—包括 70% 的财富 500 强企业—有机会与 Vertiv 的专业工程师和产品经理一起亲身探索产品组合,并测试解决方案。这个独特的空间让客户能够近距离观察数据基础设施保护的关键工作,并见证各种电源状况的实时测试。
图 10.意大利博洛尼亚卡斯特尔圭尔福 Vertiv Power 客户体验中心
电力客户体验中心最初于2013年启用,一直是持续创新的中心。2020年,该中心进行了扩建,以增强测试能力,并为客户提供更高的灵活性、更高的效率以及对日益复杂的基础设施需求的支持。
如今,Vertiv Power 客户体验中心为客户提供设备齐全的见证测试区,该区域设有 7 个测试站,总容量达 12 兆瓦,其中 6 兆瓦用于同时进行功率测试。客户可以从四种验证体验中进行选择:现场产品演示、标准合规性测试、针对特定技术需求的定制测试,以及最新的人工智能负载模拟器,后者可对各种人工智能负载进行实际测试。Vertiv 团队每年对 400 多台不间断电源 (UPS) 进行 150 多次见证测试,根据客户需求定制可靠性和性能。
作为欧洲最大的电力系统测试设施,它继续加强 Vertiv 为现代数据中心挑战提供先进解决方案的承诺。
我们邀请您探索这个领域并体验 Vertiv 解决方案的变革力量,为数据中心性能的新时代铺平道路。
立即预订您的参观!