The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Управление сетью по альтернативному каналу мобильной связи

Деловой мир понял, насколько важно для организаций уметь перестраивать свою деятельность. Каждый день мы встречаем истории о том, как рестораны и магазины закрываются или радикально изменяют способы обслуживания клиентов. Компании, имеющие центр распределения и множество традиционных магазинов или «гибридные» магазины, внезапно стали значительной частью отрасли. По мере цифровизации мира и ограничения компаниями количества сотрудников, находящихся одновременно на месте работы, растет потребность в улучшенном удаленном управлении. Управление сетью по альтернативному каналу мобильной связи еще больше улучшает управление сетевой инфраструктурой со стороны ИТ-отделов. LTE позволяет руководителям отделов информационных технологий продолжать контролировать ситуацию даже при отключении питания и отсутствии на объекте персонала.

Что такое управление сетью по альтернативному каналу мобильной связи?

Управление сетью по альтернативному каналу мобильной связи (Out-of-Band Management, OOBM) — это возможность для руководителя ИТ-отдела контролировать сетевые ресурсы, работая вне офиса, через другой канал, например, последовательный консольный сервер. Управление сетью по альтернативному каналу мобильной связи — это когда устройство удаленного управления, как консольный сервер, оснащено LTE для обеспечения непрерывности в качестве основной или вторичной сети во время переключения при отказе. Эта функция устраняет необходимость в срочном выезде в ЦОД в 2 часа ночи для ремонта сервера или сетевого устройства.

Где необходимо управление сетью по альтернативному каналу мобильной связи?

Управление сетью по альтернативному каналу LTE очень полезно для организаций, которые ищут вспомогательную сеть для филиалов, когда сотрудники ИТ-отделов не всегда могут находиться на объекте. Многие организации розничной торговли успешно используют наши решения управления сетью по альтернативному каналу мобильной связи, где есть основное Ethernet-подключение, но не вторичное.

Кроме того, такие объекты, как базовые станции сотовой связи и новые магазины, которые находятся на стадии строительства, обычно используют вторичное управление сетью по альтернативному каналу мобильной связи до установки всей сети. В подобных ситуациях сотовая сеть считается основной либо навсегда, либо до тех пор, пока не будет установлена полная сеть.

Реальное применение

Мы помогли одному из наших розничных клиентов, использующему новые технологии, такие как киоски в магазинах и дисплеи дополненной реальности, поддерживать продажи во время пандемии. Этот клиент смог продолжать осуществлять продажи через сотни онлайн-магазинов и обширную сеть электронной коммерции, однако продолжающийся рост потребовал простого в управлении ИТ-решения для переноса надежной технологической мощности ближе к клиентам.

Чтобы помочь разгрузить использование централизованных и облачных центров обработки данных, мы установили последовательную консоль Vertiv™ Avocent® и программное обеспечение управления Vertiv™ Avocent® DSView™. Консоль с последовательным интерфейсом обеспечивает удаленный доступ к конфигурации портов, обновлениям, устранению неисправностей и аварийному восстановлению, что обеспечивает безопасное управление внутренними и внешними сетями через последовательный порт, а также:

  • повышает отказоустойчивость систем;
  • снижает расходы на поддержку ЦОД;
  • упрощает удаленное управление периферийными вычислительными системами;
  • максимально увеличивает время безотказной работы благодаря готовому ИТ-решению будущего.
Решения для управления сетью по альтернативному каналу мобильной связи

Последовательные консольные серверы Vertiv Avocent® ACS 8000 обеспечивают безопасный внутренний и внешний контроль и управление нисходящим оборудованием в большинстве сетевых приложений. Недавно были выпущены новые модели, оснащенные функцией обхода отказа по LTE, что позволяет ИТ-специалистам и персоналу центра управления сетью осуществлять управление данными в любое время из любой точки мира. Благодаря двухъядерной архитектуре процессора ARM с расширенными возможностями памяти, обновленной операционной системе Linux и программному обеспечению управления DSViewTM клиенты наслаждаются повышенным уровнем производительности, безопасности и надежности, независимо от IP-подключения.

Мы поможем вам найти лучший способ повысить уровень адаптации и централизованного управления системами данных со стороны пользователей. Если вы хотите создать инновационные решения для самых сложных задач ваших клиентов в области удаленного управления, посетите сайт www.Vertiv.com/Partners.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион