Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

버티브, 인공지능 기능의 차세대 마이크로 모듈형 데이터센터 출시

4월 22, 2024

Vertiv™ SmartAisle™ 3, 보다 향상된 시스템 운영, 모니터링 및 에너지 효율을 위해 AI를 활용

2024년 4월 22일 — 핵심 디지털 인프라 및 연속성 솔루션 글로벌 전문 기업인 버티브(Vertiv)는 인공지능(AI)을 활용하여 데이터센터 환경 내에서 보다 향상된 인공지능 기능을 제공하고 효율적인 운영을 가능하게 하는 마이크로 모듈형 데이터센터 시스템인 버티브 스마트아일 3 (Vertiv™ SmartAisle™ 3)를 출시한다고 밝혔다. 현재 상용중인 SmartAisle™ 3는 최대 120kW의 IT 부하에 대해 지원 가능하며 은행, 의료, 정부, 운송 등 다양한 산업 분야에 이상적인 솔루션이다.

기존의 Vertiv™ SmartAisle™ 기술을 기반으로 구축된 SmartAisle 3는 랙, 무정전 전원공급 장치(UPS), 항온항습 및 모니터링, 물리적 보안으로 구성된 완전 통합형 데이터센터 에코시스템이다. 이 최신 버전의 SmartAisle은 마이크로 데이터센터의 운영 및 에너지 효율을 크게 최적화하는 데 도움이 되는 AI 기능과 자가 학습 기능을 포함하고 있다. 각 캐리지 또는 랙 캐비닛은 스마트 전원 출력 장치(POD)를 포함하고 있는데, 이는 랙 PDU로의 전력 분배를 원활하게 관리할 뿐 아니라 온도, 습도 및 도어 상태를 포함한 캐리지 상태를 감시하는 모니터링 게이트웨이 역할도 한다.

또한 SmartAisle 3는 통합 케이블, 전면 및 후면 캐리지 센서를 내장하고 있어, 현장에서 복잡한 케이블들을 설치해야 하는 번거로운 과정을 건너 뛸 수 있으며 데이터센터 내 여유 공간도 확보할 수 있다. SmartAisle 3는 데이터센터 시스템을 손쉽게 구성하는 원클릭 네트워킹 기능으로 현장 설정의 복잡성을 더욱 줄여준다. 또한 운영 환경에 따라 지능적으로 모니터링하고 온도를 조절하는 AI 자가 학습 기능이 있어 해당 기능이 없는 시스템과 비교할 때 에너지를 최대 20% 절감하면서 최적의 운영 조건을 유지할 수 있다.

버티브 아시아의 치호 링(Cheehoe Ling) 제품 관리 담당 부사장은 “데이터 집약적인 애플리케이션에 대한 수요가 빠르게 증가함에 따라, 데이터센터 인프라를 신속하고 효율적으로 구축하고 최대한 확장할 수 있어야 한다는 기업들의 요청이 늘고 있다. 버티브는 고객이 데이터센터 운영을 간소화하여 비즈니스 운영의 유연성을 높이고 에너지 효율 목표를 달성할 수 있도록 Vertiv™ SmartAisle™ 3에 AI 기능을 강화했다"고 말했다.

직관적인 15인치 터치스크린 제어판을 지원하고 95인치 로컬 도어 디스플레이로 업그레이드할 수 있는 옵션을 제공하는 Vertiv™ SmartAisle™ 3는 향상된 시스템 가시성을 제공할 뿐 아니라, 시스템이 최대 효율로 작동할 수 있도록 문제 해결을 지원한다.

SmartAisle™ 3는 Vertiv™ Liebert® APM 모듈형 무정전 전원공급장치(UPS) 시스템, Vertiv™ Liebert® CRV 4 인로우(in-row) 냉각 시스템, Vertiv™ Liebert® RDU 501 지능형 모니터링 시스템을 포함하고 있다. 또한 배전 설치의 복잡성을 줄여 전체 시스템 설계를 간소화하는 유연한 부스바 시스템이 사전 설치되어 있다.

최신 SmartAisle 3는 유연하고 완벽한 통합 기능을 자랑하는 버티브 모듈형 솔루션 포트폴리오의 일부이다. 환경 관리 시스템(EMS), AI 기능 및 ‘캐리지’ 유형의 랙 아키텍처가 결합된 SmartAisle 3는 포괄적인 지능형 모니터링 및 관리, 간편한 설치, 신속한 구축 시간, 고효율 작동 조건을 통해 운영 효율을 높임으로써 사용자가 오늘날의 다양한 컴퓨팅 환경의 요구 사항에 더 잘 적응할 수 있도록 지원한다.

SmartAisle 3 및 기타 통합 솔루션에 대한 자세한 정보는 Vertiv.com에서 확인할 수 있다.

버티브 회사 소개

버티브(Vertiv, NYSE: VRT)는 하드웨어, 소프트웨어, 분석, 지속적인 서비스를 결합하여 고객의 중요한 애플리케이션이 지속적으로 실행되고, 최적의 성능을 발휘하며, 비즈니스 요구 사항에 따라 성장할 수 있도록 보장한다. 버티브는 클라우드에서부터 네트워크 엣지까지 확장되는 전원, 냉각, IT 인프라 솔루션 및 서비스 포트폴리오를 사용하여 오늘날의 데이터센터, 통신 네트워크, 상업 및 산업 시설이 직면한 가장 중요한 문제를 해결한다. 버티브는 오하이오주 웨스터빌에 본사를 두고 있으며, 130개 이상의 국가에서 사업을 진행하고 있다. 버티브에 대한 보다 자세한 정보와 최신 뉴스 및 콘텐츠 확인은 Vertiv.com 참조.

 

미래 예측 진술

이 보도자료에는 1995 년 증권 소송 개혁법, 증권법 27 조 및 증권 거래법 21E의 조항을 전제로 한 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이 진술은 단지 예측일 뿐이다. 실제 성과 또는 결과는 이 미래 예측 진술의 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 버티브 및 해당 사업 경영과 관련한 이러한 논의 및 기타 중요 위험 요인에 대해서는 Form 10-K 상의 버티브 최신 연례 보고서와 Form 10-Q 상의 후속 분기별 보고서를 포함하여 버티브가 미국 증권 거래위원회에 제출한 서류들을 참조하면 된다. 버티브는 새로운 정보, 미래의 사건 등의 결과에 대해 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없음을 분명히 밝힌다.

 

보도자료 문의

페리엔 02-565-6625

박윤희 대표 desiree@perrien.co.kr

한덕선 VP dawson@perrien.co.kr

PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역