The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

버티브, 대규모 전력 소비 시설을 위한 산업용 무정전전원장치 ‘파워UPS 6000인더스트리얼’ 출시

3월 18, 2026

혹독한 산업 환경에서도 미션 크리티컬 시스템 보호 위한 안정적 전력 공급 지원

2026년 3월 12일, 서울 – 핵심 디지털 인프라 및 연속성 솔루션 전문기업 버티브(Vertiv)가 상업 및 산업(Commercial & Industrial) 환경을 위한 산업용 무정전전원장치인 ‘버티브 파워UPS 6000 인더스트리얼(Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial)’을 출시했다고 밝혔다.


이번 신제품은 제조, 운송, 석유 및 가스, 제약, 식음료, 패키징, 철강 등 다양한 산업 분야에서 요구되는 안정적인 전력 보호를 지원하며, 전력 신뢰성이 필수적인 산업 현장에서 운영 연속성을 강화하도록 설계됐다.


버티브 모듈형 전력 컨버터 부문 부사장 그렉 펑크(Greg Funk)는 “산업 현장은 전력 불안정성, 고온, 공기 중 오염물질 등 기존 UPS시스템이 견디기 어려운 환경적 요인에 지속적으로 노출된다”며, “버티브 파워UPS 6000 인더스트리얼은 인더스트리4.0(Industry 4.0) 환경에 맞춰 설계된 솔루션으로, 공장, 정유소, 생산라인 등 까다로운 환경에서도 안정적인 성능을 제공해 전력 변동과 혹독한 조건으로부터 발생할 수 있는 산업 현장에서 안정적인 성능을 제공한다”고 설명했다.


버티브 파워UPS 6000 인더스트리얼은 IP42 등급의 보호 설계를 적용해 먼지와 습기 환경은 물론 최대 50°C의 고온 조건에서도 안정적으로 작동한다. 또한 PLC 및 SCADA와 같은 산업 제어 시스템, 산업용 네트워킹 장비, 생산라인 자동화 설비 등 주요 인프라를 보호해 전원 안전성(power reliability)이 중요한 환경에서 운영 중단 위험을 최소화한다.


해당 제품은 공간 제약이 있는 환경에서도 설치가 가능하도록 콤팩트한 캐비닛 설계를 적용했으며, 전면 접근 방식(front access only)만으로 설치 및 운영이 가능해 구축과 유지보수를 간소화한다. 또한 이중 변환(double-conversion) 모드에서 최대 96%, ECO 모드에서 최대 99%의 에너지 효율을 제공하며, VRLA, 니켈카드뮴(Ni-Cd), 리튬이온(Li-ion) 배터리 캐비닛과 호환돼 다양한 런타임 요구사항을 충족할 수 있도록 설계됐다.


넓은 입력 전압 허용 범위(-40% ~ +25%)를 지원해 산업 현장에서 발생하는 전력 변동에 효과적으로 대응하며, 낮은 고조파 왜곡(low harmonic distortion)의 안정된 전력을 공급해 상위 인프라에 가해지는 부담을 줄인다. 또한, 병렬 구성을 통해 용량 확장과 이중화 설계가 가능하며, 컨포멀 코팅(conformal-coated) 처리된 PCBA를 적용해 먼지, 습기, 부식에 대한 내구성을 강화했다. 이 시스템은 IEC 62040, EN 50121, EN 50171, SEMI F47 등 국제 표준 인증을 획득해 미션 크리티컬 산업 환경에 적합하도록 설계됐다.


버티브 아시아 AC 전원 및 배전 제품 담당 디렉터 아루낭슈 차토파디아이(Arunangshu Chattopadhyay)는 “아시아 전역에서 자동화 수준이 높아지고 첨단 공정 제어 및 산업 장비 간 연결성이 확대되면서, 생산 환경의 전력 변동에 대한 민감도 역시 빠르게 증가하고 있다”며, “버티브 파워UPS 6000 인더스트리얼은 고효율 이중 변환 기술, 넓은 전압 허용 범위, 고급 전력 컨디셔닝 기능을 통해 이러한 변화하는 산업 환경 요구사항을 지원한다. 이를 통해 제조업체와 산업 운영자는 자동화 투자 자산을 보호하고, 고도로 자동화 및 연결된 생산 환경에서도 지속적인 운영을 유지할 수 있다”고 말했다.


버티브 파워UPS 6000 인더스트리얼 및 버티브의 엔드-투-엔드 전력 및 열 관리 솔루션에 대한 보다 자세한 정보는 버티브 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

버티브 소개

버티브(Vertiv, NYSE: VRT)는 하드웨어, 소프트웨어, 분석, 지속적인 서비스를 결합하여 고객의 중요한 애플리케이션이 지속적으로 실행되고, 최적의 성능을 발휘해 비즈니스 요구 사항에 따라 성장할 수 있도록 보장한다. 버티브는 클라우드에서부터 네트워크 엣지까지 확장되는 전원, 냉각, IT 인프라 솔루션 및 서비스 포트폴리오를 사용하여 오늘날의 데이터센터, 통신 네트워크, 상업 및 산업 시설이 직면한 가장 중요한 문제를 해결한다. 버티브는 오하이오주 웨스터빌에 본사를 두고 있으며, 130개 이상의 국가에서 사업을 진행하고 있다. 버티브에 대한 보다 자세한 정보는 Vertiv.com에서 확인할 수 있다.

미래 예측 진술

본 보도자료에는 1995 년 증권소송개혁법, 증권법 제27 조 및 증권거래법 제21E조에 따른 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 예측에 불과하며, 실제 결과나 향후 발생하는 사건은 본 진술에 명시된 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 버티브 및 당사 사업 경영과 관련된 이러한 요소들과 기타 중요 위험 요인에 대해서는 버티브가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최신 연례보고서(Form 10-K) 및 이후의 분기보고서(Form 10-Q)를 포함한 문서를 참조하면 된다. 버티브는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 본 미래 예측 진술을 갱신하거나 수정할 의무가 없다.

보도자료 문의: 
버티브 홍보대행사 에델만코리아

조효림 부장
Shirley.Zhao@edelman.com
010-7124-0725

조해인 과장
Alice.Jo@edelman.com
010-7430-4930

PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역