The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
UPS 배터리란 무엇이며 왜 그렇게 중요합니까?

무정전 전원 공급 장치(UPS)는 데이터 센터와 IT 장비의 안정적인 작동에 매우 중요합니다. UPS는 연결된 장비에 깨끗한 백업 전력을 제공하여, 정전, 전력 서지 또는 기타 전력 변동이 발생하는 경우 이러한 장치를 보호하고 작동 상태를 유지합니다.

기본적으로 UPS는 예기치 않은 가동 중단으로 인한 매우 높은 비용에 대한 보험과 같습니다. 데이터 센터가 수익 창출과 전자상거래를 가능하게 하는 데 있어 그 어느 때보다 중요하다는 점을 고려할 때 오늘날 대부분의 비즈니스에서 가동 중단 시간은 선택 사항이 아닙니다.

UPS 시스템은 예기치 않게 비즈니스가 종료되지 않도록 보호합니다. 그러나 시스템은 이를 지원하는 UPS 배터리만큼만 안정적입니다. 배터리는 UPS 시스템에서 가장 단순한 구성 요소일 수 있지만 가장 중요한 것은 분명합니다. 실제로 2021년 Ponemon Institute 보고서에서 핵심 및 엣지의 데이터 센터 가동 중단 시간은 다음과 같습니다. 빈도, 지속 시간 및 태도에 대한 설문조사에서 UPS 배터리 고장은 가동 중단 시간의 주요 근본 원인 중 하나였습니다. 일련의 배터리에 불량 셀이 하나라도 정전 시 시설의 전체 백업 시스템을 손상시킬 수 있으므로 필요한 필수 보호 기능이 없어집니다.

UPS 배터리는 비즈니스 연속성에 매우 필수적이며 동시에 문제와 고장에 매우 취약하기 때문에 UPS 배터리를 현명하게 선택하고, 제한 사항을 이해하고, 적절한 배터리 유지보수 프로그램을 구현하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 어떤 상황에서든 비즈니스를 계속 운영할 책임이 있는 시스템에 대한 자신감을 높일 수 있습니다.

UPS 배터리의 주요 유형은 무엇입니까?

UPS 배터리에는 세 가지 주요 유형이 있으며, 각 배터리는 가격대, 기대 수명 및 유지보수 요건이 다릅니다. 이러한 세 가지 요소의 균형을 맞추면 데이터 센터 관리자가 특정 비즈니스 요구 사항에 가장 적합한 UPS 배터리 유형을 결정할 수 있습니다.

  1. 납산 UPS 배터리. 납산 UPS 배터리는 UPS 시스템을 위한 입증되고 신뢰할 수 있으며 비용 효율적인 선택입니다. 합리적인 비용으로 대용량 스토리지를 제공합니다. 그러나 더 무겁고, 일반적으로 더 많은 유지보수가 필요하며, 다른 새로운 유형의 UPS 배터리 기술보다 사용 수명이 더 짧습니다.

납산 UPS 배터리는 두 가지 유형으로 제공됩니다.

  • 밸브 조절 납산(VRLA) UPS 배터리. VLRA UPS 배터리는 밀폐형 배터리라고도 합니다. 이들은 일반적으로 폴리프로필렌 플라스틱으로 밀봉되어 배터리 산의 누출을 방지한다. 또한 너무 높아질 때 배터리 내부의 가스 압력을 방출하는 밸브도 포함되어 있습니다. VRLA UPS 배터리의 사용 수명은 일반적으로 약 5년입니다. 핫스왑이 가능하고 사용자가 교체할 수 있어 유지보수를 간소화할 수 있습니다.
  • 배기형 납산(VLA) UPS 배터리. 종종 플러드 배터리라고 불리는 VLA UPS 배터리는 매우 안정적이며 일반적으로 VRLA 배터리보다 훨씬 더 긴 수명을 제공합니다. 그러나 일부 안전 문제를 제기하고 다른 IT 장비와 떨어진 별도의 배터리실에 보관해야 하므로 일부 환경에서 사용하기 어려울 수 있습니다.
  1. 니켈 카드뮴(NiCad) UPS 배터리. NiCad 배터리는 주변 온도가 매우 높은 지역의 UPS 응용 분야에 적합합니다. 설계 수명이 20년이며 심부 방전을 매우 견뎌냅니다. 단점은 가격대입니다. NiCad 배터리는 비용이 많이 듭니다. 또한 일부 안전 문제를 제기하고 폐기 및 재활용 과정을 복잡하게 만드는 독성 물질도 포함되어 있습니다.
  2. 리튬 이온 UPS 배터리. 리튬이온 UPS 배터리는 여러 가지 장점을 갖춘 최신 UPS 배터리 기술 중 하나입니다. 초기 가격대는 더 높지만, 리튬 이온 배터리는 VRLA 배터리의 사용 수명이 두 배 이상 길고, 고온에서 작동할 수 있으며, 냉각이 덜 필요하고, 유지보수 요구 사항이 줄어들기 때문에 총 소유 비용이 더 낮은 경우가 많습니다. 또한 리튬 이온 배터리는 더 작고 가벼우며 충전 시간이 더 빨라 런타임이 더 깁니다. 이러한 배터리에는 배터리 상태를 유지하기 위한 모니터링 기능이 내장되어 있어 가동 중단 시간을 방지하는 데 매우 신뢰할 수 있는 선택입니다.

UPS 배터리는 얼마나 오래 지속됩니까?

위에서 논의한 바와 같이, 다양한 유형의 UPS 배터리는 평균 수명이 다릅니다. 그러나 모든 유형의 UPS 배터리의 경우 배터리 설계 수명과 배터리 서비스 수명 간의 차이를 이해하는 것이 중요합니다. 이 두 가지 개념을 혼동하면 비용이 많이 드는 실수가 발생할 수 있습니다.

배터리 설계 수명은 제조업체가 결정하며 제조업체 실험실에서 통제된 조건 하에서 셀 설계 및 배터리 노후화를 고려합니다. 그러나 이러한 공장 조건은 실제 응용 분야에서 거의 발생하지 않습니다.

이것이 바로 배터리 사용 수명이 고려해야 할 더 중요한 수치인 이유입니다. 배터리 서비스 수명은 애플리케이션, 설치, 실제 작동 조건 및 유지보수 관행이 배터리 수명에 미치는 영향을 고려합니다. UPS 배터리의 실제 기대 수명에 영향을 미치는 특정 요인은 다음과 같습니다.

  • UPS 환경의 습도 및 온도
  • UPS 주기 켜기 및 끄기
  • 배터리 유형 및 보관 환경
  • 유지보수의 범위 및 빈도

실제로, UPS를 지원할 때 배터리는 제조업체 설계 수명에 의해 규정된 시간의 절반 미만 내에 고장이 나는 경우가 많습니다. 일반적으로 VRLA 배터리 용량은 약 3년째에 감소하기 시작하는 경향이 있습니다. 5년차까지는 서비스 수명이 거의 다할 가능성이 높습니다. 리튬 이온 배터리는 일반적으로 2~3배 더 오래 지속됩니다.

UPS 배터리 보증은 어떤 보호를 제공합니까?

대부분의 UPS 배터리에는 보증이 제공되며 기간은 24개월에서 72개월로 연장될 수 있습니다. 배터리 보증은 제조 품질과 배터리 성능을 보장하고 보장하도록 설계되었습니다. 그러나 보증은 배터리의 수명 또는 사용으로 인한 정상적인 성능 손실에는 적용되지 않습니다.

또한 많은 보증은 배터리를 전문적으로 시동하고 정기적으로 연간 유지보수를 해야만 유효합니다. 보증 청구를 입증하려면 서비스 기록을 유지해야 합니다. 즉, UPS 배터리와 비즈니스를 보호하기 위해 보증에만 의존할 수 없습니다.

Vertiv와 같은 배터리 서비스 제공업체는 시동 및 필요한 지속적인 유지보수를 처리할 수 있으며, 내부 저항 측정 및 기타 중요한 데이터를 배터리 제조업체에 제출하는 등 보증 청구의 모든 측면을 처리할 수 있습니다.

UPS 배터리를 유지보수하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

데이터 센터 관리자 및 사내 IT 직원에 대한 수요가 증가함에 따라 UPS 배터리 교체 또는 유지보수가 지연되거나 간과되는 것은 드문 일이 아닙니다. 그러나 UPS 배터리 유지보수는 선택 사항이 아닙니다. 보증 목적 및 IEEE(Institute for Electrical and Electronics Engineers)와 같은 조직의 규제 요건을 충족하기 위해 필요합니다.

최소 배터리 유지보수 요건

IEEE는 광범위한 기술 분야에서 업계 표준의 선도적인 개발자로서 UPS 배터리 유지보수 관행과 관련하여 가장 잘 알려진 표준을 보유하고 있습니다. 실제로 배터리 제조업체는 종종 이러한 표준을 인용하고 유효한 제품 보증을 유지하기 위해 준수를 요구합니다.

IEEE 표준은 고정식 어플리케이션용 배터리의 유지보수, 테스트 및 교체에 대한 권장 관행을 제공합니다. 다양한 UPS 배터리 유형의 상태를 검증하기 위해 측정해야 하는 주파수와 유형을 다룹니다.

UPS 배터리 상태를 유지하기 위한 네 가지 방법

IEEE 표준은 시작하기에 좋은 곳이지만 예상치 못한 가동 중단의 위험이 없도록 보장하고자 하는 많은 조직들이 더 나아가고 있습니다. 강력한 유지보수 프로그램을 통해 배터리 성능을 최적화하고 필요할 때 필요한 배터리 런타임을 확보할 수 있습니다. 또한 UPS 배터리가 고장나기 전에 적시에 교체하여 잠재적으로 비즈니스에 가동 중단 시간을 야기하는 것이 중요합니다.

즉, 기업은 유지보수 결정에 고려되는 예산과 기타 고려 사항을 가지고 있습니다. 조직의 전반적인 위험 허용 오차 수준과 같은 이러한 변수를 기반으로 대부분의 데이터 센터 운영자는 UPS 배터리 유지보수에 대한 다음 네 가지 접근 방식 중 하나에 속합니다.

  • 반응성: 고장/고정이라고도 하는 이 방법은 정전이 발생한 후에만 시정 조치를 취하기 때문에 가장 위험한 방법입니다. 이러한 접근 방식은 가동 중단으로 인한 결과가 비즈니스에 중요한 것으로 간주되지 않거나 예산이 매우 제한적인 경우에만 실행 가능합니다.
  • 시간 기반: 시간 기반 접근법은 UPS 시스템(배터리 포함)을 육안으로 검사하고 정비하기 위한 정기적인 예방 유지보수 방문을 포함하며 종종 규제 요건을 준수하기에 충분합니다. 시간 기반 접근 방식은 대응적 접근 방식보다 상당한 이점을 제공하지만 여전히 위험합니다. 예상보다 훨씬 짧은 UPS 및 배터리 서비스 수명을 유발할 수 있는 외부 요인은 고려하지 않습니다.
  • 선제적: 일반적으로 배터리 상태에 대한 접근 방식이 강력할수록 좋습니다. 부품 평가와 배터리 교체 계획을 포함하는 종합적인 유지보수 프로그램은 비상 전력 시스템의 신뢰성을 보장하고 비용이 많이 드는 가동 중단 시간을 방지하기 위해 취할 수 있는 가장 비용 효율적인 조치 중 하나입니다.

UPS 배터리 교체, 재활용 및 폐기 절차는 어떻게 됩니까?

이상적으로는, UPS 배터리가 고장나기 전에 교체하는 것이 바람직하며, 선택한 배터리 유지보수 방식은 적절한 시간을 결정하는 데 도움이 됩니다. 리튬 이온 배터리는 종종 UPS 시스템의 수명이 다할 수 있지만, VRLA 배터리를 사용하는 경우 대부분의 업계 전문가들은 서비스 시작 후 5년 이내에 심각한 성능 저하가 설정되기 시작할 때 보수적으로 배터리를 교체할 것을 권장합니다.

배터리 교체는 중요한 투자이므로 UPS 배터리 전문가와 협력하여 작업을 올바르고 안전하게 수행하는 것이 좋습니다. 서비스 파트너는 기술 지원 및 설치부터 배터리 확인 서비스 및 테스트에 이르기까지 모든 것을 지원할 수 있어야 합니다. 파트너는 또한 모든 해당 환경 규정에 따라 사용한 배터리를 적절하게 폐기하고 재활용할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

Vertiv에서 제공하는 배터리 서비스

Vertiv는 유지보수, 테스트 및 교체를 포함한 UPS 배터리 서비스 분야의 글로벌 리더로서 전 세계 10,000개의 UPS 시스템을 제공하고, 9,000개의 배터리 스트링을 대체하며, 매년 전 세계 개 지점에서 2백만 개의 배터리 병을 제공합니다. 서비스에 포함되는 것은 다음과 같습니다.

Power Assurance 패키지: 업계 최고의 UPS 시스템과 5년 보호 계획을 결합한 이 서비스는 소규모 IT 현장을 보호하는 데 이상적입니다.

통합 모니터링이 포함된 배터리 서비스: 정기적인 현장 배터리 서비스와 원격 모니터링 및 유지보수를 결합하여 잠재적인 문제를 조기에 감지하고 배터리 결함 및 성능 저하에 신속하게 대응함으로써 시스템 가용성을 크게 개선할 수 있습니다.

보증 + 서비스 계약: Vertiv는 보증 보호를 최적화하고 모든 배터리 스트링의 지속적인 상태를 보장하도록 설계된 다양한 서비스 계획을 제공합니다.

PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역