The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
전원 백업을 위해 UPS를 선택하는 방법

백업 전원 UPS를 찾는 데 시간을 할애한 적이 있다면 무정전 전원 공급 장치에 관한 한 무한한 옵션이 있다는 것을 이미 알고 계실 것입니다. 그 범위를 좁히고 애플리케이션에 적합한 UPS 전원 공급 장치를 선택하는 것은 UPS 시스템 유형, UPS 부하 용량, UPS 런타임 등 여러 가지 요인에 따라 달라집니다.

Vertiv의 강력한 선택 도구로 UPS 시스템 선택 간소화

Vertiv는 이러한 기능 및 기타 여러 기능을 기준으로 UPS 시스템을 필터링한 다음 사용자의 기준을 충족하는 옵션을 나란히 비교할 수 있는 유도형 제품 선택기를 제공합니다. 특정 요구 사항에 적합한 UPS 백업 전원 공급 장치를 선택하는 데 매우 효과적이고 시간을 절약하는 도구입니다.

그러나 제품 선택기 도구를 효과적으로 사용하기 위해 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 이제 기본 사항부터 시작하겠습니다.

UPS란 무엇입니까?

UPS란?이라는 제목의 기사에서 UPS 시스템이 필요한 시기와 이유에 대해 논의하는 UPS 사용 사례를 포함한 자세한 설명을 찾을 수 있습니다. 이 문서에서는 무정전 전원 공급 장치가 충전식 배터리에 일반적으로 저장되는 에너지를 통해 컴퓨터 네트워크에서 발견되는 서버 및 기타 전자 부품과 같은 중요 장치에 즉각적인 비상 전원을 제공한다고 설명합니다. UPS 전원은 주 전원에 장애가 발생하더라도 이러한 시스템이 계속 올바르게 작동하도록 보장합니다. 시작에 몇 초가 걸릴 수 있는 발전기 또는 기타 백업 전원 공급 장치와 달리, UPS 시스템은 전원 전류가 전혀 차단되지 않도록 하여 무정전 전원 공급 장치라는 이름을 지정합니다. UPS 배터리 백업은 오래 지속되는 백업 전원 공급 장치가 작동하여 작업을 인계받을 때까지 중요한 부하를 운반합니다.

주요 UPS 토폴로지의 차이점은 무엇입니까?

UPS 제품 선택기에서 선택할 수 있는 주요 검색 기준 중 하나는 제품 유형입니다. UPS 유형에는 온라인 이중 변환, 회선 상호 작용오프라인(대기 및 배터리 백업이라고도 함)의 세 가지 유형이 있습니다. UPS 시스템의 다양한 유형은 무엇입니까? 문서에서는 각각에 대해 자세히 살펴봅니다. 그러나 선택은 일반적으로 보호되는 장비의 중요도와 민감도에 따라 결정됩니다.

일반적으로 온라인 이중 변환 UPS는 전원 공급 장치의 거의 모든 전력 장애 또는 불규칙성으로부터 중요 부하를 격리하여 가장 큰 전력 보호를 제공합니다. 항상 온라인 상태이며, 들어오는 전원을 조절하고 배터리 백업을 제공합니다. 라인 상호 작용 UPS는 배터리 백업 외에도 전력 조절을 제공하며 대부분의 전력 문제로부터 보호할 수 있지만, 배터리 백업으로 전환할 때 전력이 4-6밀리초 동안 차단됩니다. 마지막으로, 오프라인 UPS는 대부분의 스파이크로부터 보호하며 많은 부족을 제거할 수 있지만 사소한 처짐과 서지 동안 완벽한 전력을 유지하지 못합니다.

단상 UPS 또는 3상 UPS를 선택해야 합니까?

단상 AC 전원은 조명 및 소형 기기와 같은 가정용 및 경상용 애플리케이션에 일반적으로 사용됩니다. 학교, 사무실 건물 또는 소규모 엣지 애플리케이션과 같은 소규모 전력 사용자는 단상 UPS를 자신 있게 선택할 수 있습니다. 그러나, 전력 소모가 심한 장비를 갖춘 대규모 데이터 센터와 기타 상업 및 산업 시설은 일반적으로 더 높은 효율로 더 많은 전력을 공급할 수 있는 3상 전력 시스템을 필요로 합니다. 3상 전력 기사: 그것이 무엇이며 그로 인해 얻는 혜택은 상세한 설명을 제공합니다.

올바른 크기의 UPS 시스템을 보장하기 위해 필요한 전력 등급은 무엇입니까?

운영 효율성을 최적화하려면 적절한 UPS 크기 조정이 중요합니다. 너무 큰 UPS 시스템을 선택하면 장치가 비효율적입니다. 너무 작은 것을 선택하면 향후 전력 부하를 지원할 수 없습니다. 필요한 UPS 크기를 결정하려면 먼저 현재 전력 부하를 결정하고 예상 성장률과 더 높은 전력 요구 사항을 가진 새로운 장비의 추가를 기반으로 향후 전력 부하를 추정하십시오. 그런 다음 최대 전류 부하와 성장할 수 있는 공간을 충족할 수 있는 용량을 갖춘 UPS 시스템을 선택해야 합니다.

이렇게 하려면 두 가지, 즉 전압-암페어(VA) 단위의 정격 전력을 고려해야 합니다. 그리고 역률. 역률이 0.8인 UPS 시스템은 정격의 80%만 제공할 수 있습니다. 역률이 “unity”(또는 1.0)인 UPS 시스템은 정격 용량의 100%를 제공합니다. UPS 제품 선택기를 사용하여 350VA에서 최대 20kVA의 부하 용량을 지정할 수 있습니다.

배터리 화학에 대해 알아야 할 사항은 무엇입니까?

UPS 선택기 도구를 사용하면 납산 또는 리튬 이온과 같은 다양한 유형의 배터리 화학 물질을 지정할 수 있습니다. 리튬 이온 배터리는 기술적으로 가장 진보된 선택입니다. 리튬 이온 기술은 이 주제에 대한 자세한 정보가 담긴 백서로 UPS 시스템에 다양한 이점을 제공합니다. 그러나 VRLA와 같은 보다 전통적인 배터리는 종종 더 작은 선불 가격표를 가지고 있습니다. 작동 온도, 총 소유 비용, 기대 수명 및 유지보수 요구 사항을 고려하여 민감한 IT 장비 및 특정 비즈니스 요구 사항에 적합한 UPS 배터리를 선택해야 합니다.

폼 팩터는 어떻습니까? UPS는 어디에서 장착합니까?

UPS 시스템은 다양한 폼 팩터로 제공되며, UPS 제품 선택기를 사용하면 랙마운트 또는 타워로 전환 가능한 UPS 시스템을 포함하여 7가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 기타 옵션으로는 미니 타워, 바닥 장착형 장치, 데스크톱 시스템 또는 벽면 장착형 UPS 시스템이 있습니다. 대부분의 경우 선택은 데이터 센터 환경의 사용 가능한 공간에 따라 결정됩니다. 여유 랙 공간이 있습니까? 아니면 벽 공간을 사용하고 랙을 확보하여 더 많은 서버와 네트워킹 장비를 사용하시겠습니까? 일부 애플리케이션에는 랙에 장착하기에 너무 큰 UPS 시스템이 필요하며, 이 경우 타워형 또는 독립형 폼 팩터를 고려해야 합니다.

올바른 양의 UPS 배터리 백업을 보장하기 위해 UPS 런타임을 계산하려면 어떻게 해야 합니까?

UPS 런타임은 UPS가 연결된 부하에 배터리 전력을 공급할 수 있는 시간입니다. UPS 배터리 용량에 UPS 입력 전압을 곱한 다음 총합을 총 지원 부하(와트)로 나누어 런타임을 직접 계산할 수 있습니다. 또는 Vertiv UPS 런타임 계산기를 사용하여 다양한 Liebert UPS 모델의 배터리 런타임을 확인할 수 있습니다. 모델을 입력한 다음 대화형 그래프의 막대를 적절한 로드량으로 드래그하면 UPS 런타임을 분 단위로 볼 수 있습니다. 또한 UPS 선택 도구를 사용하면 전체 부하 및 절반 부하 모두에서 선호하는 배터리 런타임을 지정하고 이러한 기준을 충족하는 모델만 볼 수 있습니다.

그 밖에 무엇을 고려해야 합니까?

많은 조직은 미국 또는 기타 TAA 준수 국가에서 제조되거나 “실질적으로 변환”되는 TAA 준수 UPS 시스템을 선택해야 합니다(또는 단순히 선택하기를 원합니다). 다른 조직들은 효율성 목표 달성을 위해 Energy Star 등급 UPS 시스템을 찾고 있습니다. UPS 제품 선택기를 사용하면 이러한 옵션 중 하나 또는 둘 다를 선택하여 단상, 3상, 온라인 이중 변환 및 라인 상호 작용 옵션을 포함하여 이러한 요구 사항을 충족하는 광범위한 Liebert UPS 시스템을 찾을 수 있습니다.

모든 상자를 확인하는 UPS 시스템을 빠르게 찾으십시오.

전력 백업을 위해 UPS를 선택할 때 고려해야 할 요인은 부족하지 않습니다. 특정 요구 사항을 파악하면 UPS 제품 선택기는 사용자의 요구 사항에 맞는 UPS 시스템을 찾는 작업을 극적으로 단순화할 수 있습니다. 요구 사항을 정의하거나 옵션 범위를 좁히는 데 도움이 필요한 경우 Vertiv에 전화로 문의하면 당사 전문가가 애플리케이션에 이상적인 무정전 전원 공급 장치를 지정할 수 있도록 도와드립니다.

PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역