Des forces incluant la densification extrême, la mise à l’échelle du gigawatt et le data center comme unité de calcul stimulent ces tendances.
Rungis, FRANCE [9 Janvier 2026] – L’innovation dans les data centers continue d’être façonnée par des forces macro et des tendances technologiques liées à l’IA, selon un rapport de Vertiv (NYSE: VRT), leader mondial des infrastructures numériques critiques. Le rapport Vertiv™ Frontiers, qui s'appuie sur l'expertise de l'ensemble de l'entreprise, détaille les tendances technologiques qui stimulent l'innovation actuelle et future, de l’alimentation électrique pour l'IA aux jumeaux numériques en passant par le refroidissement liquide adaptatif.
« Le secteur des data centers continue d'évoluer rapidement dans sa manière de concevoir, de construire, d’exploiter et d’entretenir les data centers, en réponse aux exigences de densité et de rapidité de déploiement des usines d'IA », a déclaré Scott Armul, Directeur des Produits et de la Technologie chez Vertiv. « Nous observons des forces technologiques transversales, notamment la densification extrême, entraînant des tendances transformatrices telles que les architectures d'alimentation CC haute tension et le refroidissement liquide avancé, qui sont importantes pour fournir la mise à l'échelle du gigawatt cruciale pour l'innovation en IA. La production d'énergie sur site et la technologie des jumeaux numériques devraient également contribuer à faire progresser l'échelle et la vitesse d'adoption de l'IA. »
Le rapport Vertiv Frontiers s'appuie sur les précédentes prévisions annuelles des tendances des data centers de Vertiv et les développe. Le rapport identifie les forces macro qui stimulent l'innovation des data centers : la densification extrême — accélérée par les charges de travail IA et HPC ; la mise à l'échelle du gigawatt rapide — les data centers sont maintenant déployés rapidement et à une échelle sans précédent ; le data center en tant qu’unité de calcul — l'ère de l'IA requiert que les installations soient construites et exploitées comme un système unique ; et la diversification du silicium — l'infrastructure des data centers doit s'adapter à une gamme croissante de puces et de calcul.
Le rapport détaille comment ces forces macro ont à leur tour façonné cinq tendances clés qui impactent des domaines spécifiques du paysage des data centers.
- Alimentation électrique pour l’IA
La plupart des data centers actuels reposent encore sur une distribution électrique hybride CA/CC du réseau aux baies informatiques, qui comprend trois à quatre étages de conversion et certaines pertes d’efficacité. Cette approche existante est mise à rude épreuve à mesure que les densités de puissance augmentent, largement engendrées par les charges de travail IA. Le passage à des architectures CC haute tension permet des réductions considérables du courant, de la taille des conducteurs et du nombre d'étages de conversion, tout en centralisant la conversion d'énergie au niveau de la salle. Les systèmes hybrides CA et CC sont omniprésents, mais à mesure que les normes et les équipements CC complets arrivent à maturité, le CC haute tension devrait devenir plus répandu à mesure que les densités des baies augmentent. La production sur site et les micro-réseaux devraient également stimuler l'adoption du CC haute tension.
- IA distribuée
Les milliards de dollars investis dans les data centers IA pour prendre en charge les grands modèles de langage (LLM) à ce jour visent à soutenir l'adoption généralisée des outils d'IA par les consommateurs et les entreprises. Vertiv estime que l'IA devient de plus en plus critique pour les entreprises, mais la façon dont ces services d'inférence sont fournis et leur provenance dépendront des exigences et des conditions spécifiques de l'organisation. Bien que cela impactera les entreprises de tous types, les secteurs hautement réglementées, telles que la finance, la défense et la santé, peuvent avoir besoin de maintenir des environnements d'IA privés ou hybrides via des data centers sur site, en raison des exigences de résidence des données, de sécurité ou de latence. Des systèmes flexibles et scalables de haute densité de puissance et de refroidissement liquide pourraient permettre d'augmenter la capacité à travers de nouvelles constructions ou de la modernisation d'installations existantes.
- L'autonomie énergétique s'accélère
La capacité de production d'énergie sur site à court terme a été essentielle pour la plupart des data centers autonomes pendant des décennies, pour soutenir leur résilience. Cependant, les défis liés à la disponibilité généralisée de l'électricité créent les conditions pour adopter une autonomie énergétique étendue, en particulier pour les datacenters IA. L'investissement dans la production d'électricité sur site, via des turbines à gaz naturel et d'autres technologies, présente plusieurs avantages intrinsèques, mais il est principalement motivé par les défis liés à la disponibilité de l'électricité. Les stratégies technologiques telles que « Bring Your Own Power » (et « Cooling ») sont susceptibles de faire partie des plans d'autonomie énergétique en cours.
- Conception et exploitation pilotées par les jumeaux numériques
Avec des charges de travail IA de plus en plus denses et des GPU plus puissants vient également une demande de déploiement rapide de ces usines d'IA complexes. En utilisant des outils basés sur l'IA, les data centers peuvent être cartographiés et spécifiés virtuellement, via des jumeaux numériques, et l'infrastructure informatique et numérique critique peut être intégrée, souvent sous forme de conceptions modulaires préfabriquées, ainsi que déployée en tant qu’unités de calcul, réduisant le time-to-token jusqu'à 50 %. Cette approche sera importante pour atteindre efficacement les déploiements à l'échelle du gigawatt nécessaires aux futures avancées de l'IA.
- Refroidissement liquide adaptatif et résilient
Les charges de travail et l'infrastructure IA ont accéléré l'adoption du refroidissement liquide. Mais inversement, l'IA peut également être utilisée pour affiner et optimiser davantage les solutions de refroidissement liquide. Le refroidissement liquide est devenu critique pour un nombre croissant d'opérateurs mais l'IA pourrait fournir des moyens d'améliorer davantage ses capacités. L'IA, en conjonction avec des systèmes de surveillance et de contrôle supplémentaires, a le potentiel de rendre les systèmes de refroidissement liquide plus intelligents et encore plus robustes en prédisant les défaillances potentielles et en gérant efficacement les fluides et les composants. Cette tendance devrait conduire à une fiabilité et un temps de disponibilité supérieur pour le matériel de haute valeur et les données/charges de travail associées.
Vertiv opère dans plus de 130 pays, fournissant des solutions d'infrastructure numérique critique aux data centers, aux réseaux de communication et aux installations commerciales et industrielles dans le monde entier. Le portefeuille complet de la société comprend des solutions de gestion de l'alimentation électrique, de refroidissement et d'infrastructure IT ainsi que des services — du cloud jusqu'à la périphérie du réseau. Cette approche intégrée permet des opérations continues, une performance optimale et une croissance scalable pour les clients naviguant dans un paysage numérique de plus en plus complexe.
Pour plus d’informations sur les solutions Vertiv ou sur les prévisions des tendances des data centers de Vertiv™ Frontiers, visiter Vertiv.com.
À propos de Vertiv
Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la « Securities and Exchange Commission », notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.
Contact presse Vertiv :
Agence Yucatan
Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T : 01 53 63 27 27