Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Avantages des systèmes de distribution par gaine à barres à canal ouvert pour les datacenters

Marc Dawson •

Optimisation des datacenters avec les systèmes de gaine à barres à canal ouvert

La technologie des datacenters a été révolutionnée ces dernières années et continue d’évoluer aujourd’hui. Les gestionnaires de datacenters se concentrent sur la création d’un datacenter durable capable de répondre aux demandes actuelles en alimentation et d’offrir des fonctionnalités à long terme.

Dans le passé, la distribution électrique consistait généralement en PDU et RPP alimentant les racks via un câblage stocké sous un faux-plancher. Au fur et à mesure que les technologies ont progressé, cependant, l’inconvénient de ce processus a été mis en évidence, ce qui présente aux datacenters le défi de trouver une approche différente de la distribution électrique dans les installations critiques.

Nous avons répertorié quelques-unes des manières dont la gaine à barres à canal ouvert a eu un impact positif sur le rendement, l’évolutivité et les coûts d’exploitation des datacenters :

Salle blanche

Les responsables de datacenters sont sous pression pour optimiser l’utilisation de la salle blanche et capitaliser sur le potentiel énergétique qu’il contient. Les systèmes de gaine à barres suspendus éliminent le besoin de panneaux d’alimentation à distance, ce qui permet d’obtenir plus d’espace utilisable pour les racks serveurs. Les boîtes de dérivation peuvent être placées à tout moment le long de la gaine à barres, éliminant ainsi des kilomètres de câbles d’alimentation. La gaine à barres à canal ouvert nécessite moins d’équipement dans la salle blanche, ce qui crée un espace plus fonctionnel pour l’équipement IT.

Évolutif

En raison des fluctuations de la demande et du cycle continu de changement subi par les datacenters, les conceptions électriques deviennent très rapidement obsolètes. Cela entraîne une augmentation des coûts et des retards dans les projets. L’évolutivité est essentielle pour que les datacenters s’adaptent et se développent facilement lorsque cela est nécessaire. Les systèmes de distribution par gaine à barres à canal ouvert permettent d’ajouter facilement des alimentations à un nouvel emplacement sans avoir à planifier l’arrêt des systèmes. Cela offre une solution durable pour les datacenters qui nécessitent une évolutivité.

Rendement électrique amélioré

Les entreprises sont toujours à la recherche de méthodes pour augmenter leur rendement énergétique d’une manière qui leur permet de faire face aux fluctuations de la demande dans l’industrie. Les systèmes de distribution par gaine à barres offrent un plus grand rendement énergétique que les câbles d’alimentation. Il est judicieux de calculer la chute de tension de l’offre de chaque détaillant afin de déterminer laquelle est la mieux adaptée pour améliorer le rendement énergétique.

Rendement de refroidissement amélioré

Traditionnellement, l’augmentation des densités de puissance a nécessité plus de câbles d’alimentation sous le plancher qui obstruent davantage le flux d’air et nécessitent donc des mesures de refroidissement accrues. En revanche, les systèmes de distribution de gaine à barres à canal ouvert nécessitent moins de refroidissement dans la salle blanche en raison de l’installation en hauteur.

Consommation électrique surveillée

Des pratiques de surveillance efficaces sont essentielles pour que les responsables de datacenters puissent planifier avec précision l’avenir. En surveillant la consommation électrique de votre datacenter, vous saurez quels changements sont nécessaires pour apporter des améliorations. Les systèmes de distribution par gaine à barres sont dotés de systèmes de surveillance intégrés qui fournissent aux responsables de datacenters des informations en temps réel sur les performances de chaque rack. Une surveillance efficace permet d’améliorer le rendement énergétique et de réaliser des économies. Elle permet également au gestionnaire de datacenter de prévoir les tendances et la croissance future.

Économies de coûts

La gestion des datacenters est plus coûteuse que jamais, avec des coûts énergétiques croissants et la demande de services 24 heures sur 24. L’installation d’un système de distribution par gaine à barres à canal ouvert est compétitive par rapport aux processus plus traditionnels, mais pendant toute la durée de vie du produit, elle offre une solution beaucoup plus rentable. Les systèmes de distribution par gaine à barres nécessitent beaucoup moins de maintenance une fois installés. En raison de leur nature modulaire, les racks peuvent être ajoutés, retirés ou déplacés sans avoir à arrêter le système.

La sécurité et la flexibilité sont des priorités élevées pour les datacenters en 2023. Les systèmes de distribution par gaine à barres à canal ouvert offrent une approche de la distribution électrique qui garantit la sécurité, les économies de coûts et l’amélioration du rendement dans tous les aspects des opérations du datacenter.

Articles associés

Langue & Localisation