The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Vertiv™ eSure™ Power Extend Converter replaces circuit breaker and delivers voltage boost and overcurrent protection while conserving space

 

Columbus, Ohio [Sept. 25, 2019] – Today at ISE Expo, Vertiv introduced the Vertiv™ eSure™ C48/58-1000 Power Extend Converter, a compact device that economically boosts voltage up to -58 VDC to support increasing power needs of remote radio heads on cell towers. The eSure C48/58-1000 plugs into an existing DC distribution panel in the same position as a single-pole bullet circuit breaker, conserving usable space. The converter is available now across North America.

Today’s cell site infrastructure is evolving to support emerging 5G architectures, including 5G-friendly radios requiring more power at the top of cell towers. The eSure C48/58-1000 protects against voltage drops between the power system at the tower’s base and the radio at the top. If a voltage drop is significant enough, it can trigger a shutdown of the remote radio head before the equipment provider’s backup battery fully discharges. In the past, minor voltage drops have been manageable from base to tower, but the emergence of 5G and increased power demands are creating the need to boost voltage to ensure reliable, efficient cell site operation.

The eSure Power Extend Converter consumes 0U of additional rack space, in contrast to  traditional converter solutions which consume up to 4U of rack space. The eSure C48/58-1000 replaces a single-pole circuit breaker and provides the traditional overcurrent protection function of the circuit breaker.

“The transition from 3G to 4G and now to 5G is a complex, often expensive process for cellular providers,” said Scott Armul, VP of DC power and outside plant lines of business at Vertiv. “The eSure C48/58-1000 converter offers a fast and affordable technology upgrade that helps enable 5G delivery while seamlessly integrating with existing DC power and enclosure infrastructure.”

Along with space, the eSure C48/58-1000 conserves considerable energy while performing above 98 percent efficiency. Multiple units can operate in parallel to support radios requiring over 1kW of input power.

About Vertiv

Vertiv brings together hardware, software, analytics and ongoing services to ensure its customers’ vital applications run continuously, perform optimally and grow with their business needs. Vertiv solves the most important challenges facing today’s data centers, communication networks and commercial and industrial facilities with a portfolio of power, cooling and IT infrastructure solutions and services that extends from the cloud to the edge of the network. Headquartered in Columbus, Ohio, USA, Vertiv employs around 20,000 people and does business in more than 130 countries. For more information, and for the latest news and content from Vertiv, visit Vertiv.com.

CONTACT

Vince McMorrow
T +614 383 1622
E Vince.McMorrow@Fahlgren.com

Articles reliés

Bursting the 5G Hype Balloon Image

Articles de blogue

Bursting the 5G Hype Balloon
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation