The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Uninterruptible power supply (UPS) systems with lithium-Ion (Li-ion) batteries have become increasingly popular in the data center — and with good reason. When compared to valve regulated lead–acid (VRLA) batteries, Lithium-ion UPS batteries last 2-3 times longer, which saves on replacement costs and operational disruptions. Li-ion batteries also have a higher energy density, resulting in a 50% to 75% reduction in footprint that can be utilized to add servers and other IT equipment or to reduce facility construction costs.

Skepticism surrounding lithium-ion battery recycling

However, Li-ion batteries face one particular disadvantage compared to their VRLA counterparts: misconception surrounding their recycling capabilities. Despite surging demand across the globe for more Li-ion batteries, many organizations are skeptical about the costs, sustainability and viability of recycling Li-ion. The common belief is that most Li-ion batteries end up in a landfill or recycled in a way that melts everything down and leaves everything but the reclaimed metals totally unsalvageable.

Why Lithium-ion battery recycling is possible

While this process may have been the case several years ago, several new companies are using recycling processes that recover more of the valuable elements in the battery while minimizing or eliminating waste byproducts. These companies provide a viable option for recycling Li-ion batteries sustainably, and the value of those salvaged elements found in the batteries have potential to offset the overall costs of the recycling process. As technology processes mature, it’s only a matter of time before Li-ion recycling becomes profitable, sustainable and convenient for all the involved stakeholders.

In our infographic, “Fiction Versus Fact: Lithium-Ion UPS Battery Recycling,” we address these and other misconceptions, including:

  • The process of recycling a Lithium-ion battery is inefficient.
  • Recycling Lithium-Ion batteries is not worth the costs.
  • Lithium-ion battery recycling is many years away from being viable.

 

Click here to download the infographic.

 

To learn more about Li-ion battery recycling and the major players helping to improve the recycling process, download our white paper.

Articles reliés

Langue et localisation