The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

iGenius lance l’un des plus grands centres de données d’IA souverains au monde en tirant parti de l’infrastructure Vertiv, de l’informatique accélérée NVIDIA et d’Omniverse

26-6-30

Incarne une fusion d’une puissance informatique, d’une efficacité énergétique et d’une souveraineté des données exceptionnelles tout en équilibrant les exigences strictes en matière de sécurité des données.

COLUMBUS, Ohio [22 avril 2025] – Vertiv (NYSE : VRT), un fournisseur mondial d’infrastructure numérique critique, a annoncé aujourd’hui une collaboration révolutionnaire avec NVIDIA et le pionnier renommé de l’IA iGenius (maintenant Domyn) pour déployer Colosseum, l’un des plus grands superordinateurs d’IA NVIDIA DGX avec NVIDIA Grace Blackwell Superchips. Prévu pour être déployé en 2025 en Italie, le Colisée redéfinira le paysage numérique grâce à un centre de données souverain en IA unique en son genre pour les charges de travail réglementées.

Conçu pour répondre aux exigences des industries hautement réglementées telles que les finances, les soins de santé et l’administration publique, Colosseum incarnera une fusion de puissance informatique transformatrice, d’efficacité énergétique et de souveraineté des données, tout en équilibrant les exigences strictes en matière de sécurité des données.

Colosseum, un DGX SuperPOD de NVIDIA, est la dernière avancée d’une collaboration de longue date entre Vertiv et NVIDIA. Il est stratégiquement positionné dans le sud de l’Italie pour répondre aux exigences du gouvernement régional, marquant une étape importante dans le paysage de l’IA en Europe.

« Grâce à la puissance de l’informatique accélérée de pointe de NVIDIA et à l’expertise innovante en infrastructure de Vertiv, Colosseum témoigne du potentiel de transformation de l’IA souveraine », a déclaré Uljan Sharka, PDG d’iGenius. « Nous démontrons comment les systèmes modulaires et l’infrastructure logicielle permettent une nouvelle ère d’IA essentielle à la mission. »


Modulaire par conception. Conçu pour l’efficacité.

Colosseum combine l’expertise en gestion d’infrastructure de Vertiv, l’informatique accélérée NVIDIA et le plan NVIDIA Omniverse pour la conception et les opérations d’usine d’IA. Le déploiement tirera parti de la plateforme d’infrastructure d’architecture de référence 360AI de Vertiv pour l’alimentation et le refroidissement des centres de données conçue pour le NVIDIA GB200 NVL72, qui a été développé conjointement avec NVIDIA et publié à la fin de 2024.

Ce système modulaire et évolutif positionne iGenius pour déployer l’un des superordinateurs d’IA à hyperéchelle les plus rapides et l’un des plus grands pour soutenir l’IA souveraine.

Vertiv a également étendu sa bibliothèque de conception de référence sur son concentrateur d’IA avec la conception d’alimentation et de refroidissement de centre de données développée conjointement pour NVIDIA GB300 NVL72. En gardant une génération de processeur graphique à l’avant-garde, Vertiv permet aux clients de planifier l’infrastructure avant l’atterrissage du silicium, avec des conceptions prêtes pour le déploiement qui anticipent une augmentation des densités de puissance des bâtis et des modèles reproductibles pour les usines d’IA à grande échelle.

« L’unité informatique n’est plus la puce, c’est le système, l’usine AI », a déclaré Karsten Winther, présidente de Vertiv, EMEA. « Grâce à notre collaboration avec NVIDIA et iGenius, le joueur visionnaire en IA, nous prouvons l’efficacité et la maturité au niveau du système de la livraison du centre de données en tant qu’unité de calcul, débloquant l’adoption rapide de l’infrastructure d’alimentation et de refroidissement native de l’IA comme catalyseur de l’IA à grande échelle. »


Simulez avec NVIDIA Omniverse. Livrez rapidement.

« L’IA remodèle le paysage des centres de données, exigeant de nouveaux niveaux d’échelle, d’efficacité et d’adaptabilité pour les usines mondiales d’IA », a déclaré Charlie Boyle, vice-président des plateformes DGX chez NVIDIA. « Avec des jumeaux numériques physiquement basés activés par les technologies NVIDIA Omniverse et la conception modulaire de Vertiv pour le centre de données iGenius DGX SuperPOD, Colosseum établit une nouvelle norme pour la construction de superordinateurs à l’ère de l’IA. »

Colosseum a été conçu conjointement comme un jumeau numérique physiquement précis développé avec les technologies NVIDIA Omniverse, permettant une collaboration en temps réel entre Vertiv, iGenius et NVIDIA, afin d’accélérer les décisions au niveau du système et de compresser le cycle de conception à déploiement. Le Blueprint d’Omniverse permet des simulations en temps réel, permettant aux ingénieurs de tester et d’affiner instantanément les conceptions, plutôt que d’attendre de longs processus de simulation, réduisant ainsi les temps de simulation de plusieurs mois à plusieurs heures. Les processus de fabrication et d’intégration en usine de Vertiv réduisent le temps de déploiement jusqu’à 50 % par rapport aux constructions de centres de données traditionnels.

Ce processus de conception 3D collaboratif a validé l’ensemble de la pile d’infrastructure, permettant la modélisation prédictive de la charge thermique, du flux électrique et de la disposition du site, pour les bâtis refroidis par liquide de 132kW aux systèmes d’alimentation modulaires, avant la construction d’un seul module.


Conçu avec intelligence. Unifié par logiciel.

La solution de centre de données modulaire préfabriquée de Vertiv prête pour l’IA est conçue, fabriquée, livrée, installée et commandée par Vertiv. Il comprend des offres d’alimentation, de refroidissement, de gestion, de surveillance, de service et d’entretien, avec une capacité d’alimentation et de refroidissement prenant en charge jusqu’à 132kW/rack au départ, avec la capacité de s’adapter au besoin pour les conceptions futures. La coque du bâtiment intègre un espace blanc préfabriqué à l’intérieur tout en déployant un espace gris modulaire complet à l’extérieur. Cette approche offre une évolutivité et une efficacité énergétique exceptionnelles, transformant la façon dont les centres de données sont construits et déployés.

Colosseum tirera parti du contrôle de mission NVIDIA pour les opérations et l’orchestration des centres de données et de Vertiv™ Vertiv Unify offre :

  • Orchestration en temps réel de l’alimentation, du refroidissement et de l’informatique
  • Synchronisation numérique double pour une optimisation en boucle fermée
  • Capacités prêtes pour l’IA qui soutiennent la prise de décision autonome

Grâce à son intégration des technologies NVIDIA Omniverse, Vertiv Unify permet des mises à jour en temps réel entre les systèmes physiques et les modèles numériques, ce qui permet la maintenance prédictive, les simulations de simulation et les tests de scénarios avant que le risque opérationnel ne se produise.


Le plan directeur pour les usines d’IA à l’échelle mondiale

Le Colisée est plus qu’un centre de données. C’est le modèle pour les usines d’IA souveraines évolutives, reproductibles. En combinant la densité à l’échelle du nuage, le contrôle des données locales et le déploiement modulaire, il signale la prochaine phase de l’IA : où l’inférence doit être sécurisée, rapide, conforme et distribuée.

Il ne s’agit pas d’un projet ponctuel, mais d’un point de référence. iGenius élabore un plan directeur avec Colosseum conçu pour être répété à l’échelle mondiale, avec Vertiv et NVIDIA alignés sur le soutien futur de la plateforme, y compris les systèmes DGX GB300 et au-delà. L’avenir de l’IA souveraine n’est plus théorique, elle est en cours de construction.

Pour en savoir plus, visitez iGenius.ai, nvidia.com ou Vertiv.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de l’article 27 de la Securities Act et de l’article 21E de la Securities Exchange Act. Ces énoncés ne sont qu’une prédiction. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des énoncés prospectifs énoncés dans les présentes. Les lecteurs sont référés aux dépôts de Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son plus récent rapport annuel sur le formulaire 10-K et tout rapport trimestriel subséquent sur le formulaire 10-Q pour une discussion sur ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque importants concernant Vertiv et ses opérations. Vertiv n’a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, et décline expressément toute obligation de le faire.

À propos de Vertiv

Vertiv (NYSE : VRT) réunit le matériel, les logiciels, les analyses et les services continus pour permettre aux applications essentielles de ses clients de fonctionner en continu, de fonctionner de manière optimale et de croître avec leurs besoins commerciaux. Vertiv résout les défis les plus importants auxquels sont confrontés les centres de données, les réseaux de communication et les installations commerciales et industrielles d’aujourd’hui grâce à un portefeuille de solutions et de services d’alimentation, de refroidissement et d’infrastructure informatique qui s’étend du nuage à la périphérie du réseau. Vertiv, dont le siège social est situé à Westerville, en Ohio, aux États-Unis, exerce ses activités dans plus de 130 pays. Pour plus d’informations et pour les dernières nouvelles et le contenu de Vertiv, visitez vertiv.com.

À propos d’iGenius

iGenius est une entreprise de technologie profonde spécialisée dans les solutions d’intelligence artificielle pour les entreprises exerçant leurs activités dans des secteurs hautement réglementés, y compris les services financiers, le gouvernement ou l’industrie lourde. Aujourd’hui, iGenius est l’une des licornes les plus importantes dans le paysage européen de l’IA, active en Europe et aux États-Unis pour aider les entreprises à adopter l’IA sécurisée, privée et efficace à grande échelle. Le produit principal d’iGenius, Unicorn, offre des solutions sur mesure aux entreprises qui cherchent à intégrer l’IA de manière sûre et efficace, principalement par l’entremise de deux modèles de grande langue (LLM) exclusifs. Italia 10B est un modèle multilingue optimisé pour les industries réglementées et une efficacité informatique élevée, tandis que Colosseum 355B est adapté aux cas d’utilisation critiques. En plus d’Unicorn, l’offre de produit d’iGenius comprend Crystal, un agent d’IA pour l’intelligence décisionnelle qui analyse les données commerciales dans un langage naturel et soutient avec précision la prise de décisions stratégiques axées sur les connaissances.

Personne-ressource
Ruder Finn
E Vertiv@RuderFinn.com

Articles reliés

Langue et localisation