The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

The Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series helps protect essential devices and keep connected home, office and small business equipment operating during unexpected power disruptions

COLUMBUS, Ohio [May 5, 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), a global leader in critical digital infrastructure, today introduced the Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series, a new generation of compact uninterruptible power supply (UPS) systems designed to help maintain continuity in distributed digital environments, and reduce the impact of unexpected power interruptions on everyday digital activity. In North America, the 120V series is available with lithium-ion and VRLA models across a range of capacities to support desktop and small office applications.

Part of Vertiv’s end-to-end portfolio supporting critical infrastructure from the data center to the edge and desktop, the Vertiv PowerUPS 100 Standby Series delivers dependable battery backup and surge protection in a sleek, space-saving design for personal computers, gaming consoles, smart home devices, wireless networks, retail point-of-sale equipment and AI PCs. 

"For many small businesses, retail sites and connected workspaces, a short power interruption can disrupt transactions, disconnect networks or put data at risk,” said Ramesh Menon, vice president of IT systems solutions at Vertiv. “The Vertiv PowerUPS 100 Standby Series is designed to make dependable power protection easier to deploy where space, budget and simplicity matter — from desktops and workstations to point-of-sale systems and essential network devices.” 

The UPS includes up to eight outlets with a combination of battery backup and surge protection, allowing users to safeguard multiple critical devices simultaneously. Integrated USB-A and USB-C ports provide convenient charging for mobile devices, while the compact, wall-mountable design enables flexible placement in space-constrained environments. 

The series also prioritizes long-term usability and system management. User-replaceable batteries help extend product lifespan and reduce maintenance costs, while compatibility with Vertiv™ Power Assist software enables automated, graceful shutdown of connected systems during extended outages to help protect against data loss and equipment damage. 

Featuring four VRLA models ranging from 500VA / 305W to 1100VA / 670W, as well as two lithium-ion in 350VA / 210W and 400VA / 240W, the Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series offers capacity options for a range of applications. The series is also certified to Energy Star 2.0 requirements, Department of Energy (DOE) efficiency standards, and FCC Part 15 Class B regulations. 

Models are available with a connected equipment protection plan and are backed by a three-year warranty for Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA) configurations and a five-year warranty for lithium-ion models, providing reliable power protection for critical electronics. 

For more information about the Vertiv PowerUPS 100 series and Vertiv’s end-to-end portfolio of power and thermal management solutions that extend from the desktop to the edge, visit Vertiv.com.  

About Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brings together hardware, software, analytics and ongoing services to enable its customers’ vital applications to run continuously, perform optimally and grow with their business needs. Vertiv solves the most important challenges facing today’s data centers, communication networks and commercial and industrial facilities with a portfolio of power, cooling and IT infrastructure solutions and services that extends from the cloud to the edge of the network. Headquartered in Westerville, Ohio, USA, Vertiv does business in more than 130 countries. For more information, and for the latest news and content from Vertiv, visit Vertiv.com. 

Forward-looking statements

This release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27 of the Securities Act, and Section 21E of the Securities Exchange Act. These statements are only a prediction. Actual events or results may differ materially from those in the forward-looking statements set forth herein. Readers are referred to Vertiv’s filings with the Securities and Exchange Commission, including its most recent Annual Report on Form 10-K and any subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q for a discussion of these and other important risk factors concerning Vertiv and its operations. Vertiv is under no obligation to, and expressly disclaims any obligation to, update or alter its forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 

CONTACT
Ruder Finn
E 
Vertiv@RuderFinn.com

Articles reliés

Battery Backup Image

Sujets des articles

Battery Backup

Langue et localisation