The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Emerson Network Power Announces Water and Energy Saving Liebert® DSE With Liebert EconoPhase™ Economizer Approved for California Data Centers

15-9-16

Emerson Network Power Announces Water and Energy-Saving Liebert® DSE with Liebert EconoPhase Economizer Approved for California Data Centers

Designed to save millions of gallons of water and increase energy efficiency by up to 50 percent 

Columbus, Ohio [September 16, 2015] – Emerson Network Power, a business of Emerson, (NYSE: EMR) and the world’s leading provider of critical infrastructure for information and communications technology systems, today announced that the California Energy Commission (CEC) has approved the use in California data centers of the Liebert® DSE thermal management system with the Liebert EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer. The Liebert DSE system represents a break-through technology that uses no water and saves up to 50 percent of thermal energy, through its patented design and advanced Liebert iCOM™ controls.

“The Liebert DSE system is a great environmental steward. When used in a typical mid-sized data center of one megawatt load, the Liebert DSE is significantly more efficient than current cooling systems, and eliminate the use of around four million gallons of water each year. If deployed broadly in California data centers, the Liebert DSE with EconoPhase could save hundreds of million gallons of water every year,” said John Peter Valiulis, vice president North America marketing, thermal management, Emerson Network Power.

The CEC has approved theLiebert DSE system with Liebert EconoPhase as a prescriptive economization option, as part of Title 24 of the the CEC’s 2103 Building Energy Efficiency Standards For Residential and Non Residential Buildings, meeting the code’s requirements for energy efficiency and its prescriptive requirements for economizers.

The Liebert DSE system eliminates the need for any water in the heat rejection process and associated chemical water treatment, and it eliminates the risk of exposure to harmful waterbound bacteria. In addition, the Emerson modeling for the CEC compliance program demonstrated an 8 to 10 percent reduction in the data center Time Dependent Valuation measure, compared to the water economizer prescriptive option. The Liebert DSE system design also reduces or eliminates several of the power components associated with water economizers. In actual usage, the entire Liebert DSE system has demonstrated thermal system energy savings of up to 50 percent over older legacy systems.

For more information on Emerson Network Power’s Liebert DSE with EconoPhase or other products and solutions, visit www.VertivCo.com

 

Langue et localisation