La nueva serie de productos de alimentación eléctrica amplía aún más la oferta de Vertiv destinada a los partners de canal de TI
Madrid, España [15 de noviembre de 2022] - Vertiv (NYSE: VRT), proveedor global de soluciones de continuidad e infraestructura digital crítica, ha presentado hoy el conmutador de transferencia para racks (RTS) Geist™ de Vertiv™, una nueva línea de conmutadores de transferencia que proporciona electricidad redundante a los dispositivos de un solo cable, y el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de alta eficiencia Vertiv™ Liebert® GXT5 de ion-litio , diseñado para su instalación en rack o en torre. Estos dispositivos pensados para ahorrar espacio son ideales para su uso en redes informáticas distribuidas y ubicaciones de Edge Computing, y ya están disponibles y se envían desde almacén en Europa, Oriente Medio y África (EMEA).
El RTS Geist de Vertiv detecta instantáneamente la pérdida de electricidad y cambia automáticamente la carga a una fuente alternativa en menos de 4 a 8 milisegundos, lo que permite que los servidores y otros dispositivos críticos soportados continúen funcionando durante un corte planificado o no planificado. Actualmente está disponible en modelos básicos actualizables y de inteligencia mejorada, así como en modelos conmutados y monitorizados a nivel de salida. Los modelos básicos actualizables incluyen la inteligencia necesaria actualmente, con la opción de actualizar la tecnología a medida que evolucionen las necesidades. Los modelos de inteligencia mejorada proporcionan una visión completa del uso de la energía de los equipos informáticos críticos, disponible en el rack o mediante acceso remoto.
Además de proporcionar alimentación eléctrica redundante, el RTS Geist de Vertiv también supervisa de forma proactiva el entorno informático, incluida la temperatura, la humedad y el flujo de aire. Los usuarios tienen la opción de mejorar las funciones de supervisión de los dispositivos, con la supervisión en remoto del consumo eléctrico de TI. El RTS Geist de Vertiv puede admitir hasta 24 tomas de corriente para configuraciones de rack de mayor densidad.
Disponible en potencias de 1.000 VA, 1.500 VA, 2.000 VA y 3.000 VA, el equipo Liebert GXT5 Lithium-Ion es un SAI online de doble conversión que aprovecha la mayor densidad de potencia de las baterías de ion-litio para ofrecer más tiempo de autonomía en el mismo espacio que una batería típica de plomo-ácido regulada por válvula (VRLA). Liebert® GXT5 Lithium-Ion también admite un tiempo de autonomía escalable con la posibilidad de añadir hasta ocho armarios de baterías externas de ion-litio de 1U a cada SAI.
Las baterías de ion-litio tienen una duración entre 8 y 10 años —aproximadamente la vida útil del propio SAI—, en comparación con los 3-5 años de las baterías VRLA, lo que puede eliminar las costosas e incómodas sustituciones de baterías y el mantenimiento. Las baterías de ion-litio también son mucho más ligeras que las baterías VRLA y rinden mejor a temperaturas más altas, lo que reduce los gastos y la energía necesaria para la refrigeración del rack. Estas ventajas inherentes proporcionan a los usuarios de Liebert GXT5 Lithium-Ion un coste total de propiedad hasta un 50% inferior al de un SAI similar que utilice baterías VRLA, durante la vida útil típica del SAI. Además, el Liebert GXT5 Lithium-Ion presenta un alto factor de potencia (0,9-1,0) y una eficiencia de hasta el 95% en modo online y de hasta el 98% en modo ECO activo, lo que permite ahorrar aún más energía y costes.
«A medida que el Edge Computing, el Internet de las Cosas y el 5G continúan expandiéndose y se convierten en la nueva columna vertebral de la digitalización, los distribuidores y resellers buscan soluciones eficientes para proteger las pequeñas instalaciones y microinstalaciones de TI de los cortes de energía —comentó Birgit Jackson, directora de racks integrados y soluciones TI de Vertiv para EMEA—. Estas incorporaciones a nuestro portfolio de canal TI aportan una serie de ventajas para respaldar el crecimiento en el extremo de la red, permitiendo así a las empresas aprovechar las últimas tecnologías y acelerar su proceso de transformación digital».
El RTS Geist™ y el SAI Liebert GXT5 Lithium-Ion de Vertiv™ son perfectos para sectores como la banca, la sanidad, los servicios financieros, la educación, la energía, la administración pública y el transporte, que tienen microcentros de datos, redes de TI distribuidas o centros de datos de Edge Computing.
Estas últimas incorporaciones al portfoliode canal TI de Vertiv permiten a los resellers de EMEA en los países participantes ganar más puntos a través del Programa de Incentivos de Vertiv (VIP), obteniendo recompensas fácilmente de modo automático. Los puntos de bonificación se cargan en el Portal de Partners de Vertiv mensualmente, y el partner solo tiene que iniciar sesión para canjearlos.
Para obtener más información sobre Vertiv y su portfolio de Canal, visite Vertiv.com. Haga clic en "Partners" y "Aplicar ahora" para aprovechar al máximo lo que Vertiv le ofrece.
Acerca de Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) reúne el hardware, el software, los análisis y los servicios continuados para permitir que las aplicaciones vitales de sus clientes se ejecuten continuamente, funcionen de forma óptima y crezcan en paralelo a sus necesidades de negocio. Vertiv resuelve los retos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos, las redes de comunicación y las instalaciones comerciales e industriales hoy en día a través de una cartera de soluciones y servicios de infraestructura de energía, refrigeración y TI que va desde la nube hasta el Edge Computing. Con sede en Columbus, Ohio (EE. UU.), Vertiv cuenta con una plantilla de aproximadamente 24.000 personas y está presente en más de 130 países. Para obtener más información y conocer las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visita Vertiv.com.
Declaraciones de carácter prospectivo
Este comunicado contiene declaraciones de carácter prospectivo en el sentido de la Ley estadounidense de reforma de litigios sobre títulos privados de 1995, el Art. 27 de la Ley estadounidense de valores y el Art. 21E de la Ley estadounidense del mercado de valores. Dichas afirmaciones son una mera predicción. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los de la declaración prospectiva aquí recogida. Se remite a los lectores a las declaraciones de Vertiv ante la Comisión del mercado de valores estadounidense (la SEC), incluido su último Informe Anual en el Modelo 10-K y cualquier informe trimestral posterior a través del Modelo 10-Q para abordar estos y otros factores de riesgo importantes relativos a Vertiv y sus operaciones. Vertiv no está obligada —y renuncia expresamente a cualquier obligación— a actualizar o modificar cualquiera de sus declaraciones de carácter prospectivo, independientemente de que dispongamos de nueva información, sucedan nuevos acontecimientos o por cualquier otro motivo.
CONTACTO
Palmira Muñoz /Stephany Barreto
T: +34 626 186 826
E: vertiv.spain@hkstrategies.com