The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Las salas de servidores son espacios cerrados que proporcionan un punto central para que las organizaciones gestionen sus recursos de servidores de red. El diseño de estos entornos debe tener en cuenta la conectividad y la alimentación de la red, el control y la ventilación de la temperatura ambiente, la seguridad de la sala y el rack, y la protección contra incendios y movimientos sísmicos.

Las salas de servidores difieren de dos entornos de servidores similares: centros de datos y microcentros de datos.

Los centros de datos se pueden imaginar como un edificio compuesto por muchas salas de servidores. Sin embargo, en la práctica, los centros de datos reales se diferencian de las salas de servidores en el ancho de banda de red que deben alojar. Cuando una sala de servidores normalmente proporciona solo los recursos necesarios para una sola organización, un centro de datos puede dar soporte a varias organizaciones y miles o millones de usuarios simultáneamente; por lo tanto, requieren diseños y equipos altamente especializados. Efectivamente, esto coloca a los centros de datos en una clase propia.

Los microcentros de datos están más cerca en concepto de las salas de servidores, pero son unidades portátiles completamente cerradas que se pueden usar para ampliar las capacidades de datos de una organización bajo demanda. Debido a los beneficios de despliegue rápido, los microcentros de datos han servido para ampliar la capacidad de computación de datos en áreas remotas, crear capacidad durante desastres naturales y proporcionar capacidad temporal al mover centros de datos.

Consideraciones sobre el diseño de salas de servidores

Al abordar el diseño de un entorno de sala de servidores, deben tenerse en cuenta las siguientes características: especificaciones de sala, equipo, prevención de incendios y refrigeración. Las opciones de diseño deben realizarse a la luz de la capacidad de servidor que necesita la organización y la capacidad de servidor total que permitirá el espacio de sala de servidores comprometido. El uso insuficiente del espacio puede causar ineficiencias, mientras que el uso excesivo del espacio puede aumentar los riesgos que pueden provocar costes adicionales o incluso eventos peligrosos.

  • Las especificaciones de la sala incluyen paredes aislantes de sonido, puertas grandes para el acceso al equipo, suelos antiestáticos para evitar descargas electrostáticas y un número de ventanas que ayuda a la seguridad de la sala y el control de temperatura.
  • Las consideraciones sobre el equipo incluyen la densidad de potencia requerida (medida en vatios por metro cuadrado o kilovatios por rack), el soporte sísmico y la conexión a tierra de la alimentación para los racks de servidores, el espacio libre necesario para la movilidad del equipo (con una altura típica de 9 pies), la altura del techo que puede acomodar la ventilación del conducto por encima del espacio libre de la sala y la inclusión de al menos un teléfono en la sala.
  • Las consideraciones de prevención de incendios incluyen el uso de sistemas de extinción de incendios no líquidos y la clasificación de incendios deseada para salas de servidores, especialmente si el cableado pasa por el techo o los suelos.
  • Las consideraciones de refrigeración incluyen la distribución de aire en el suelo o los conductos en el techo que suministran aire frío a los puntos calientes o la configuración de pasillo caliente/pasillo frío que promueve la optimización de la ventilación y la refrigeración.

Servicios de sala de servidores

Las salas de servidores tendrán otras consideraciones con respecto a su gestión diaria y los procedimientos operativos estándar, incluida la instalación de nuevos equipos y la eliminación de equipos defectuosos o heredados. Las siguientes áreas describen las consideraciones generales de mejores prácticas que deben revisarse periódicamente.

  • Instalación del servidor: las instalaciones deben incluir fuentes de alimentación redundantes, separación de cables de alimentación y datos, cableado clasificado y certificado, distribución del peso del rack que favorezca configuraciones de peso inferior, longitudes de cables de fibra y datos reducidas y fibra que no supere el radio de curvatura permitido.
  • Disposición de la red: los switches y otros equipos de red deben colocarse de forma lógica para minimizar las longitudes de los cables, y los sistemas críticos que requieran redundancia deben tener switches y routers adicionales conectados a fuentes de alimentación redundantes
  • Retirada del servidor: todos los cables y equipos de servidor deben retirarse y etiquetarse adecuadamente antes de su eliminación, mientras que la base de datos de activos debe actualizarse para reflejar la eliminación del servidor.
  • Gestión de respuesta ante emergencias: las políticas de emergencia deben definirse y establecerse, y se debe practicar un procedimiento de respuesta ante emergencias. Deben existir políticas de comunicación en caso de emergencia con kits de emergencia y extintores de incendios disponibles en el centro.
  • Desarrollo de procedimientos y políticas: deben estar disponibles libros que describan todas las políticas y procedimientos, y las políticas deben revisarse y actualizarse anualmente.
  • Gestión de herramientas y equipos de soporte del centro: se debe mantener un registro del inventario del centro. Deben establecerse procedimientos para tener en cuenta el equipo y las herramientas y su mantenimiento.

Diseño de sala de servidores y opciones de infraestructura

Las opciones de diseño de salas de servidores son abundantes. A medida que aumenta la demanda de capacidad informática y avanza la tecnología junto con este crecimiento, el mercado seguirá viendo nuevos proveedores y ofertas de tecnología que cubren soluciones de salas de servidores generales y especializadas. La siguiente información le ayudará a elegir los componentes adecuados para satisfacer sus necesidades únicas.

Racks, armarios y armarios

Los racks, y armarios de servidores proporcionan una estructura para proteger sus servidores dentro de la sala de servidores. Por lo general, serán capaces de alojar unidades de alimentación ininterrumpida (SAI) y otros equipos. Elegir los mejores racks de servidores se reduce a determinar el tamaño, el tipo, la estrategia de refrigeración, la distribución eléctrica y la seguridad necesarios para el espacio de su organización.

Los tamaños de rack de servidores se estandarizan y miden principalmente en unidades de rack (RU o U), lo que significa cuántos servidores puede acomodar. Y hay varios tipos disponibles, desde sencillos a robustos, incluidos racks pequeños, racks portátiles, racks de centros de datos de tamaño estándar y armarios totalmente cerrados resistentes al agua y al polvo.

Más información: Instalaciones, armarios y sistemas de rack

Alimentación eléctrica: Redundancia y distribución

Las opciones de sistemas de alimentación tienen como objetivo proteger los sistemas críticos de las fluctuaciones perjudiciales de la alimentación de la red eléctrica mientras se mantienen las operaciones continuas del servidor. Abarcan sistemas para alimentación de backup de emergencia, distribución de energía y monitorización de energía. Las soluciones comunes incluyen:

  • Unidades de distribución de energía en rack: estas PDU para rack proporcionan múltiples tomas de corriente para distribuir electricidad a varios dispositivos y tienen factores de forma para adaptarse a casi cualquier rack de servidor. Normalmente, las PDU para rack incluyen protección contra sobretensiones y los modelos más avanzados ofrecerán medición de potencia y controles de potencia remotos.
  • Sistema de alimentación ininterrumpida: conocido como sistema de alimentación de backup, el SAI proporciona un búfer entre la alimentación de la línea principal y los dispositivos de servidor. En caso de un corte de energía, estas unidades suministran energía hasta que la red eléctrica principal o una fuente alternativa se haga cargo.
  • Software de monitorización de energía: en organizaciones donde el tiempo de inactividad es una preocupación crítica, el uso de PDU para rack inteligentes, sensores y software de monitorización de centros de datos es esencial para optimizar las operaciones y garantizar la continuidad del negocio.

Más información: Productos de energía crítica

Control de temperatura

Puede ser adecuado que las salas de servidores pequeñas se enfríen mediante el sistema de refrigeración de confort de un edificio, pero otras que sean más grandes o densas pueden requerir una gestión térmica más precisa utilizando soluciones de refrigeración diseñadas específicamente para equipos TI críticos. En el caso de aplicaciones informáticas de alto rendimiento, los sistemas de refrigeración líquida pueden ser la solución más adecuada.

¿Por qué es importante la monitorización de la temperatura de la sala de servidores?

Más información: Soluciones de Thermal Management

Accesibilidad (control de acceso)

Proteger las salas de servidores y controlar el acceso es una preocupación crítica para la mayoría de las organizaciones. Pero además de cerrar la sala de servidores o la puerta del armario, hay muchos dispositivos que ayudan a las organizaciones a proteger sus activos de TI al tiempo que aumentan la productividad. Los switches KVM sobre IP mejoran la seguridad al minimizar la necesidad de acceso in situ, lo que permite a los administradores controlar el equipo de forma remota.

Más información: Gestión, control y monitorización

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación