The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Los switches KVM sobre IP son dispositivos de hardware basados en IP que permiten la interconexión y gestión de hasta miles de servidores, lo que hace posible el acceso remoto a todos los servidores conectados KVM a través de métodos dentro y fuera de banda. Con seguridad y cifrado avanzados, los administradores pueden iniciar sesión en servidores desde prácticamente cualquier lugar con conectividad a Internet y controlar casi todos los aspectos de las máquinas objetivo, incluidos los ciclos de alimentación y los ajustes CMOS (semiconductores de óxido metálico complementarios).

La capacidad de acceder de forma remota a decenas, cientos e incluso miles de servidores es un factor revolucionario para el crecimiento de las redes empresariales y una necesidad para los centros de datos a gran escala. Entre los principales beneficios se encuentra la excepcional flexibilidad de acceso para el personal de TI. Con IP KVM, los administradores clave pueden acceder a centros de datos en todo el mundo, reducir la administración en persona y reducir la pérdida de tiempo y los costes.

Las ventajas de KVM también afectan a la arquitectura, el diseño y la seguridad de los centros de datos. Los centros se pueden ubicar fácilmente en el edge o en ubicaciones remotas por seguridad sin reubicar a los administradores y desarrolladores de TI que acceden a esos recursos.

KVM IP y métodos de acceso

Con muchas opciones de conexión, KVM sobre IP hace que el acceso a los centros de datos sea excepcionalmente sencillo y cómodo. Los siguientes son métodos estándar.

La conexión telefónica es posible a través de módems ISDN o estándar de 56K.

El uso de una conexión segura de navegador web se ha convertido en el punto de acceso para los administradores de redes de centros de datos. Por lo general, este acceso requerirá Java o Javascript HTTPS -IPv4, IPv6 en los equipos cliente. Sin embargo, la última tecnología KVM IP utiliza HTML5, lo que elimina la necesidad de instalar Java en los clientes.

Los visores VNC son otro protocolo seguro para acceder a IP KVM. Si el switch KVM sobre IP ejecuta un servidor VNC, un usuario remoto con las credenciales adecuadas puede usar RealVNC para iniciar sesión en el KVM IP y acceder a los ordenadores conectados de destino. Dependiendo del número de canales, individuales o dobles, la consola física del KVM puede usarse simultáneamente mientras alguien accede a ella de forma remota (doble canal).

El acceso a consola serie, solo basado en consola, permite a los usuarios conectarse a su KVM a través de puertos serie como RS-232, DB-15, Ethernet y USB. Debido a la naturaleza de la consola de texto de este método, requiere un ancho de banda mínimo, lo que lo hace ideal para situaciones en las que la sobrecarga del ancho de banda se gestiona críticamente.

Los dispositivos móviles y las tablets se incluyen en una nueva ola de puntos de acceso KVM IP. A medida que la tecnología avanza y el trabajo remoto se convierte en un pilar, los dispositivos iOS y Android equipados con VNC y navegadores web seguros pueden conectarse a KVM IP, lo que permite un acceso móvil aún mayor a los sistemas remotos y a la flexibilidad del personal de TI.

Acceso de uno o varios usuarios

Los switches KVM, dependiendo de su diseño, pueden otorgar acceso a uno o varios usuarios. El acceso multiusuario es menos importante para pequeñas oficinas u oficinas domésticas, donde hay menos sistemas y un presupuesto limitado. Estas redes pueden repararse fácilmente con pequeños switches KVM de un solo usuario como el switch KVM Avocent y AV100, a la vez que se acomodan cuatro, ocho y 16 objetivos.

Pero para centros de datos más grandes que albergan cientos de sistemas, la tecnología de Internet e IP ha ampliado los switches KVM estándar de un solo usuario, lo que ofrece switches KVM de matriz empresarial, que ofrecen a varios usuarios acceso simultáneo a ordenadores de destino teóricamente ilimitados.

Accesibilidad dentro y fuera de banda

Los switches KVM sobre IP ofrecerán gestión de acceso dentro y fuera de banda (OOB) como funciones de redundancia.

El acceso en banda se consigue utilizando la estructura de red local, como una LAN/WAN. Este acceso es el más común y ofrece una conexión inmediata a través de la red de la empresa.

La accesibilidad de OOB crea un método seguro y dedicado alternativo para que el personal de TI acceda a la infraestructura de red. Una interfaz OOB depende del dispositivo y de la configuración de la red. Aun así, es probable que los candidatos sean puertos serie o conexiones Ethernet directas al switch KVM, o en sistemas completos de gestión remota, serie a través de LAN (redireccionando E/S serie a través de IP). Esta capacidad de OOB permite a los administradores superar los cuellos de botella que se producen en la estructura de red local y resolver problemas en áreas problemáticas cuando se impide el acceso en banda. La capacidad puede ser excepcionalmente útil en redes congestionadas o redes atacadas.

Tipos de KVM IP

Con multitud de proveedores y sistemas KVM, elegir un switch KVM se basa en dos características: la accesibilidad que otorga y el número de ordenadores conectados de destino permitido. El KVM IP estándar ofrece acceso basado en IP, especialmente a través de LAN/WAN a un conjunto de dispositivos de destino. Las puertas de enlace KVM sobre IP otorgan acceso remoto seguro a través de una LAN/WAN, Internet e incluso módem ISDN/56K a ordenadores conectados KVM, dependiendo de las funciones incluidas.

Los switches KVM IP de alta densidad son switches de nivel empresarial que permiten un gran número de conexiones. Con el cableado CatX, los switches en cadena pueden ampliar esas conexiones a varios cientos a la vez que aumentan la distancia permitida entre los switches, servidores y ordenadores cliente remotos.

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación