Los diseños de infraestructura flexibles y escalables son cruciales para permitir la innovación de la IA, siempre que los despliegues y el uso no comprometan fiabilidad y la eficiencia.
Las plataformas informáticas aceleradas y los servicios en la nube están impulsando los sistemas de energía con un desafío cada vez más complejo. Estas instalaciones deben ofrecer una fiabilidad inquebrantable, soportar la creciente demanda energética y reducir el impacto ambiental. Al mismo tiempo, estas demandas están causando una fuerte presión en las redes de suministro eléctrico y están remodelando la forma en que los operadores de centros de datos, hyperscalers y empresas, abordan la gestión energética, haciendo que la innovación y la responsabilidad ambiental sean prioridades críticas para el futuro.
Cargas de trabajo de IA y complejidad energética
La IA surgió rápidamente como una fuerza impulsora detrás de muchos sectores. Pero, a pesar de todo su potencial, la IA conlleva requisitos energéticos significativos. El entrenamiento de modelos de IA consume una enorme potencia computacional, lo que a menudo genera ráfagas cortas de alta demanda energética que llevan los sistemas de energía al límite. A diferencia de las cargas de trabajo de TI tradicionales con necesidades de alimentación constantes, la IA introduce picos impredecibles de alta densidad que exigen que los sistemas sean capaces de una rápida adaptación. Por otro lado, las instalaciones mal equipadas para manejar estas rápidas fluctuaciones de carga pueden causar un rápido deterioro del equipo y posibles tiempos de inactividad.

Figura 1. Los requisitos energéticos de las cargas de AI se caracterizan por aumentos bruscos y de corta duración en la demanda.
Para los operadores de centros de datos, este es un desafío técnico tanto como un imperativo comercial estratégico. Mantener el tiempo de actividad mientras se escalan las cargas de trabajo de IA puede marcar la diferencia entre seguir siendo competitivo y quedarse atrás. Para superar estos desafíos, los sistemas de alimentación deben evolucionar para gestionar la variabilidad e intensidad de las plataformas informáticas impulsadas por IA.
La tensión en las redes eléctricas
Con el aumento de los requisitos energéticos de los centros de datos, especialmente en regiones donde las instalaciones de hyperscale están geográficamente agrupadas, se han convertido en los principales actores del ecosistema energético. En primer lugar, los servicios públicos tienen dificultades para seguir el ritmo. La expansión de la capacidad del centro de datos a menudo se retrasa porque las redes locales simplemente no tienen la infraestructura para proporcionar la energía necesaria. En segundo lugar, esta expansión exige que los operadores no solo se centren en la eficiencia energética interna, sino que también desempeñen un papel activo en la estabilidad energética regional.
¿Cómo puede el sector abordar esto? Las soluciones Grid-interactive, como los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), son parte de la respuesta. La incorporación de sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS) junto con componentes SAI o incorporados en ellos permite a los centros de datos almacenar energía durante las horas de menor actividad y liberarla durante las horas de mayor demanda. Esta funcionalidad mitiga la presión sobre la red y, al mismo tiempo, crea oportunidades para utilizar energía almacenada y controles avanzados de gestión energética cuando sea necesario, ayudando a la red a mantener la estabilidad mediante el equilibrio dinámico entre la oferta y la demanda de energía.
Hacia la eficiencia y la responsabilidad medioambiental
El consumo de energía de los centros de datos acentuó el impacto medioambiental, destacando que las prácticas de las instalaciones deben ser responsables con el medioambiente, no una opción. Los operadores están siendo cada vez más examinados por sus emisiones de Alcance 1 y 2, lo que hace que sea fundamental adoptar prácticas que minimicen las huellas de carbono y las pérdidas de energía.

Uno de los avances más prometedores aquí es el cambio de las baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA) a la tecnología de ion-litio (Li-ion). En comparación con sus predecesores, las baterías de ion-litio ofrecen una vida útil más larga, tiempos de recarga más rápidos y una huella física más pequeña. Esto significa menos sustituciones, menos tiempo de inactividad y mayor flexibilidad de instalación. Pero la mayor ventaja de las baterías de ion-litio es que son ideales para integrar fuentes de energía alternativas, sirviendo como puente que transforma las fuentes de energía solares intermitentes u otras fuentes de energía en energía de backup fiable.
Los sistemas de distribución energéticamente eficientes, como los diseños de busway abiertos y la distribución de energía en racks de mayor voltaje, son fundamentales para suministrar más potencia, minimizar pérdidas y maximizar la eficiencia. Los operadores también están adoptando estrategias más inteligentes, como sistemas de alimentación modulares, que permiten a las instalaciones ampliar gradualmente la entrega de energía sin interrumpir las operaciones. Estas innovaciones no solo reducen los costes operativos, sino que también se alinean con objetivos ambientales más amplios.
Perspectivas procesables
Hacer una hoja de ruta de alto nivel y navegar por estos desafíos cambiantes requiere un enfoque de visión de futuro:
- Diseño para mayor flexibilidad: Los sistemas de alimentación escalables y modulares permiten el crecimiento de la infraestructura junto con la IA y otras cargas de trabajo de alto rendimiento.
- Integra soluciones avanzadas de gestión de energía: Los sistemas de gestión de energía (EPMS) resilientes ofrecen información en tiempo real sobre el uso de energía, lo que permite tomar decisiones más inteligentes que optimizan el rendimiento.
- Colaborar con los líderes del sector: Trabajar con partners experimentados que ofrecen tanto experiencia en ingeniería como un amplio portfolio de soluciones puede marcar la diferencia.
Mirando hacia el futuro
El power train de los centros de datos está creciendo para ser un enfoque central para la gestión energética y el desarrollo tecnológico; es la columna vertebral del futuro de la industria. Adaptarse a tendencias como las cargas de trabajo impulsadas por IA, la tensión de la red y las crecientes expectativas de responsabilidad ambiental requerirán que los operadores replanteen cada etapa del power train, desde la red hasta el chip.
Para obtener más información sobre las innovaciones que dan forma a esta transformación, descarga el e-book “The Data Center Power Train: Gestión de la energía desde la red hasta el chip” y empieza a preparar el centro de datos para un futuro más inteligente y eficiente en cuanto a recursos.