The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

电池储能系统

什么是电池储能系统(BESS)?

电池储能系统(BESS)通常由电池单元组成,这些电池单元被组装成模块。这些模块连接成串,以获得所需的直流电压。这些串通常被称为机架,模块就安装在机架上。从机架收集的直流输出被送入一个称为功率转换系统(PCS)的四象限逆变器。PCS 将直流电转换为交流电,然后通过变压器和开关设备将其输送到设施或电网使用。电网控制器对于与来自电流互感器(CT)、电压互感器(PT)和其他智能设备的外部输入进行交互至关重要。

800x450-physical-energy-storage-system.jpg

将储能系统 (BESS) 与微电网集成时,可以实现以下电网服务。

电压和频率服务

在并网运行模式下,微电网所有者可以利用分布式能源(DER)选择加入由电力公司提供的付费服务。 此功能通过控制器从电力公司接收的直接指令控制序列,指示系统协助电力公司维持局部电网的电能质量。控制器会向一个或多个分布式能源发出指令,以响应相关需求。了解更多

公用事业需求管理

根据分布式能源 (DER) 的选择及其性能,以及业主使用的公用事业费率结构,可能会产生需量费用。如果微电网资源中包含电池储能系统,则可以通过巧妙管理电池储能资源来避免产生高额需量费用。 该系统能够监测和预测客户的负荷,并通过激活电池输出来应对白天的用电高峰,从而避免产生高额需量费用。这最终将降低公用事业成本。了解更多

分时负荷管理

尽管微电网控制器需要在孤岛运行期间管理负载,但它在并网模式下也能做到这一点。 控制器可以配置为在一天中电价优惠且不会对客户运营造成过大影响的不同时段推荐并激活负载。在并网运行模式下,微电网所有者可以利用电网中始终在线的分布式能源(DER)选择加入由电力公司提供的付费服务。此功能通过控制器从电网运营商接收的直接命令控制序列,指示系统协助电力公司维持局部电网的电能质量,并向一个或多个分布式能源发出指令以响应需求。了解更多

储能系统集成考虑因素

800x450-AC-Coupled-BESS.jpg

储能系统公用事业互联

在微电网中集成电池储能系统(BESS)与电力公司之间的连接,通常类似于连接其他分布式能源(DER),例如发电机和光伏电站。用于BESS的电源转换系统(PCS)需要符合与光伏逆变器相同的标准(例如IEEE-1547-2018)。然而,电力公司担心的是,BESS可能仍然会向电网产生无功功率和/或短路功率。

阅读我们的白皮书

Vertiv™ EnergyCore 电网 - 电池储能系统,集成模块化设计

Vertiv™ EnergyCore Grid - 电池储能系统采用 UL9540A 锂离子电池,为关键业务企业提供公用事业级储能,可作为持续供电系统使用。该储能系统能够平滑电力使用,并在需要时无缝切换到持续供电的电池供电模式。通过这种方式,企业可以持续降低运营成本,例如高峰需求费用。此外,他们还可以参与能源套利和其他服务,从而提高盈利能力。

通用应用包括:

  • 获得灵活的调峰能力
  • 调节电源电压和频率
  • 整合可再生能源
  • 启用新的电网服务
  • 提高公用事业输配电可靠性。

请访问我们的 Vertiv™ EnergyCore Grid - 电池储能系统产品页面,了解更多信息。

Vertiv-DynaFlex-BESSProduct-Infographic-MAIN-v2.jpg

与专家交谈
请填写以下表格,我们会尽快与您联系。


名字

姓氏

电子邮件地址

电话

公司

国家/地区

邮政编码

评论


隐私声明同意

在收到并阅读了这份关于个人数据处理的隐私声明(根据欧盟法规 679/2016 第 13 条)后,我同意:

出于营销目的对我的个人数据进行处理,包括通过电子邮件了解行业趋势、活动、优惠和产品发布的信息。

请求处理中……

谢谢!您的投稿已发送。

其他资源

选择您的本国语言