The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

iGenius 利用 Vertiv 基础设施、NVIDIA 加速计算和 Omniverse 技术,推出全球最大的自主人工智能数据中心之一。

2026年6月30日

它融合了卓越的计算能力、能源效率和数据主权,同时兼顾了严格的数据安全要求。

俄亥俄州哥伦布市 [2025 年 4 月 22 日] – 全球关键数字基础设施提供商 Vertiv(纽约证券交易所代码:VRT)今日宣布与 NVIDIA 和知名人工智能先驱 iGenius(现更名为 Domyn)达成突破性合作,共同部署 Colosseum。Colosseum是全球最大的 NVIDIA DGX AI 超级计算机之一,搭载 NVIDIA Grace Blackwell 超级芯片。Colosseum 计划于 2025 年在意大利部署,它将通过首个面向受监管工作负载的自主 AI 数据中心,重新定义数字格局。

Colosseum 旨在满足金融、医疗保健和公共管理等高度监管行业的需求,它将融合变革性的计算能力、能源效率和数据主权,同时兼顾严格的数据安全要求。

Colosseum 是 NVIDIA DGX SuperPOD 的结合体,是 Vertiv 与 NVIDIA 长期合作的最新成果。它战略性地选址于意大利南部,旨在满足当地政府的需求,标志着欧洲人工智能领域的一个重要里程碑。

iGenius首席执行官Uljan Sharka表示:“Colosseum充分利用了NVIDIA的尖端加速计算技术和Vertiv的创新基础设施专长,充分证明了自主人工智能的变革潜力。我们正在展示模块化系统和软件专用基础设施如何开启关键任务型人工智能的新时代。”


模块化设计,高效节能。

Colosseum 融合了 Vertiv 的基础设施管理专长、NVIDIA 加速计算技术以及 NVIDIA Omniverse 人工智能工厂设计和运营蓝图。该部署将利用 Vertiv 的 360AI 参考架构基础设施平台,该平台专为 NVIDIA GB200 NVL72 数据中心供电和散热而设计,后者由 Vertiv 与 NVIDIA 联合开发,并于 2024 年底发布。

这种模块化和可扩展的系统使 iGenius 能够部署速度最快的超大规模 AI 超级计算机之一,以及支持自主 AI 的最大超级计算机之一。

Vertiv 还扩展了其 AI Hub 上的参考设计库,新增了与 NVIDIA 联合开发的 GB300 NVL72数据中心电源和散热设计。通过始终领先一代 GPU,Vertiv 能够帮助客户在芯片上市前规划基础设施,提供可部署就绪的设计,以应对更高的机架功率密度,并为大规模 AI 工厂提供可重复使用的模板。

计算单元不再是芯片 — “关键在于系统,在于人工智能工厂,”Vertiv 欧洲、中东和非洲区总裁 Karsten Winther 表示。“通过与 NVIDIA 和富有远见的 AI 企业 iGenius 的合作,我们正在证明将数据中心作为计算单元交付的效率和系统级成熟度,从而加速采用 AI 原生电源和冷却基础设施,以此作为大规模 AI 应用的催化剂。”


利用 NVIDIA Omniverse 进行模拟,快速交付成果。

“人工智能正在重塑数据中心格局,对全球人工智能工厂的规模、效率和适应性提出了更高的要求,”NVIDIA DGX平台副总裁Charlie Boyle表示。“借助NVIDIA Omniverse技术实现的基于物理的数字孪生,以及Vertiv为iGenius DGX SuperPOD数据中心设计的模块化方案,Colosseum为构建人工智能时代的超级计算机树立了新的标杆。”

Colosseum 采用与 NVIDIA Omniverse 技术联合开发的物理精确数字孪生模型,实现了 Vertiv、iGenius 和 NVIDIA 之间的实时协作,从而加速系统级决策并缩短设计到部署周期。Omniverse Blueprint 支持实时仿真,使工程师能够即时测试和优化设计,无需等待冗长的仿真过程,将仿真时间从数月缩短至数小时。与传统数据中心建设相比,Vertiv 的制造和工厂集成流程可将部署时间缩短高达 50%。

这种协作式三维设计流程验证了整个基础设施架构,从而能够对热负荷、电流和场地布局进行预测建模。 — 适用于 132kW 液冷机架的模块化电源系统 — 在建造任何一个模块之前。


智能设计,软件统一。

Vertiv 的 AI 就绪型预制模块化数据中心解决方案由 Vertiv 自行设计、制造、交付、安装和调试。该方案涵盖电力、冷却、管理、监控、服务和维护等服务,初始电力和冷却能力最高可达 132kW/机架,并可根据未来设计需求进行扩展。建筑外壳内部采用预制白色空间,外部则采用全模块化灰色空间。这种设计方案具有卓越的可扩展性和能源效率,彻底改变了数据中心的建设和部署方式。

Colosseum 将利用 NVIDIA Mission Control 进行数据中心运维和编排,并利用 Vertiv™ Unify 简化和同步 AI 工厂的楼宇管理。Vertiv Unify 提供:

  • 实时协调电力、冷却和计算
  • 用于闭环优化的数字孪生同步
  • 支持自主决策的AI就绪能力

Vertiv Unify 通过集成 NVIDIA Omniverse 技术,实现了物理系统和数字模型之间的实时更新。 — 允许在运营风险发生之前进行预测性维护、假设模拟和场景测试。


全球人工智能工厂蓝图

Colosseum 不仅仅是一个数据中心,它更是可扩展、可重复、自主的 AI 工厂的模板。通过结合云规模的密度、本地数据控制和模块化部署,它标志着 AI 进入了下一个阶段:推理必须安全、快速、合规且分布式。

这并非一次性项目 — 这是一个参考点。iGenius 正在与 Colosseum 合作构建一个可在全球范围内复制的蓝图,Vertiv 和 NVIDIA 也已就未来的平台支持达成一致,包括 DGX GB300 系统及更高版本。自主人工智能的未来不再是纸上谈兵。 — 它正在建设中。

如需了解更多信息,请访问 iGenius.ai、 nvidia.com或 Vertiv.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》、证券法第27条和证券交易法第21E条所界定的前瞻性陈述。这些陈述仅为预测,实际事件或结果可能与本文所载前瞻性陈述存在重大差异。读者可参阅Vertiv向美国证券交易委员会提交的文件,包括其最新的10-K表年度报告和任何后续的10-Q表季度报告,以了解有关Vertiv及其运营的这些及其他重要风险因素的讨论。Vertiv没有义务,并且明确声明不承担任何义务,更新或修改其前瞻性陈述,无论是因为新信息、未来事件或其他原因。

关于维谛技术 (Vertiv)

Vertiv(纽约证券交易所代码:VRT)整合硬件、软件、分析和持续服务,助力客户的关键应用持续运行、高效运行,并随着业务需求不断扩展。Vertiv 提供从云端到网络边缘的电力、冷却和 IT 基础设施解决方案及服务组合,帮助解决当今数据中心、通信网络以及商业和工业设施面临的最重要挑战。Vertiv 总部位于美国俄亥俄州韦斯特维尔,业务遍及 130 多个国家和地区。欲了解更多信息以及 Vertiv 的最新新闻和内容,请访问 vertiv.com。

关于iGenius

iGenius 是一家专注于为受高度监管行业(包括金融服务、政府和重工业)的企业提供人工智能解决方案的深度科技公司。如今,iGenius 已成为欧洲人工智能领域领先的独角兽企业之一,业务遍及欧洲和美国,致力于帮助企业大规模部署安全、私密且高效的人工智能。iGenius 的主要产品 Unicorn 为希望以安全有效的方式集成人工智能的企业提供定制化解决方案,其主要通过两个专有的大型语言模型 (LLM) 来实现。Italia 10B 是一款针对受监管行业优化的多语言模型,具有极高的计算效率;而 Colosseum 355B 则适用于关键任务型应用场景。除了 Unicorn,iGenius 的产品还包括 Crystal,这是一款用于决策智能的人工智能代理,能够分析自然语言的业务数据,并精准地支持基于战略洞察的决策制定。

联系人
鲁德·芬恩
EVertiv@RuderFinn.com

相关洞察

Vertiv™ AI Hub Image

Campaign

Vertiv™ AI Hub

选择您的本国语言