Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

艾默生网络能源(Vertiv)电源产品护航青藏铁路安全运行长达十年

2017年5月23日

特殊应用场合的严苛要求

作为铁路运输的重要组成部分,通信系统犹如铁路的 “中枢神经”,是保证行车安全、提高运输效率的重要基础设施。在铁路调度中心及沿线站点通信系统建设中,通信电源产品应用是一项极其关键的内容,需要应用性能、品质一流的专业产品,来保证通信系统的稳定、高效运行。 

要了解铁路通信电源的应用需求,首先要了解其运行场合的特点。因为,这些因素会给通信电源系统的正常运行带来直接影响,其应用场合的特殊性对产品应用具有严苛要求,也在很大程度上衡量着产品的实际性能。

安全、高效、可靠的调度指挥,是确保铁路干线畅通的关键。在铁路调度中心,集中了各种通信手段及相应设备,这里的每一部分都与铁路运营安全相关。只有保证这些系统设备的稳定运行,才能确保铁路运营的安全性,而这直接取决于通信电源系统供电质量的高低。

另外,通信系统作为铁路沿线站点信号与信息传递的重要载体,对于保障铁路正常运营也至关重要。但是,与一般应用场合相比,通信电源系统在铁路沿线站点的应用需要面对更多挑战。由于铁路跨越地域广,环境复杂,自然条件严酷,同时电网环境恶劣,这给通信电源系统的性能品质及环境适应性带来的严峻考验不言而喻。

 

 显而易见,与铁路安全运营如此重要的应用场合,自然对通信电源系统提出了极为苛刻的要求。无论是可靠性还是环境适应性,都是这些应用场合最基本的要求。任何原因导致的通信系统故障,都会给铁路运营带来严重损失和后果。由此需要通信电源系统具备出色的专业品质和卓越的整体性能。在要求通信电源系统达到铁路特定标准的基础上,更要求产品在不同环境条件下必须能够正常稳定运行,其中最重要的就是要具备高可靠性。

在青藏铁路调度指挥中心以及格尔木到拉萨段沿线站点通信系统建设中,其通信电源系统分别采用了艾默生网络能源(Vertiv)提供的NetSure系列通信电源系统、PS系列开关电源系统。正是通过应用这些高品质的产品,青藏铁路调度指挥中心及沿线站点通信系统实现了安全运行。 

高品质产品带来上佳体验

青藏铁路起于青海省西宁市,途经格尔木市、昆仑山口、沱沱河沿,翻越唐古拉山口,进入西藏自治区安多、那曲、当雄、羊八井、拉萨。全长1956公里,是重要的进藏路线,被誉为天路,是世界上海拔最高、在冻土上路程最长的高原铁路,是中国新世纪四大工程之一,2013年9月入选“全球百年工程”,是世界铁路建设史上的一座丰碑。

在保障青藏铁路日常安全运营中,安全、高效的通信系统发挥了重要作用,而艾默生网络能源通信电源系统则为关键的通信设备提供了高可靠的电力保障。

 

青藏铁路公司相关负责人介绍,青藏铁路自开通以来就在调度指挥中心及沿线多处站点应用了大批量艾默生网络能源(Vertiv)的通信电源系统。“对这些产品感受最深的就是整体性能的稳定发挥。自正式上线运行以来,艾默生网络能源(Vertiv)的产品一直运行良好,从未因重大故障导致通信负载掉电,体现出了非常好的可靠性和环境适应性。有的设备最长已经安全运行了近10年的时间,最短的也有4年左右的运行时间,为青藏铁路的安全运营给予了有力支撑。”该负责人表示。

既然在实际应用中给客户带来了良好的应用体验,那就有必要了解一下产品都有哪些性能优势。Net Sure系列通信电源系统是一款高可靠、高功率密度、高性能、全数字化通信电源产品,采用超宽输入电压设计,具有较强的电网适应性,并能够在极端恶劣环境下保持正常稳定运行,同时系统模块可以无损伤热插拔,即插即用,方便维护,并可实现远程监控。 PS系列开关电源系统支持高效—普通整流模块混插,能够有效提供系统综合运行效率,同时采用休眠节能专利技术,可以大幅降低运营成本,并可以实现在线维护,而且在电网适应性、智能监控管理等方面具有突出优势,可以随需适用于电网不稳定、自然条件恶劣的地区。

除去产品层面,在长期的合作过程中,技术服务支持也给青藏铁路公司留下了深刻印象。据介绍,无论在何种情况下,只要青藏铁路调度指挥中心及沿线站点需要技术支持,艾默生网络能源(Vertiv)的技术服务人员都能及时赶到现场,帮助解决各种问题。

“基于在实际应用中感知到的显著客户价值,我们对于艾默生网络能源(Vertiv)的产品及服务的信心非常高。”青藏铁路公司相关负责人表示,“在今后,青藏铁路公司将进一步加强与艾默生网络能源(Vertiv)的合作交流,共同拓展未来更大的合作空间。”

多年来,艾默生网络能源(Vertiv)与众多铁路行业客户实现了深入合作,保持了紧密的业务关系,并多次证明了其在要求严苛的铁路行业所具备的综合优势。一个个经典案例也为艾默生网络能源(Vertiv)深入拓展行业应用领域和深度提供了有力的实践证明。

选择您的本国语言