Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Сотрудничество Vertiv с Uptime Institute позволит создавать модульные ЦОД, сертифицированные по программе TIER-Ready

марта 11, 2020

Партнерство упростит и ускорит процесс получения сертификата соответствия стандартам TIER от Uptime Institute для объектов, построенных с использованием готовых модульных центров обработки данных Vertiv.

Россия, Москва [11 марта 2020 года] — Компания Vertiv (NYSE: VRT), мировой поставщик инфраструктурных решений, объявила сегодня о выходе на рынок готовых модульных центров обработки данных (PFM), которые были сертифицированы по программе TIER-Ready от Uptime Institute, гаратирующей высокий уровень отказоустойчивости. Благодаря сотрудничеству с компанией Uptime Institute, Vertiv сможет предоставлять конечным заказчикам решения PFM со всеми преимуществами сертификации TIER Certification of Constructed Facility (TCCF).

Использование PFM-моделей от Vertiv со знаком TIER-Ready — это гарантия того, что после развертывания инфраструктура сможет быстро получить сертификат TCCF. Такие PFM-решения от Vertiv уже доступны в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA). Ожидается, что к концу 2020 года программа TIER-Ready будет применяться по всему миру.

TIER-Ready Partnership — это стратегическое соглашение, в соответствии с которым определенные модели готовых модульных ЦОДов (PFM) от Vertiv проверяются экспертами Uptime Institute. Тестрирование осуществляется на стадиях проектирования и разработки для гарантии того, что решения соответствуют требованиям признанного во всем мире стандарта TIER Standard of Topology. В рамках соглашения о партнерстве компания Vertiv успешно прошла технический аудит Uptime Institute на получение сертификата TIER-Ready III для SmartMod™ PFM-инфраструктуры, позволяющей разместить до 10 стоек с IT-нагрузкой до 80 кВт. Объекты инфраструктуры, развернутые с использованием готовых решений SmartMod по программе TIER-Ready, могут в крточайшие сроки получить сертификат TCCF от Uptime Institute.

Подход с использованием PFM  — это гибкий и эффективный способ развертывания ЦОДов в «чистом пространстве» при значительно меньшем количестве операций, необходимых для установки на объекте по сравнению с ЦОДами с традиционной архитектурой. На сегодняшний день PFM-системы крайне популярны — особенно в развивающихся странах — в качестве метода быстрого развертывания новых ЦОДов (в том числе периферийных). Они позволяют избежать уже привычных трудностей процесса ввода в эксплуатацию, упрощают системную интеграцию и повышают качество тестирования. По данным аналитиков из компании 451 Research, в ближайшие пять лет рынок готовых модульных ЦОДов будет расширяться, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит 14,4% уже к 2021 году одновременно с ростом объем рынка до 4,4 млрд. долларов США.

«Соглашение с Uptime Institute гарантирует, что объекты, в которых используются готовые модульные ЦОДы Vertiv, имеющие сертификат TIER-Ready от Uptime Institute, могут быть развернуты в кротчайшие сроки, а также в целом считаюстся более надежными по сравнению с аналогами, — заявил Виктор Петик (Viktor Petik), вице-президент по интегрированным модульным решениям компании Vertiv. — Уже с сегодняшенего дня Vertiv и партнеры компании могут оказывать поддержку заказчикам в построении новых ЦОДов с помощью нашей системы SmartMod, получившей сертификат TIER-Ready III от Uptime Institute».

TIER Standard of Topology Uptime Institute — это отраслевой стандарт надежности и отказоустойчивости ЦОДов. Он дает заказчикам все основания для уверенности в том, что ЦОДы, прошедшие сертификацию TIER, будут функционировать определенным, вполне предсказуемым образом в аномальных условиях эксплуатации, например, после отключения электропитания. Uptime Institute представил программу оценки и сертификации TIER-Ready для того, чтобы дать поставщикам PFM-систем возможность предлагать решения таких же уровней надежности и отказоустойчивости, которые уже были достигнуты в тысячах ЦОДах по всему миру. Программа TIER-Ready ускоряет и оптимизирует процесс получения сертификата TCCF за счет сокращения времени технической оценки рисков, которая обычно требуется для каждого установленного ЦОДа. В качестве PFM-решения с сертификатом TIER-Ready, Vertiv SmartMod 80 кВт обеспечивает экономию времени и затрат на техническую проверку сборки и установки, что позволит уделить больше времени конечным потребителям.

«Мы рады, что Vertiv проявляет лидерский подход на рынке готовых модульных ЦОДов. Наше отрудничество, в первую очередь, нацелено на производство более доступных и качественных продуктов, соответствующих требованиям программы сертификации TIER-Ready. Сотрудники Vertiv занимаются поставкой такого оборудования, а также оказывают весомую поддержку на всем пути его сертификации, — заявил Крис Браун (Chris Brown), технический директор Uptime Institute. — Решения Vertiv SmartMod со знаком TIER-Ready смогут работать на том же уровне отказоустойчивости по классификации TIER, что и более крупные объекты, но при этом в меньшем форм-факторе. Это необходимо для построения децентрализованной критической цифровой инфраструктуры».

Инфраструктура Vertiv SmartMod — это полностью автономная, легко настраиваемая, полностью готовая к заказу линейка модульных ЦОДов (PFM), которая позволяет оперативно провести развертывание новых центров обработки данных в «чистом пространстве». Преимущество подхода «plug and play» — это не только сокращение сроков пуско-наладочных операций и ввода в эксплуатацию до нескольких дней вместо недель или месяцев, но и снижение вероятности потенциальных проблем, связанных с эффективностю работы, поскольку сборка и тестирование всех компонентов системы проводится на уровне производителя, еще до ее доставки на объект. Дополнительным плюсом интегрированной конструкции SmartMod можно считать возможность точнее оценить расходы за счет того, что при установке этой системы дополнительные модификации чаще всего не требуются.

Дополнительная информация представлена на сайте Vertiv.com.

О компании Vertiv

Компания Vertiv (NYSE: VRT) занимается оборудованием, программным обеспечением, аналитикой и другими услугами, обеспечивающими функционирование жизненно важных структур клиентов, а также оптимальную работу предприятий в соответствии с их бизнес-потребностями. Будучи архитектором непрерывности™, Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленнными объектами, предлагая портфель решени и услуг в области электроснабжения, охлаждения и ИТ-инфраструктуры от облака до переферии.

Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США), компания ведет бизнес более чем в 130 странах и предоставляет около 20 000 рабочих мест. Дополнительную информацию, а также новости и материалы компании Vertiv можно найти на сайте Vertiv.com 

Контакты для СМИ:

Анастасия Гутор
PR-агентство PR Partner
gutor@prpartner.ru
+7 (966) 380-91-62

Статьи на похожие темы

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион