Удаленная система распределения энергии Vertiv™ Liebert® RXA отвечает ключевым требованиям к бизнесу и технологиям специалистов ЦОД
Для специалистов ЦОД рост — это хорошо. Гибридные модели работы и цифровой бизнес способствуют быстрому росту на рынке центров обработки данных по всему миру. Гипермасштабируемые и собственные корпоративные ЦОД, а также поставщики услуг колокации стремятся удовлетворить растущие потребности в цифровых технологиях, создавая или предоставляя в лизинг новое свободное пространство.
В период с 2020 по 2025 год только в отрасли колокации будет ежегодно добавляться около 2000 МВт новых мощностей ЦОД по всему миру, при этом 27 процентов из них придется на рынок Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA).
В результате сотрудники ЦОД, объектов и ИТ-отделов пересматривают планировку пространства в ЦОД, а также дизайн ИТ-архитектур и архитектуры распределения энергии для удовлетворения новых бизнес- и технических требований. В нашем информационном документе Выбор лучшего блока распределения питания для вашего центра обработки данных мы рассматриваем основные тенденции рынка и обсуждаем, как лучше всего их решить с помощью гибкой системы удаленного распределения энергии, которая может быть последовательно развернута на объектах и легко масштабирована по сетям и географическим регионам центров обработки данных. Эти тенденции включают в себя следующие:
Поддержание непрерывной работоспособности
Цифровому бизнесу нужно, чтобы их вычислительные ресурсы всегда были подключены и доступны, обеспечивая высокую производительность труда и исключительное качество обслуживания клиентов. Несмотря на этот факт, одной из трех причин перебоев в электропитании являются проблемы с управлением энергопотреблением на объекте. Именно поэтому европейские операторы центров обработки данных все чаще внедряют избыточность в свою модель, применяя двойные источники питания, резервные источники бесперебойного питания (ИБП) и двухступенчатую конструкцию распределения энергии. Многие из них в прошлом использовали специализированные удаленные панели питания для удовлетворения потребностей в распределении энергии. Однако стандартизированные решения предоставляют специалистам по обработке данных убедительные преимущества для бизнеса и технологий, которые они, вероятно, захотят использовать, поскольку спрос на вычислительные ресурсы продолжает расти.
Ускоренное развертывание
Специалисты ЦОД хотят быстро осваивать новые площади, и производители реагируют на этот запрос. Поставщики сократили время на предоставление нового крупного центра обработки данных мощностью 20 МВт или более до 9–10 месяцев — или даже до 6 месяцев. Все эти новые объекты потребуют эффективных систем распределения энергии, а в существующих ЦОД оборудование также обычно обновляют каждый год. Специализированные дистанционные панели обеспечивают высокоплотное распределение энергии, но для их планирования и установки требуется длительное время. Они также должны быть сертифицированы на месте системными интеграторами.
Vertiv™ Liebert® RXA с номинальным током 250 и 400 А представляет собой стандартизированное решение, обеспечивающее быстрое и простое развертывание. Это удаленный конфигуратор силовых панелей, который позволяет сотрудникам ЦОД решать 80 процентов типичных для их рынка задач в кратчайшие сроки. Сотрудникам даже не нужно знать, какие ИТ-нагрузки они будут обслуживать, только ожидаемые максимальные значения. Они могут передать окончательную настройку системному интегратору, который монтирует устройство и устанавливает автоматические прерыватели цепи и датчики на месте. Перемещение системы распределения энергии также возможно и просто благодаря поддержке электрика на объекте.
В будущем специалисты ЦОД могут быстро добавлять или менять прерыватели цепи без отключения Vertiv™ Liebert® RXA благодаря панели с возможностью горячей замены и 84P. Система мониторинга питания Liebert RXA Vertiv™ Liebert® DPM позволяет легко настраивать новые конфигурации и обеспечивает визуализацию всех цепей и потребляемой мощности, что позволяет пользователям оптимизировать распределение нагрузки и, в конечном итоге, повысить экономическую и энергетическую эффективность ЦОД.
Эффективность использования площади центра обработки данных
В Европе находятся 4 из 10 мировых рынков данных с наибольшим капиталом. Стоимость строительства в Цюрихе составляет 11,4 долл. США/Вт, в Лондоне — 9,1 долл. США/Вт, в Стокгольме — 8,9 долл. США/Вт и в Копенгагене — 8,8 долл. США/Вт. Площадь 10 крупнейших центров обработки данных в регионе EMEA составляет от 74 300 до 9000 квадратных метров, в то время как многие объекты, очевидно, намного меньше. Поэтому удаленные панели питания должны занимать как можно меньше места.
Занимаемая площадь Vertiv Liebert RXA составляет всего 604x329 мм, что экономит место для большего количества ИТ-оборудования. Кроме того, специалисты ЦОД могут устанавливать устройство в различных компоновках, в том числе встык или рядом, вследствие чего количество полюсов доходит до 84 в одинарном устройстве и 168 в двойном.
Перспективные технологические архитектуры
Учитывая непрекращающийся рост спроса на все цифровые технологии, сотрудники ЦОД также хотят обеспечить перспективный подход к поддержке растущей плотности стоек и требований к распределению энергии. Приложения промышленного Интернета вещей (IIoT), интеллектуальные системы, цифровые продукты и услуги, виртуальная и дополненная реальность потребуют мощных вычислительных ресурсов. В то же время технология 5G облегчит внедрение систем автоматизации и служб с большим объемом данных, а также выполнение аналитики в режиме реального времени на обширных наборах данных. Это означает, что распределение энергии играет в центрах обработки данных еще более важную роль, чем когда-либо.
Мониторинг распределения энергии
Команды ЦОД хотят повысить эффективность своей энергетической системы, обеспечивая непрерывное энергоснабжение, выявляя аномалии и решая проблемы до того, как они приведут к перебоям. Несмотря на то, что все удаленные панели питания обеспечивают интеллектуальный интегрированный мониторинг питания, их возможности могут варьироваться. Система Vertiv Liebert RXA оснащена простым в использовании цветным сенсорным дисплеем и системой мониторинга Liebert DPM, что упрощает мониторинг и управление. Это достигается за счет предоставления командам информации о настройке и эксплуатации устройства с точностью измерения напряжения, тока, мощности и энергии в пределах 1,5 %.
Масштабирование решений в различных регионах
По мере того как команды корпоративных центров обработки данных и поставщики услуг колокации расширяют свое присутствие в регионе EMEA, стандартизация приобретает все большее значение. Поддержание согласованности между объектами и регионами означает, что команды ЦОД могут упростить несколько процессов, от заказа и установки до мониторинга и технического обслуживания, модернизации и, в конечном итоге, замены систем распределения энергии. Соответствуя этим требованиям, стандартизированные удаленные блоки питания, такие как Liebert RXA, являются передовым решением. Готовые и сконфигурированные, сертифицированные и испытанные, стандартизированные удаленные панели питания обеспечивают готовое распределение энергии после подключения к ответвительным цепям. Это упрощает ввод в эксплуатацию и расширение объектов, а также управление в целом и работу с сетями крупных центров обработки данных.
Заключение
Когда речь заходит о поддержке роста бизнеса с помощью операций удаленного распределения энергии, стандартизация дает множество преимуществ по сравнению с индивидуальными решениями. Vertiv Liebert RXA позволяет ускорить развертывание, упростить повседневные операции и масштабировать решения по всем регионам присутствия, одновременно повышая время безотказной работы, улучшая визуализацию и контроль.
Удаленная панель питания Liebert RXA — это не единственная система распределения энергии, которая входит в портфолио продукции Vertiv. Из систем, которые лучше подходят в качестве шин питания, решение Vertiv™ Liebert® MBX Busway обеспечивает надежное распределение энергии для ЦОД любого размера, обеспечивая свободное пространство для оборудования. Это настраиваемое модульное решение, безопасное при касании и доступное с номиналами 250, 400, 630, 800 и 1000 А.
Узнайте, как выбрать лучший блок распределения питания для своего центра обработки данных.