The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

IIoT приходит на ваш завод и склад. Как вы развернете свою инфраструктуру для промышленных периферийных сетей?

Несмотря на то, что пандемия замедлила внедрение технологий промышленного Интернета вещей (IIoT) на предприятиях и складах, нет никакого сомнения, что эти среды развиваются, образуют все большее количество связей и обрабатывают все больше данных. IIoT, также иногда называемый Индустрией 4.0, имеет слишком большую потенциальную ценность, чтобы в конечном итоге не появиться на большинстве современных заводов и складов.

На самом деле, еще до пандемии компания McKinsey прогнозировала, что к 2025 году IIoT будет генерировать экономическую ценность от 1,2 до 3,7 триллиона долларов США. И хотя фактическая экономическая ценность Интернета вещей в ближайшие годы будет ниже из-за событий 2020 года, этот прогноз отражает потенциал, который существует за счет сокращения времени простоя, увеличения использования активов, повышения производительности и эффективности за счет технологии Интернета вещей.

Ценность периферийных вычислений IIoT

IIoT соединяет сетку датчиков, оборудования, систем управления и промышленных вычислительных платформ для визуализации и контроля оборудования и процессов, от которых зависят склады и заводы. Датчики и другие устройства позволяют этим системам генерировать такие большие объемы данных за определенный период времени, что невозможно полагаться исключительно на облако для поддержки аналитики в режиме реального времени и принятия решений, необходимых этим приложениям. Это означает, что во многих случаях для реализации преимуществ IIoT потребуется размещение ИТ-оборудования на складе или в производственных помещениях, где условия работы гораздо более суровые, чем в центре обработки данных или даже в офисной среде.

Проблемы инфраструктуры промышленных периферийных вычислений

Предприятия, планирующие развертывание периферийной вычислительной инфраструктуры в промышленных средах, должны учитывать, как следующие условия, наблюдаемые в этих средах, могут повлиять на ИТ-системы, подвергая их риску:

  • Изменения уровня мощности: Как и в случае с любым периферийным местоположением, отдельное резервное питание имеет важное значение для предотвращения перебоев в электроснабжении, влияющих на доступность системы. Однако в производственных и автоматизированных складских средах стабилизация электропитания может быть еще более важной. Оборудование, работающее на этих объектах, может создавать электрические помехи, способные нарушить работу ИТ-оборудования, если только питание не будет надлежащим образом «подготовлено» до подачи на ИТ-системы. Различные типы ИБП используют различные подходы к стабилизации электропитания, и выбранный тип ИБП определяет эффективность устранения различных перебоев. В суровых условиях лучше всего использовать онлайн-ИБП с двойным преобразованием, так как он выдает четкую, стабильную форму колебаний переменного тока.
  • Условия окружающей средыВ большинстве промышленных сред невозможно поддерживать температуру и влажность в диапазоне, необходимом для надежной работы ИТ-оборудования. Потребуется специальное охлаждение. В больших открытых пространствах склада или завода это охлаждение обычно встраивается или монтируется на боку шкафа или стойки с ИТ-оборудованием.
  • Качество воздуха: В промышленных средах концентрация взвешенной в воздухе пыли и твердых частиц также выше, чем в специализированном ЦОДе. Эти загрязняющие вещества могут повлиять на надежность и срок службы ИТ-оборудования, если их затянут в оборудование вентиляторы серверов. Защита ИТ-оборудования требует наличия защищенных от пыли или герметичных ИТ-стоек или шкафов, которые не дают попадать нефильтрованному наружному воздуху в оборудование. Благодаря специальным системам охлаждения, встроенным в корпус, создается чистая среда с контролируемая температурой, не зависящая от качества наружного воздуха.
  • Физическая безопасность:Основной философией периферийных вычислений является размещение вычислительных систем и систем хранения данных рядом с людьми и оборудованием, которое они поддерживают. В производстве это обычно означает, что к ИТ-оборудованию могут получить доступ те, у кого нет на это разрешения. Запираемые шкафы могут помочь предотвратить несанкционированный доступ. Еще один рекомендуемый способ — установить датчики на двери, которые активируют сигнал тревоги, когда дверь открыта.
  • Визуализация сетевой периферийной инфраструктуры: Большинство периферийных вычислений находятся в средах, где выделенные технические ресурсы ограничены. Возможности удаленного мониторинга дают ИТ-специалистам, находящимся в центре управления, возможность видеть производительность оборудования, что позволяет им обеспечить его работу в соответствии с поставленными задачами. При наличии дополнительных датчиков удаленный мониторинг также может генерировать предупреждения об опасных для оборудования ситуациях, таких как повышенная температура, попадание воды или несанкционированный доступ.

Обеспечение защиты и оптимизация развертывания инфраструктуры IIoT

Организации, внедряющие IIoT в суровых условиях, могут «построить» решение, выбрав такое электропитание, охлаждение, шкаф/стойку и мониторинг, которое отвечает требованиям окружающей среды, и интегрировать эти компоненты на месте.

Однако такой подход может увеличить время развертывания, нагрузить ИТ-ресурсы и усложнить стандартизацию инфраструктуры на разных объектах. Лучший подход заключается в использовании полностью интегрированных решений для микроцентров обработки данных, разработанных и протестированных для обеспечения превосходной производительности и надежности.

VertivTM Liebert® CRV — это автономный, готовый к использованию с периферийными системами блок охлаждения с усовершенствованными функциями управления, идеально подходящими для поддержки IIOT в суровых условиях.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион