The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Pushing data center limits with ST Telemedia and Baudouin: When AI workloads meet outdated critical power infrastructure

12 min. Ler

Learn about the critical challenges that data center facilities’ traditional power infrastructure face under AI-computing conditions, based on comprehensive testing results and insights.

Download the white paper

Vertiv, ST Telemedia Global Data Centres, and Baudouin have formed a multi-stakeholder partnership representing a synchronized push toward AI-ready infrastructure standards, combining Vertiv's innovative power continuity solutions, ST Telemedia's practical insights from production AI environments, and Baudouin's proven generator reliability. The alliance produced a joint validation methodology specifically engineered to test infrastructure resilience against the volatile power characteristics that define modern artificial intelligence (AI) workloads.

AI workloads cause power fluctuations that require significant modifications to conventional data center infrastructure. Graphics processing unit (GPU) clusters fluctuate continuously during training cycles, causing rapid changes that can be mitigated through continuous testing and power-smoothing technology. When backup power becomes critical, traditional systems may struggle or fail to seamlessly transfer between sources, underscoring the urgent need for validated, AI-optimized infrastructure solutions.

Facility implications: Stabilizing power with advanced UPS features

In collaboration with customers ST Telemedia and Baudouin, Vertiv conducted comprehensive testing on a 2.4 MW generator with dual UPS systems. Running four real-world scenarios—from current H100 GPU loads to worst-case 100% AI deployments—the study identified at least one scenario that enabled downtime risk mitigation: advanced load smoothing features.

Figure 1. Test setup to replicate AI power demand patterns in a controlled laboratory environment. Source: Vertiv

Figure 1. Test setup to replicate AI power demand patterns in a controlled laboratory environment. Source: Vertiv.

The test identified a critical performance threshold: when AI workloads approached ~75% of the total IT load, generator voltage and frequency could fall outside the defined UPS tolerance windows. Below the threshold, facilities can manage with configuration changes. Above it, operations exceed original infrastructure design parameters.

Three critical assessment factors emerged for facility operations:

  • Current AI load percentages in relation to stable generator operations
  • Scalable UPS configurations and monitoring capabilities right-sized to current and future needs
  • Maintenance and operational protocols for bypass transfer
Infrastructure decisions needed now

The gap between theoretical generator support and actual delivery under AI loads is measurable. As decision-makers plan their current and upcoming AI deployments, they will need to evaluate actual facility capacity. Testing data establishes new baseline requirements for generator sizing, UPS specifications, and load distribution. Infrastructure decisions must account for these realities now, not after experiencing synchronization failures during utility outages.

Find out whether your current data center power infrastructure can support your AI needs today and in the future.

+

AI Availability & Uptime Consultants Critical power Inovação em centros de dados Data Center Services DC Power Autonomia energética Transformação da arquitetura de energia Total Cost of Ownership
Acesso de Partner

Idioma e Localização