The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Oxigen integrates Vertiv’s free cooling and energy-saving technology into its new high-performance data center

1 min. Ler

Background

Recently honored with a DCM (Data Center Market) Award in the Sustainability category, Oxigen has made sustainability a core value. In collaboration with Vertiv, it has implemented innovative free cooling technology, setting a new industry benchmark for responsible data center operations.

Results

  • Vertiv’s scalable solutions, provided via partners and directly by Vertiv, enabled Oxigen to efficiently meet its current capacity requirements while planning for future growth.
  • With additional orders placed for the PDU orders and PowerBar IMPb solutions, the expansions are structured into three phases: the first one is complete, the second is ongoing, and the third is projected to conclude by March 2025.
  • Oxigen and Vertiv will extend their collaboration, with plans to install up to 5 additional high-performance Vertiv™ Liebert® AFC chillers to support the data center’s anticipated growth.
Case Summary
​Location:​

Spain

Critical Need:

Oxigen faced a critical challenge of finding a cooling solution that could keep pace with its rapid growth. It needed a system that was not only scalable and reliable but also highly energy efficient. With power demands set to surge as AI and new technologies accelerate, Oxigen sought a partner who could meet its high standards.

Vertiv Solution:
  • Vertiv™ Liebert® AFC chiller
  • Vertiv™ Powerbar iMPB systems
  • Vertiv™ Geist™ rPDUs
  • Vertiv™ Liebert® CRV row-based cooling units
  • Vertiv™ Critical Insight

Download the case study


Inteligência artificial Inovação em centros de dados Transformação da arquitetura de energia Evolução da cadeia térmica

Hub de IA VertivTM

Infraestrutura concebida para se manter à frente de várias gerações de computação, a partir de agora.

Saiba mais
Acesso de Partner

Idioma e Localização