The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Vertiv Introduces New Modular Liquid Cooling Infrastructure Solution to Support High-Density Compute Requirements in North America and EMEA

janeiro 14, 2026

The scalable, hybrid cooling solution, Vertiv™ MegaMod™ HDX, delivers capacity up to 10 MW and accommodates rack densities from 50 kW to more than 100 kW per rack.

LONDON, UK [January 14, 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), a global leader in critical digital infrastructure, today announced new configurations of the Vertiv™ MegaMod™ HDX, a prefabricated power and liquid cooling infrastructure solution engineered for high-density computing environments, including artificial intelligence (AI) and high-performance computing (HPC) deployments. The new configurations give operators flexibility to support rapidly increasing power and cooling requirements while optimising space and deployment speed. The models are available globally.

Vertiv MegaMod HDX integrates direct-to-chip liquid cooling with air-cooled architectures to meet the intense thermal demands of AI workloads, supporting pod-style AI environments and advanced GPU clusters. The new compact solution has a standard module height with a maximum of 13 racks and power capacity up to 1.25 MW; the combo solution has an extended-height design with a maximum of 144 racks, supporting power capacities up to 10 MW. Both can support rack densities from 50 kW up to more than 100 kW per rack. The hybrid cooling architectures integrate direct-to-chip liquid cooling with air cooling for efficient, high-density thermal management, while the prefabricated modular designs enable accelerated deployment and allow customers to scale their data centres as demand grows.

“Today’s AI workloads demand cooling solutions that go beyond traditional approaches. With the Vertiv MegaMod HDX available in both compact and combo solution configurations, organisations can match their facility requirements while supporting high-density, liquid-cooled environments at scale. Our designs deliver what data centres need most - reliable performance, operational efficiency, and the ability to scale their AI infrastructure with confidence,” said Viktor Petik, senior vice president, infrastructure solutions at Vertiv.

The Vertiv MegaMod HDX models feature innovative hybrid cooling architecture, combining direct-to-chip liquid cooling with adaptable air systems in a fully integrated, prefabricated pod. The solutions feature distributed redundant power architecture enabling continuous operation even if one module goes offline. Additionally, the buffer-tank thermal backup system allows GPU clusters to maintain stable operations during maintenance or load transitions. This factory-integrated design enables repeatable precision in deployment while providing cost certainty for planning and scaling AI infrastructure.

This prefabricated design, combined with factory integrated and fully tested components and Vertiv’s global service network, provide dependable end-to-end support.

Vertiv’s extensive portfolio of power, thermal, and IT management solutions supports a wide range of data centre architectures, enabling customers to meet rising density demands with scalable, high-performance infrastructure. Both configurations draw on this broader portfolio, including the Vertiv™ Liebert® APM2 uninterruptible power supply (UPS), Vertiv CoolChip CDU cooling distribution unit, Vertiv PowerBar busway system, and Vertiv™ Unify infrastructure monitoring.

Vertiv also offers IT rack infrastructure designed to seamlessly accommodate and support IT systems, including Vertivracks and Vertiv OCP- compliant racks, Vertiv™ CoolLoop RDHx rear door heat exchanger, Vertiv™ CoolChip in-rack CDU, Vertiv™ rack power distribution units, Vertiv™ PowerDirect in-rack DC power system, and Vertiv™ CoolChip Fluid Network Rack Manifolds.

For more information about the Vertiv MegaMod HDX, visit Vertiv.com.

About Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brings together hardware, software, analytics and ongoing services to enable its customers’ vital applications to run continuously, perform optimally and grow with their business needs. Vertiv solves the most important challenges facing today’s data centres, communication networks and commercial and industrial facilities with a portfolio of power, cooling and IT infrastructure solutions and services that extends from the cloud to the edge of the network. Headquartered in Westerville, Ohio, USA, Vertiv does business in more than 130 countries. For more information, and for the latest news and content from Vertiv, visit Vertiv.com.

Forward-looking statements

This release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27 of the Securities Act, and Section 21E of the Securities Exchange Act. These statements are only a prediction. Actual events or results may differ materially from those in the forward-looking statements set forth herein. Readers are referred to Vertiv’s filings with the Securities and Exchange Commission, including its most recent Annual Report on Form 10-K and any subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q for a discussion of these and other important risk factors concerning Vertiv and its operations. Vertiv is under no obligation to, and expressly disclaims any obligation to, update or alter its forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Vertiv Media Contact

E Susanna.collins@apodpr.co.uk

Artigos relacionados

Acesso de Partner

Idioma e Localização