The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

柔軟で拡張性の高いインフラ設計は、AIイノベーションを支えるうえで不可欠です。同時に、導入や運用においても、信頼性や効率性を維持することが求められます。

高度化するコンピューティング基盤やクラウドサービスの拡大により、電力システムはますます複雑な課題に直面しています。これらの施設には、高い信頼性を維持しながら、増大するエネルギー需要に対応し、環境負荷を低減することが求められます。一方で、その需要の拡大は電力インフラにも大きな負荷を与えています。こうした背景から、データセンター事業者やハイパースケーラー、企業を問わず、エネルギー管理のあり方を見直す動きが加速しており、イノベーションと環境配慮が重要な優先事項となっています。

AIワークロードとエネルギーの複雑化

AIは今や、多くの産業を牽引する存在となっています。その一方で、普及の進展に伴い、エネルギー需要の増大という新たな課題も顕在化しています。AIモデルの学習には膨大な計算処理が必要であり、短時間に発生する急激な電力需要が、電力システムを限界近くまで押し上げることがあります。従来のITワークロードのように安定した電力消費とは異なり、AIでは予測が難しい高密度なピーク負荷が発生するため、システムには迅速かつ柔軟な対応が求められます。こうした急激な負荷変動に対応できない場合、設備の劣化が進むだけでなく、ダウンタイムのリスクも高まる可能性があります。

AIによる電力負荷の特性

図1. AIによる電力負荷は、短時間で急激に増加する需要を特徴としています。

データセンター事業者にとって、これは技術的な課題であると同時に、事業戦略上の重要なテーマでもあります。AIワークロードの拡大に対応しながら安定した稼働を維持できるかどうかが、競争力を維持するか、後れを取るかの分かれ目となります。こうした課題に対応するためには、電力システムも進化し、AI駆動のコンピューティング基盤がもたらす変動性と高負荷に対応していく必要があります。

電力インフラへの負荷

データセンターのエネルギー需要が急増する中、特にハイパースケール施設が地理的に集中する地域では、データセンターはエネルギーエコシステムにおける重要なプレーヤーとなっています。一方で、電力会社はこうした需要の増加に十分対応しきれていないのが現状です。データセンターの容量拡張は、地域の電力網において必要なエネルギーを供給できるインフラが不足しているため、遅れるケースが多く見られます。こうした状況の中で、事業者には内部の効率化だけでなく、地域全体のエネルギー安定性にも配慮した対応が求められています。

では、この課題に業界はどのように対応すべきでしょうか。その一つの答えが、UPS(無停電電源装置)に代表されるグリッド連携型ソリューションです。UPSにバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)を組み合わせる、あるいは統合することで、データセンターは電力需要の少ない時間帯にエネルギーを蓄え、需要が高まる時間帯に供給することが可能になります。これにより電力インフラへの負荷を軽減すると同時に、蓄えたエネルギーや高度なエネルギー管理を活用し、需給バランスを動的に調整することで、電力系統の安定化にも貢献します。

効率性と環境配慮に向けて

データセンターのエネルギー消費は、環境への影響を強く意識させるものとなり、施設の運用には環境配慮が不可欠であることが明確になっています。事業者はスコープ1およびスコープ2の排出量についてますます厳しく評価されており、カーボンフットプリントとエネルギーロスの最小化に向けた取り組みの重要性が高まっています。

Vertiv Trinergy

この分野における有望な進展の一つが、制御弁式鉛蓄電池(VRLA)からリチウムイオン(Li-ion)技術への移行です。リチウムイオンバッテリーは従来のバッテリーと比べて、寿命が長く、充電時間が短く、設置スペースも小さく抑えられます。その結果、交換頻度の低減、ダウンタイムの削減、設置の柔軟性向上につながります。さらに大きな利点は、再生可能エネルギーとの親和性の高さにあります。太陽光などの変動しやすい電源を安定したバックアップ電力へと変換する“橋渡し”の役割を果たします。

また、オープンバスウェイ設計や高電圧ラック配電といったエネルギー効率の高い配電システムは、高出力への対応、損失の最小化、効率の最大化に不可欠です。加えて、モジュール型電源システムのように、運用を止めることなく段階的に電力供給を拡張できるスマートな手法も採用が進んでいます。こうした取り組みは、運用コストの削減に寄与するだけでなく、環境目標の達成にも貢献します。

実践に役立つインサイト

こうした変化に対応し、全体像を踏まえたロードマップを描くには、先を見据えたアプローチが求められます。

  1. 柔軟性を考慮した設計:拡張性の高いモジュール型電源システムにより、AIや高性能ワークロードの拡大に応じたインフラの拡張が可能になります。
  2. 高度なエネルギー管理ソリューションの統合:エネルギー管理システム(EPMS)を活用することで、電力使用状況をリアルタイムで可視化し、パフォーマンスを最適化するためのより的確な意思決定を可能にします。
  3. 業界パートナーとの連携:エンジニアリングの専門知識と幅広いソリューションを備えたパートナーと協働することで、導入や運用の質を高めることができます。

これからに向けて

データセンターにおける電力供給の仕組みは、エネルギー管理と技術開発の中核として、その重要性をますます高めています。今や業界の未来を支える基盤と言える存在です。AIワークロードの進化や電力網への負荷の増大、環境責任への期待の高まりに対応するには、グリッドからチップに至るまで、電力供給のあらゆる段階を再構築することが求められます。

この変革を支える最新の取り組みについては、下記より資料をご覧ください。よりスマートで、資源効率の高いデータセンターの実現に向けたヒントをご紹介しています。

資料をダウンロード

Partner Login

言語と地域