Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

IT届的顶流报道 :维谛技术(Vertiv)“U锂融合”横扫用电威胁

2022年9月1日

机房里的设备的成功就是稳定而持续的运行,那么支持它稳定运行的是什么呢?

 

设备硬件?系统?软件?不,都不是!答案是UPS

 

在数字经济时代,一个系统,一项应用,全都离不开IT设备。但是,IT设备的运行离不开UPS的供电保障。

 

想象一下,无论大型数据中心或是中小型业务场景,没有强力UPS的电力支撑,会有怎么样的情形发生?

 

突然断电之后,IT设备运行中断,正在调用与处理的程序与数据库文件损坏;管理系统运行中断,企业管理决策下发滞后;企业业务系统运行中断,业务资料丢失;动辄百万元计的高端灵敏电子设备损毁……

 

面对如此严重的断电后果,需要UPS提供持续供电,防止意外的发生。然而,随着应用场景的日趋复杂,以及各种新需求的涌现,UPS应用也面临着各种各样的痛点。

 

你的UPS是否电池组占地面积太大?

你的UPS是否供电可靠性低?

你的UPS系统是否不够绿色节碳?

你的UPS是否日常运维繁琐复杂?

……

这些痛点已经成为困扰用户用户业务发展的难题。

那么,面对这些难题该如何解决?维谛技术(VertivNYSEVRT)推出的

VertivTM Liebert® ITA2 + VertivTM Adapt Li U锂融合解决方案”

提供了最佳答案。

 

800x450-zh-cn-news-2022-09-01-1_362667_0.jpg

 

专业的U锂搭配,让你的业务轻松加倍!

 

研究发现,三分之一的不间断电源系统故障,都是由阀控式铅酸电池故障引起。一组铅酸电池,一旦其中一个出问题,就会产生连锁反应,最终将导致整个UPS系统宕机。

 

针对这个问题,U锂融合有这样的优势。:

 

800x450-zh-cn-news-2022-09-01-2_362666_0.jpg

 

运营更安全

维谛技术(Vertiv)“U锂组合”,无论是UPS还是锂电池,都源自公司旗下同一品牌,并都经过了统一认证。这是维谛技术(Vertiv)在业内的一项显著优势。

 

U锂融合方案提供关键保护器件冗余、U锂全通信的三重保护,系统更可靠。

全栈融合,能够妥妥地保障关键业务安全运行。

 

铅酸电池的使用成本有多高,有人算过这笔帐吗?

作为一种长期消耗品,它的使用寿命短,每3-5年需要更换一次,并且更换成本的人力成本和电池成本都很高。

 

针对这个问题,U锂融合有这样的优势:

 

整体投资更经济

相比铅酸电池,锂电池的寿命通常为8-10年,循环寿命可达1500次以上。

维谛技术(Vertiv)的U锂融合方案循环寿命可达1500次以上,10年免维护,而且提供5年质保,有效节省运维成本,全生命周期的综合成本降低40%以上

 

并且,维谛技术(Vertiv)的U锂融合方案比铅酸电池轻60%左右、占地面积少了70%,所以空间成本更低,更适配寸土寸金的中小IT、边缘计算场景,比如,智能制造、医疗、企业、银行网点等。

 

800x450-zh-cn-news-2022-09-01-3_362665_0.jpg

 

使用、运维更轻松

维谛技术(Vertiv“U锂融合方案在保障高可靠性的基础上,基于免工程设计,即插即用,采用机架式安装,最小高度仅1U一个标准机柜内轻松搞定全部供配电系统。

此外,方案在运行中能够实现极简运维,轻松好用。

 

对维谛技术(Vertiv)的产品来说,安全可靠是基本门槛,而“U锂融合方案却在持续向天花板进军。在保障安全好用的基础上,还持续的革新技术和方案配置,不断的实现方案的创新灵活、卓越高效。

维谛技术(VertivU锂融合解决方案,中小IT环境的优等生,来了,从此为你横扫用电威胁!

选择您的本国语言