数据中心建设中最重要、最复杂的环节是哪个?
对于这个问题,相信数据中心用户的回答是关键基础设施平台建设。
然而,随着数据中心的发展,用户需求也越来越多元化,数据中心建设中既要求能够快速部署、可靠运营,又要求节能环保、智能运维。
什么样的解决方案,才能“一站式”满足所有用户需求?
今天我们一起走进南京国际软件质量总部基地,去领略一个业内领先的数据中心样板工程。

南京国际软件质量总部基地坐落于南京浦口高新区,基地包括国际软件质量总部、国际软件研发服务中心、国际软件教育基地等重点板块,提供软件质量评估、技术支持、研发教育等服务,打造成为百亿级综合国际软件产业基地,助推南京浦口区数字经济高质量发展。
作为核心云业务提供商,为基地客户提供新一代云移动业务应用、软件开发、现代化业务流程、大数据分析、网络安全等服务,需要建设一个高性能数据中心,保障AI平台、测试平台等核心业务平台的可靠运行。
显然,无论是从业务角度,还是服务客户角度来看,新建数据中心都承担着重要职责。
因此,基地针对关键基础设施设备的应用提出了极为严格的要求。要求应用产品必须具备过硬品质的基础上,还要求产品在业内具备差异化技术优势,并能够在后期运营中提供智能化运维。
同时,基于对工程建设周期紧张的考量,特别要求产品能够快速部署,在较短时间内完成高质量交付。

南京国际软件质量总部基地在数据中心建设中,采用了维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)旗下的Vertiv SmartAisle™3宏睿模块化数据中心解决方案。通过行业差异化技术优势、智能化的运维体验以及“吸睛”的科技感外观,打造了这个业内数据中心样板工程。

Vertiv SmartAisle™3宏睿模块化数据中心解决方案引人注目的95 寸 OLED 本地显示屏,配合自带移动 APP 远程管理 +Smart InfraSight 管理平台,三级架构让系统数据尽在掌握。

SmartAisle™3宏睿模块化数据中心解决方案凭借全系统工厂预制化的特点,在有限的工期内实现了快速部署及一次性整体高质量交付,保证了新建数据中心的如期上线。上线后优异的稳定运行能力,充分保障了客户业务的安全。

在具备系统级高可靠性的基础上,SmartAisle™3宏睿模块化数据中心解决方案还拥有100% IT空间可用、“一键组网”等优势功能,为数据中心高效稳定运营奠定了坚实基础,得到了客户的高度认可。尤其是方案配置了高能效核心子系统,AI功能加持,为客户带来了显著的节能收益。

该解决方案独有的Smart InfraSight 管理系统能够集中监控和管理 IT 基础设施、配电设备、UPS、空调、智能门禁、视频监控等智能设备的运行状态以及温度、湿度、烟雾、水浸、红外、门磁等环境量和开关量信号采集,同时也可以通过定制协议开发接入第三方智能设备。
通过一站式的融合管理方案,解决了传统机房 IT 基础设施分立管理或者无管理的问题,降低管理成本同时提高管理的精细化程度。
基于项目建设取得的超预期效果,新建数据中心在落地后成为业内的样板工程,为其他行业用户的数据中心建设发挥了“灯塔”效应。同时,该项目的成功实施,也在市场端进一步彰显了维谛技术(Vertiv)领先的产品和技术优势。