Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

维谛技术(Vertiv)携手技术联盟引领数据中心使用更环保的能源——低碳燃料电池

2021年12月14日

由七家企业组成的联盟被清洁氢能联盟合作伙伴选中开发下一代燃料电池平台,引领世界各地的数据中心改用更环保的能源

12月14日,全球关键数字基础设施和连续性解决方案供应商维谛技术(Vertiv, NYSE:VRT)宣布,清洁氢能联盟合作伙伴将提供 250 万欧元的资金,资助数据中心专用低碳燃料电池的开发项目。此项目有望将数据中心的碳排放减少100%。这个名为 EcoEdge PrimePower(以下简称 E2P2)的项目是一项新颖的概念验证计划,旨在开发和展示对环境更友好的燃料电池,从而为数据中心环境提供经济实惠且有弹性的主电源解决方案。

一个由 Equinix、InfraPrime、RISE、Snam、SolidPower、TEC4FUELS 和维谛技术(Vertiv)七家企业组成的联盟将探索固体氧化物燃料电池与不间断电源 (UPS) 技术和锂离子电池的创新整合,从而为数据中心和其他关键基础设施提供有弹性的清洁主电源。若能成功实现将天然气固体氧化物燃料电池(以下简称 SOFC)用作主电源,将氢燃料电池应用于备用电源和主电源系统的计划铺平道路。

“数字化和数据中心业务正在加速发展,因此,我们也必须抓紧时间开启环境可持续发展转型。”维谛技术(Vertiv)欧洲、中东和非洲地区总裁 Giordano Albertazzi 表示。“只有通过开发清洁、创新的技术,如燃料电池解决方案来为数字世界提供可持续的动力,我们才能实现这一目标。维谛技术(Vertiv)很荣幸能够为 E2P2 概念验证计划助力,期待着能为全球客户提供下一代电力解决方案。”

 

800x450-zh-cn-news-2021-12-14-1_346388_0.jpg

 

E2P2 项目是维谛技术(Vertiv)围绕可持续发展和更广泛的环境、社会和公司治理(以下简称 ESG)领域开展的一系列举措中的最新实践。不仅如此,作为可持续数字基础设施联盟(以下简称 SDIA)和欧洲数据中心协会(以下简称 EUDCA)的成员,维谛技术(Vertiv)也积极响应欧洲气候中立数据中心公约,为实现欧盟委员会2030气候中立数据中心的目标做出贡献。现在,E2P2 项目已成为公司的众多努力之一,旨在优先支持开发清洁、可持续和可再生的电力能源解决方案,供整个数据中心行业应用。

 

数据中心的零碳未来

燃料电池是一种行业公认为更清洁、更安静的电源解决方案,可以大幅缓解城市电网的负担。它们可以在数据中心园区现场部署,使用天然气、沼气、液化石油气或绿氢运行,而这些燃料均能通过现有的天然气网络运输和分配。

E2P2 项目标志着整个数据中心行业向大幅减少碳排放迈出了令人振奋的一步,同时还满足了为数据中心提供有弹性的关键电力供应的要求。这一愿景的核心是以市场为导向的方法来整合创新和吸引利益相关者参与,最大限度地接受燃料电池可作为可靠、高效和分布式的主电源,用于工业规模应用的理念并充分发掘其中的商机。

该联盟希望为燃料电池应用制定权威的开放标准,为欧洲数据中心的燃料电池能源商业化铺平道路,展示该行业为实现欧盟碳减排目标而发挥的作用。

 

亮点/关键数据

  • E2P2 是 Equinix、InfraPrime、RISE、Snam、SolidPower、TEC4FUELS 和维谛技术(Vertiv)联合推进的一个项目,部分资金来自欧盟委员会“地平线 2020”计划的清洁氢能联盟合作伙伴。
  • 该联盟将与致力于开发欧洲最佳实践和标准的组织合作,以促进高水平的概念设计和接口定义。
  • E2P2 项目的目标与欧盟委员会的目标一致,即加快燃料电池的应用,以满足能源密集部门的需求,同时构建更环保的电网。同时,E2P2 还希望实现多个环境目标,包括用实践证明不依赖柴油发电机也能全年无休地供应低碳电力,并支持整个欧洲不断增长的氢能和可再生能源经济。其目的是让由此产生的装置取代传统的电源和发电机,并建立额外的冗余以维持正常运行时间标准。
  • 维谛技术(Vertiv)将利用其在交流电源系统以及数据中心预制模块解决方案方面的丰富经验,设计开发一个集成燃料电池电源模块,包括 Vertiv™ Liebert® EXL S1 不间断电源 (UPS) 和 Vertiv™ HPL 锂离子电池。位于意大利的 Vertiv™ 交流电源业务线和位于克罗地亚的集成模块解决方案业务线密切合作,他们将在 2023 年前设计出一个一体化的 100 千瓦模块作为概念验证,最终目标是开发一个具备商业可行性的产品,支持多兆瓦的关键负载,促进全球数据中心迈向更环保的未来。同时,维谛技术(Vertiv)也会与全球各地的重要客户合作开发新的氢能发电机,以帮助取代柴油发电机。

 

500x800-zh-cn-news-2021-12-14-2_346387_0.jpg

 

前瞻视野

  • 清洁氢能联盟合作伙伴执行董事 Bart Biebuyck:

“通过持续支持固定应用的燃料电池的研究和开发,清洁氢能联盟合作伙伴(前身为 FCH JU)为欧洲工业在部署新技术方面的领先地位奠定了坚实的基础。我们很自豪地看到,E2P2 项目将在一个聚集了燃料电池供应商、系统集成商以及数据中心运营商和能源公用事业的坚实联盟内,为数据中心的去碳化提供基于清洁燃料电池的应用。在提供解决方案以发掘具有巨大潜力的市场和助力实现我们雄心勃勃的欧盟气候目标方面,绝对有必要开展像 E2P2 这样的项目。”

  • Equinix 欧洲、中东和非洲地区总裁 Eugene Bergen Henegouwen:

“E2P2 项目有望成为在全球范围内使数据中心更具环境可持续性的一个突破口。Equinix 致力于减轻业务对环境的影响,而这个项目恰好提供了一个独特的机会来让我们展示对创新、清洁、主能源的使用。我们希望借此项目履行公司在 2030 年实现完全转用可再生能源和气候中立的全球承诺,并推进行业的可持续发展目标。总而言之,我们必须支持欧洲清洁和可靠现场电力市场的发展。”

  • RISE 数据中心首席科学家 Jon Summers 博士:

“必须承认,未来十年的重点是创造一个可持续发展的环境。众所周知,数字化和数据中心是这个未来的关键,而创新是我们实现全球 2030 年目标的核心。作为 RISE 的研究人员,我们为 E2P2 项目投入了大量的资源,旨在推动技术的发展,并向世人展示未来数字基础设施将采用具有可持续性的全新主电源。”

  • InfraPrime 联合创始人 Susanna Kass 和 Alberto Ravagni 博士:

“E2P2 清洁能源标准是清洁云供应商在全球范围内实现碳中和云基础设施的一个拐点。InfraPrime 很荣幸能加入这一项目并领导制定一个开放的行业标准,以支持全球清洁云基础设施采用带有燃料电池的生态边缘主电源解决方案,最终覆盖更大规模的行业和应用。”

  • Snam 氢能执行副总裁 Cosma Panzacchi:

“很高兴能为 E2P2 联盟贡献我们的专业知识,用清洁且有竞争力的能源解决方案来攻克城市数据中心的供电问题。联盟提出将燃料电池连接到天然气网络来为城市和边缘数据中心弹性供电的概念,消除了在这些地区部署备用柴油发电装置的需求,从而减少了碳排放以及噪音。该项目将加入 Snam 经济部门使用氢能去碳化的计划,即利用现有的天然气网络和可持续发展的技术,如氢能燃料电池。”

  • TEC4FUELS 总经理 Klaus Lucka 博士:

“TEC4FUELS 擅长研发用于可持续发展液体和气体能源载体(燃料)以及技术系统中的工作液。为保证燃料电池运行,公司为研究项目贡献了其在工艺气体介质和水的供应和净化方面的技术。此外,TEC4FUELS 还在开发一种基于传感器的流体状态监测系统,以监测气体和水的质量。其目的是通过优化技术部件的运行可靠性和使用寿命,提高该子系统的效率,帮助减少系统相关的温室气体排放。”

 

500x800-zh-cn-news-2021-12-14-3_346386_0.jpg

 

了解更多

选择您的本国语言