信息化给邮政带来的改变,可以从最简单的一封信说起:
以前信件的邮递过程全部是手工处理
效率低、差错率高、用时也很长
现在邮政对信件的处理全过程信息一次录入
而且实现了邮件在内部各个处理环节的可视化管控

从邮电分营到政企分开,邮政这一历史悠久的传统行业经历了多次变革,尤其是在近十几年来,信息化为邮政业务注入了新的活力。随着中国5G通信服务真正进入全民商用时代,意味着5G将作为新一代的信息技术,充分赋能邮政行业。
面对全新的信息技术应用以及更高水平信息化建设的需要,邮政企业没有一个安全高效的现代化机房支撑怎么能行?
大量增设的应用系统凸显机房痛点
近年来,中国邮政集团公司安徽省分公司一直注重科技兴邮,运用科技手段有力地支撑了企业的发展。
如今,邮政早已不再仅仅局限这些大家耳熟能详的普遍服务,在履行邮政的国家使命和职能的同时,安徽邮政确立了“数据邮政、创新邮政、品位邮政、自豪邮政、和谐邮政”五个邮政,利用现代化信息技术实现了转型升级,颠覆了人们的传统印象。

在信息化建设过程中,安徽邮政信息网络部署了各类应用系统,几乎涵盖了邮政的所有业务和各个环节。为了确保这些系统和设备平稳运行,安徽邮政信息技术部门也注重强化核心机房的基础管理。
然而,随着业务的快速发展,各类相关应用系统不断上线,包括速递跟踪查询系统、邮运指挥调度系统、邮区中心局作业系统等众多应用子系统,承载着安徽邮政的生产、经营、管理及客户服务等工作。这些系统的重要性不言而喻,而为了保障这些系统的安全运行,也对机房应用提出了更高要求。

事实上,由于受限于场地、缺少专业运维人员等因素,安徽邮政核心机房在运行中面临很大压力,难以为业务开展提供高可靠的保障。为此,安徽邮政开启了科技赋能的一个大动作--在新建生产楼中实施核心机房搬迁项目。
什么样的产品方案才能满足示范点的应用要求?
在项目实施中,安徽邮政基于业务需求,为各类应用系统提供可靠支撑的考量,充分意识到了网络基础架构的重要性,并根据此前机房面临的痛点及搬迁方案对相应的关键基础设施产品提出了严格要求。
在保证高可靠、高效率行的基础上,安徽邮政在其他层面也提出了具体要求:
- 应用产品方案能够快速部署,在有限的工期内完成项目建设。
- 智能化运维,易于维护,简化日常的运维管理工作。
- 产品方案高端一体化,在建成后布局合理、整体美观,满足各地邮政企业参观的需求,胜任全国邮政微模块机房建设试点项目的角色定位。
在产品选型中,基于维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)在机房领域强大的品牌号召力及其产品一流的性能,安徽邮政在核心机房搬迁项目中应用了维谛技术(Vertiv)提供的SmartAisleTM2微模块解决方案,并全面达到了项目建设的预期目标。
SmartAisleTM2解决方案
不仅具备高可靠性、高节能性
而且拥有“1-DNA智慧融合”独特价值,整体没有短板可言
领先的模块化设计,可以实现快速部署及一次性整体高质量交付
采用了全新智能通道灯光系统,可以有效显示模块运行状体
能够第一时间定位故障模块
并在部署上布局合理、整齐美观,满足对外展示参观的需求

在提供一流产品方案的同时,维谛技术(Vertiv)当地的服务团队7×24小时响应安徽邮政的各种需求,及时提供全面的服务支持。
实践证明,安徽邮政通过应用SmartAisleTM2解决方案,高效率建设了一个具有一流性能的现代化机房,为各类业务应用系统的稳定运行提供了高可靠的支撑,保障了全省业务数据的安全。
同时,机房建成后整齐划一的外观效果极具美感,这对于需要接待大量来宾参观的安徽邮政来说,无疑解决了一项很大的实际问题,而且各地邮政企业在参观后,对安徽邮政核心机房给予了高度评价,在全国邮政系统微模块机房建设中起到了示范作用。
(部分图片来源于网络)