近几年,“LED”一词热得烫手,国内LED技术与市场发展迅速,取得了外延片、芯片核心技术的突破性进展。那么,关于LED外延片、芯片,你了解多少呢?
下面,小编今天给大家介绍一下LED外延片和LED芯片,免费科普了。
什么是LED外延片和LED芯片?
简单来说
作为LED核心器件的高端产品
LED外延片指的是
在一块加热至适当温度的衬底基片上
所生长出来的特定单晶薄膜
LED外延片准确说是“半成品”
处在LED整个行业的最上游
是LED的中段制程和后段制程的必需品
没有它就无法做出高亮度的半导体
由于处在上游环节,LED外延片是产业链技术含量最高、对最终产品品质和成本控制影响最大的环节。
明白了LED外延片是个啥,那LED芯片呢?
LED芯片英文叫做CHIP
一种固态的半导体器件
LED的心脏是一个半导体的晶片
晶片的一端附在一个支架上
一端是负极,另一端连接电源的正极
使整个晶片被环氧树脂封装起来
LED芯片是制作LED灯具、LED屏幕、LED背光的主要物料
看完这张图就更明白了!
特殊场合对电力保障带来极高要求
LED 外延片和LED芯片制造过程将直接影响终端LED产品的性能与质量,是LED 生产过程中最为核心的环节,其技术发展水平直接决定了下游应用的渗透程度及覆盖范围。
LED外延片和LED芯片的制造工艺非常复杂
对于生产流程的要求也非常严格
其中最关键的就是保障生产线的稳定运行
绝不容忍断电现象发生
比如,LED芯片具有微米--纳米级产品制造、产线自动化、智能化程度高等特点,特别是作为其生产过程中最为重要的MOCVD设备,对电网质量的要求则更是近乎严苛,任何电网的瞬态波动都可能造成其工艺设备的故障,直接影响产品的优良率。
所以,持续的电力供应对于LED外延片和LED芯片的生产非常重要,而高可靠的供配电系统就成为LED外延片和LED芯片生产线上的电力 “守护神”。
兆驰面向LED全产业链的一次深度布局
近年来,下游应用市场的繁荣带动了国内LED产业迅猛发展,国内主要LED外延片和芯片企业加大研发投入,积极制定扩产计划,市场对于LED外延片和芯片环节的投资力度不断提升,使得国内LED外延片和芯片行业加速发展。
江西兆驰半导体有限公司的成立,就是深圳兆驰股份面向LED全产业链的一次深度布局。
江西兆驰半导体有限公司
是深圳兆驰股份的全资子公司
位于江西省南昌市高新开发区
总投资100亿元
占地约500亩
一期建筑面积约27万多平方米
专业从事LED外延片和芯片的研发、生产
江西兆驰建设的第一期1000条LED封装生产线扩建项目,已于2018年年底达成50%,将在2019年实现满产。
同时,该项目配套区域也同步完善,尤其为了保障生产线的安全、高效运行,基于对维谛技术(Vertiv)的品牌实力及产品性能的信赖,专门采用了其提供的供配电解决方案,为生产线上的精密设备提供高可靠的电力保障。
全功率链产品级方案应对所有挑战
值得一提的是,江西兆驰项目不仅对应用方案的可靠性、智能化监控等性能指标提出了极为严格的应用标准,而且实际建设工期也非常紧张,这就要求产品方案更要具备工程产品化的特点,能够在工厂预制,实现工程现场的快速部署。

维谛技术(Vertiv)为江西兆驰提供的供配电解决方案,整合了 Liebert®NXL 系列大功率 UPS 及采用全铜排连接的 APT 全功率链电力模组方案,为 LED 外延片和芯片生产线设备的安全运行给予了全面保障。
这里需要着重提及的是APT全功率链电力模组方案。
作为一款创新型全功率链产品级方案
APT电力模组基于工厂预置、系统联调
采用铜排连接提升现场部署效率同时提高系统可靠性
节省30%占地面积
集成统一管理、智能可视
为关键负载构建高可靠的电源分配与管理
提升全功率链的可靠性和可管理性
正是基于出色的研发设计及可靠性能,APT全功率链电力模组方案不仅在极为有限的工程周期内完成了高质量快速交付,而且也能够有效应对LED外延片和芯片生产线特殊应用场景的严峻挑战,全面满足了江西兆驰对于产品方案的所有需求,为其生产线的安全运行奠定了坚实的基础支撑。