The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

World Wide Technology 依靠 Vertiv™ 机架配电单元为其先进技术中心提供人工智能

2025年8月5日

概述

World Wide Technology (WWT) 依靠 Vertiv™ Geist™ 机架配电单元 (rPDU) 为其先进技术中心 (ATC) 内的高密度 AI 工作负载提供支持。WWT 的数据中心拥有超过 500 个机架,需要可靠且可扩展的电源解决方案来满足日益增长的 AI 计算需求。Vertiv 创新的 rPDU 技术提供了支持下一代 IT 基础设施所需的容量、灵活性和监控功能。

项目背景

WWT 是一家全球技术解决方案提供商,致力于帮助企业加速数字化转型。其 ATC 是尖端技术的试验场,让客户能够验证和开发 AI 解决方案。ATC 数据中心支持配备 NVIDIA H100 GPU 的 AI 就绪型 Dell XE9680 服务器以及 Cisco X 系列高性能网络基础设施,因此机架级电源管理对于确保无缝运行至关重要。

迫切需要 WWT

人工智能驱动的工作负载对数据中心提出了前所未有的电力需求。随着客户准备扩展人工智能功能,WWT 将配电视为首要关注点。传统的 rPDU 缺乏有效管理这些高密度工作负载所需的容量、效率和智能监控。挑战在于实施一套强大的电源解决方案,既要满足人工智能更高的电力需求,又要保持冗余、高效的线缆管理和实时电力监控。

解决方案和结果

WWT 部署了 Vertiv™ Geist™ rPDU,其功能包括:

  • 高容量配电,支持人工智能服务器和网络基础设施
  • 交替相位、颜色编码插座,可简化负载平衡和电缆管理
  • 组合插座兼容 C13 和 C19 插头,确保无缝设备集成
  • 插座级电源监控,实现实时可见性和主动管理
  • 旋转连接器可容纳不同的设施侧电缆,从而实现跨多个数据中心的标准化

WWT ATC 数据中心运营高级经理 Geoff Hubbard 表示:“借助 Vertiv rPDU,我们拥有了管理机架内不断变化的电力需求所需的可靠性、容量和操作灵活性。此外,Vertiv 还提供一系列涵盖整个电源堆栈的产品,使设施管理人员能够应对人工智能带来的更高负载。”

项目简介
位置

WWT 的先进技术中心位于美国,是全球企业创新、测试和技术验证的中心。

选择您的本国语言