随着核心到边缘的增长加速,数据中心和 IT 团队正在采用新的策略来管理基础架构。传统做法无法扩展以涵盖比以往更多的站点、系统和设备。而超融合基础架构正是实现这一目标的途径。
超融合基础设施 (HCI) 是指使用软件定义系统整合传统数据中心的功能,包括存储、计算、网络和远程管理功能。数据中心和 IT 团队正在使用 HCI 来实现技术基础设施的现代化。他们获得了新的功能,例如熟悉的管理工具(使其能够更高效地工作)、标准化流程(以提高运营一致性)以及使用 API 轻松扩展的能力。
疫情为超融合基础设施 (HCI) 提供了试验场,许多企业加快了数字化转型计划,数据中心和 IT 团队也开始远程办公。HCI 解决方案市场已证明其实力,正在快速增长。《财富商业洞察》预测,HCI 市场规模将从 2021 年的 67.9 亿美元增长到 2028 年的 321.9 亿美元。 思科系统、戴尔科技、Nutanix、微软和 VMWare 等众多公司都提供 HCI 解决方案。
使用 Vertiv™ Power Insight VxRail 插件扩展 HCI 收益
然而,企业不必止步于集成 IT 和网络解决方案。他们还可以使用软件来融合其他基础设施,例如 Vertiv 的电源解决方案。
Vertiv™ Power Insight 是一款免费的基于 Web 的软件,数据中心和 IT 团队可以使用它来管理多达 100 个 Vertiv™ 不间断电源 (UPS) 和机架配电单元 (rPDU)。最新版本的 Vertiv Power Insight v2.5 提供了一个插件,可与 Dell/EMC VxRail 超融合基础架构 (HCI) 平台无缝集成。这意味着 Vertiv Power Insight 用户可以深入了解支持其关键任务虚拟化应用程序的电源资源,并获得简化关键管理任务的工具。
VxRail 插件使数据中心和 IT 团队能够:
- 几分钟内即可获得集中式可视性:IT 管理员可以从 Vertiv.com 下载 Vertiv Power Insight,并快速启动并运行 VxRail 中的集中式 UPS 监控功能。Vertiv Power Insight 将信息直接传输至 VxRail,让用户持续了解并更新支持 VxRail HCI 基础架构的电源资源的性能。
- 查看电源状态和警报: 用户可以全面了解 VxRail 分布式基础架构中 Vertiv™ UPS 和 Vertiv™ rPDU 的性能。他们可以将该软件用作电源管理器,查看容量负载百分比、电池电量百分比和电池剩余使用时间,从而利用洞察信息来提升电源性能。
- 配置警报和通知: 团队可以直接在 VxRail 中配置电源警报和通知,而无需登录第二个系统单独处理电源管理职责。这让日常运营更加清晰。
- 将服务器和主机与 Vertiv 设备关联: 智能电源管理功能可轻松添加和连接设备。团队还可以查看支持虚拟机的电源和物理服务器,从而提高其责任感和对不断变化的情况的响应能力。
- 启用自动关机: IT 管理员可以自动执行简单或复杂的关机过程,在发生关键事件时保护基础设施。
- 确保基础设施的高可用性: 团队可以通过采取主动措施来确保物理和虚拟服务器的高可用性。这些措施包括配置自动流程,将计算工作负载迁移到健康的主机,更新 UPS 和 rPDU 电池,以及主动更换老化的电源设备。
利用 Vertiv Power Insight 简化 IT 管理职责
快速的业务增长正在给 IT 团队的执行能力带来巨大压力。通过使用 Dell/EMC VxRail 超融合基础架构 (HCI) 平台和 Vertiv Power Insight,实现 IT、网络和电源基础架构的超融合,数据中心和 IT 团队可以实现多重目标。他们可以简化 IT 管理职责,更深入地了解可用于优化性能的电源资源,并通过受控关机防止对基础架构造成损害。
了解有关 Dell/EMC 的更多信息Vertiv Power Insight 的 VxRail 插件。