The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

锂离子UPS电池回收:区分事实与虚构

采用 锂离子 (Li-ion) 电池的 不间断电源 (UPS) 系统在数据中心越来越受欢迎 — 这是有充分理由的。与阀控式铅酸 (VRLA) 电池相比,锂离子 UPS 电池的使用寿命延长 2-3 倍,从而节省了更换成本并减少了运行中断。锂离子电池的能量密度也更高,可 减少 50% 至 75% 的占地面积 ,可用于添加服务器和其他 IT 设备,或降低设施建设成本。

对锂离子电池回收的怀疑

然而,与VRLA电池相比,锂离子电池面临一个特殊的劣势:人们对其回收能力存在误解。尽管 全球对锂离子电池的需求激增,但许多组织仍对锂离子电池回收的成本、可持续性和可行性持怀疑态度。普遍的看法是,大多数锂离子电池最终会被填埋,或者以熔化所有材料的方式回收,除了回收的金属外,其他材料都无法回收利用。

为什么锂离子电池回收是可能的

虽然这种工艺几年前可能就已经存在,但现在一些新公司正在采用回收工艺,在最大限度地减少或消除废弃副产品的同时,回收更多电池中的有价值元素。这些公司为可持续地回收锂离子电池提供了一种可行的选择,而电池中回收元素的价值有可能抵消回收过程的总成本。随着技术工艺的成熟,锂离子回收对所有相关利益者来说,实现盈利、可持续且便捷只是时间问题。

在我们的信息图“虚构与事实:锂离子 UPS 电池回收”中,我们解答了这些和其他误解,包括:

  • 锂离子电池的回收过程效率低下。
  • 回收锂离子电池不值得花费成本。
  • 锂离子电池回收还需要很多年才能实现。

点击 此处 下载信息图。

要了解有关锂离子电池回收以及帮助改善回收过程的主要参与者的更多信息, 请下载我们的白皮书。

相关洞察

选择您的本国语言