随着人工智能 (AI) 推动能源需求,Vertiv 正在设计减少排放、促进电网独立并重新思考数据中心的解决方案。
数据中心机架密度已飙升至 100 千瓦 (kW) 以上,而该行业的 能耗(目前为 1.5%)预计 到 2030 年将翻一番。正如 Vertiv 全球产品战略副总裁 Martin Olsen 在 NVIDIA GTC 2025 的“赋能 AI 革命”小组讨论中强调的那样: “从历史上看,配电、冷却和结构支撑都是围绕计算密度的可预测增量而设计的。现在,随着工作负载的加速,这只会以前所未有的速度推动计算密度的增长。” 这种转变不仅仅是技术层面的—这是至关重要的。能源既是人工智能的燃料,也是阻力。基础设施必须跟上,否则就会落后。
Vertiv 视能源为引领机遇而非制约因素。 欧盟《气候中和数据中心公约》 和 美国《清洁能源法案》 等法规正在设定基准。但合规并非首要目标。Vertiv 认为,环境责任必须从根基上扎根。正因如此,2025 年地球日的主题 “我们的能源,我们的星球” 才引起共鸣。到 2030 年将可再生能源容量增加三倍的愿景与公司自身的发展轨迹相契合:设计既能推动进步又能减少影响的基础设施。从更智能的电网到更高效的建筑,Vertiv 正在设计以更少投入实现更多产出的数据中心。
构建人工智能就绪、生态负责的基础设施
基于 “一个 Vertiv,一个世界” 计划—公司应对环境挑战的框架—Vertiv 正在开发直接解决现代数据中心面临的能源悖论的解决方案:如何在支持人工智能指数级增长的同时减少对环境的影响。关键在于,我们不应仅仅将能源视为成本,而应将其视为一种战略资产,在发电、储能和用电环节进行优化。
转变电源供应方式
节能数据中心的竞争始于重新构想能源基础设施—超越化石燃料,转向替代能源。电网限制和排放法规不再意味着牺牲可靠性。Vertiv 正在通过切实的创新取代依赖柴油的系统,加速这一转变。
Vertiv 正在通过实际部署将其战略付诸实践。在 与 Ballard Power Systems 的合作中开发了 Vertiv™ 电源模块 H2—一套 氢燃料电池系统 ,可提供3000千瓦的备用电力,实现零现场排放。该系统目前已在电网受限地区的数据中心运行,在保持正常运行时间的同时,减少 范围一排放 。
开创始终在线的微电网解决方案
能源的未来不仅仅局限于备用能源—它始终在线且经过优化。正因如此,Vertiv 引领微电网解决方案,将 分布式能源 (DER)、 电池储能系统 (BESS) ( 见图 1)和 智能监控 集成到一个紧密结合的系统中。

图 1. Vertiv ™ Dynaflex BESS 是 微电网系统关键部分中的关键部件,它可以储存能量以供日后使用,从而减少发电机启动次数。
在美国和欧洲的 Vertiv 客户体验中心 (CEC),运营商亲眼目睹了这些系统如何在保持可靠性的同时减少对电网的依赖——在压力测试期间,真实的设备支持实际的 AI 工作负载。
提高碳效率
能源效率不仅限于服务器机房。Vertiv ™ TimberMod™ 代表了对建筑材料的根本性反思,它使用工程木材 ,与传统钢结构建筑相比,可减少 60% 的隐含碳排放。这些创新技术在大规模部署后将产生协同效应:更高效的建筑将容纳更高效的设备,所有这些都从一开始就通过专为循环经济而设计的系统进行监控和优化。
利用太阳能减少能源和碳足迹
Vertiv 致力于升级设施和流程,以减少能源消耗、碳排放和材料浪费。在斯洛伐克新梅斯托工厂,该公司安装了一套 516.56 千瓦峰值 (kWp) 的太阳能电池板阵列,覆盖面积超过 2,200 平方米(m²)。预计此次安装将带来以下成果:

新梅斯托校区的电池储能系统用于储存太阳能发电高峰期产生的剩余能源,并在需要时释放。光伏装置( 见图2)连接到公用电网,用于管理多余的能源生产。

图 2 斯洛伐克Vertiv Nove Mesto办公室光伏装置的俯视图。该系统减少了公司全球设施对电网电力的依赖。该阵列展示了工业空间如何有效利用替代能源。
未来展望:同一个 Vertiv,同一个世界:负责任的商业报告
人工智能革命带来了前所未有的挑战:在提升计算能力的同时尊重环境资源。要实现这一目标,需要将能源效率融入关键数字基础设施的设计之中。 《同一个Vertiv,同一个世界:负责任的商业报告》 反映了这些战略的实施情况,也反映了Vertiv如何践行其对环境责任的承诺。—通过其做出的选择、其运营方式、其构建的解决方案以及其合作的伙伴。
准备好变革数据中心的能源使用方式了吗? 立即联系 Vertiv 专家。