Obtenha mais eficiência da UPS com o modo online dinâmico
Não comprometa a disponibilidade para uma maior eficiência do centro de dados.
Para ultrapassar o preço crescente do fornecimento de energia, nos últimos anos, diferentes modos ecológicos de funcionamento têm representado características interessantes na tecnologia UPS. No entanto, a maioria destes modos continua a servir como hipe de marketing em vez de uma forma concreta de melhorar a eficiência do
Mas precisa mesmo de trocar a disponibilidade por uma eficiência mais elevada num
A Vertiv introduziu recentemente novas formas de melhoria da eficiência no mercado, que estão a contribuir para
Conhecimento
Modo online dinâmico: Acabou-se o compromisso de disponibilidade com a eficiência
O nosso novo modo Online Dinâmico oferece alta eficiência energética com proteção de energia de quase dupla conversão para que não precise de trocar uma pela outra.
O modo online dinâmico permite uma eficiência de funcionamento de até 99% sem sacrificar a disponibilidade: é capaz de combinar a disponibilidade superior de um modo de funcionamento de conversão dupla com as excelentes poupanças de custos energéticos de um modo de alta eficiência para um custo total de propriedade reduzido. Por exemplo, se comparar o custo da energia dissipada por uma UPS de 1 MW sem transformador e a mesma UPS utilizando o modo online dinâmico, a poupança na fatura de energia pode ultrapassar os 15 000 dólares por ano.
Modos de funcionamento de alta eficiência
A topologia de UPS mais comum atualmente utilizada na indústria é a dupla conversão; no entanto, a maioria dos fornecedores de UPS introduziu Modos ECO de funcionamento para aumentar ainda mais os níveis de eficiência da UPS.
Uma UPS a funcionar no modo online dinâmico pode transferir-se em segurança do modo de alta eficiência (alcançando facilmente 99% de eficiência) para o modo de inversor com uma transferência de 0 milissegundos, proporcionando assim uma proteção completa da alimentação da carga sob qualquer condição de falha de energia de entrada. Este é o mesmo desempenho de saída e qualidade de potência oferecidos na UPS de dupla conversão padrão, mas com perdas 60% reduzidas.
A nossa nova geração de soluções de UPS permite novas oportunidades para infraestruturas verdadeiramente eficientes graças ao modo online dinâmico
A Liebert® EXL S1 é uma UPS monolítica, sem transformadores, que possui dimensões e potência otimizadas e líderes da indústria por metro quadrado, excelente eficiência operacional, proteção elétrica robusta e paralelo inteligente que otimiza o desempenho com carga parcial para alcançar poupanças de custos superiores. Disponível em configurações de módulo único e bypass distribuído. Compatível com sistemas de bateria de iões de lítio.
Eficiência é tudo
Com o aumento da procura e dos custos de energia, tirar o máximo partido da sua UPS, como o Vertiv™ Trinergy, é crucial para manter a eficácia energética e limitar as despesas. O Vertiv™ Trinergy™ proporciona uma eficiência de dupla conversão excecional de até 97,1%, que aumenta ainda mais até 99% com o modo online dinâmico, reduzindo consequentemente os custos operacionais e a dissipação de energia (kW) ao mínimo.
Destaque de casos de estudo
Revolutionizing Sweden's Data Landscape: Inside Conapto's Cutting...
8/3/24The main challenge posed by Conapto was how to maximise the potential of the entire capacity of the uninterruptible power supply (UPS) system. Vertiv, Coromatic and FeverEnergy took on this challenge by updating the existing installation ...
Leia maisFale com um especialista
Preencha o formulário abaixo e entraremos em contacto consigo assim que possível.
Muito obrigado! O seu envio foi enviado.