Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Vertiv expands single-phase UPS portfolio for distributed IT networks and edge computing in Asia, EMEA, and Latin America

23/7/24

Vertiv™ Liebert® GXE 1-3kVA UPS provides essential power protection for 230V applications

London, UK [July 23, 2024] - Vertiv (NYSE: VRT), a global provider of critical digital infrastructure and continuity solutions, today introduced 1kVA to 3kVA capacities of the Vertiv™ Liebert® GXE, an online double conversion, single-phase uninterruptible power supply (UPS) for 230V applications designed to support critical applications deployed at the network edge.​ With the addition of the new models, the Liebert® GXE family is now available in a complete 1kVA to 10kVA capacities range and is ready for immediate shipping from stock within Europe, the Middle East, and Africa (EMEA), Asia, and LATAM warehouses. 

The Liebert® GXE 1-3KVA UPS is available in a compact tower-only model or in a flexible rack/tower convertible design and delivers high efficiencies of up to 91% in online mode and up to 96% in ECO mode. It features a battery management system that supports prolonged battery lifespan and minimises the need for replacements. Additionally, its output power factor of 0.9 allows for more active loads to be connected within a given space, while its online double conversion technology protects equipment from power disturbances. 

The Liebert GXE rack/tower models provide scalable runtime for applications that need extended backup during AC mains outages, achievable by adding up to four external battery cabinets, and a fast recharge time thanks to its powerful 6 Amp internal charger. The hot-swappable VRLA batteries are user-replaceable without needing skilled personnel or powering down the loads, ensuring smooth operation and reduced maintenance costs. 

The Liebert GXE features an intuitive LCD display that offers insights into the UPS status, facilitating effortless installation and operation. This unit provides remote monitoring capabilities, enabling convenient access to IT infrastructure via the optional Vertiv™ Liebert® Intellislot™ Unity Communications card, along with a complimentary download of the Vertiv™ Power Insight software.  Finally, Vertiv offers a wide service offering including limited warranty extensions, Power Emergency packages, and other options, depending on the country and UPS model. 

“The rapid advancement of digitalisation, including AI and the growing reliance on data services, makes power continuity increasingly crucial for all businesses, even at the network edge," stated Andrea Ferro, vice president for channel, IT and edge applications at Vertiv in EMEA. "The Liebert GXE provides energy-efficient and reliable power protection, helping small and medium businesses sustain operations in these distributed applications."

The UPS is available with a comprehensive range of limited warranty extensions and service programmes designed for single-phase UPS systems. These service programmes are available in select countries; visit Vertiv.com for specific availability or contact your local representative.

EMEA resellers in participating countries can earn points through the Vertiv Incentive Programme (VIP) for various activities, including sales of the Liebert GXE and other products in Vertiv’s IT channel portfolio. This programme allows partners to win rewards effortlessly, without any need for reporting. Bonus points are added to the Vertiv Partner Portal monthly, and partners simply need to log in to redeem them.

For more information about Vertiv and its channel portfolio, visit Vertiv.com. Click on “Partners” and “Apply Now” to take full advantage of what Vertiv has to offer.

About Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brings together hardware, software, analytics and ongoing services to enable its customers’ vital applications to run continuously, perform optimally and grow with their business needs. Vertiv solves the most important challenges facing today’s data centres, communication networks and commercial and industrial facilities with a portfolio of power, cooling and IT infrastructure solutions and services that extends from the cloud to the edge of the network. Headquartered in Westerville, Ohio, USA, Vertiv does business in more than 130 countries. For more information, and for the latest news and content from Vertiv, visit Vertiv.com. 

Forward-Looking Statements

This release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27 of the Securities Act, and Section 21E of the Securities Exchange Act. These statements are only a prediction. Actual events or results may differ materially from those in the forward-looking statements set forth herein. Readers are referred to Vertiv’s filings with the Securities and Exchange Commission, including its most recent Annual Report on Form 10-K and any subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q for a discussion of these and other important risk factors concerning Vertiv and its operations. Vertiv is under no obligation to, and expressly disclaims any obligation to, update or alter its forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 

CONTACT

Susanna Collins
T +44 (0)7872 558593
E susanna.collins@apodpr.co.uk

Acesso de Partner

Idioma e Localização