‘버티브 파워UPS 9000’ 1.8MW 모델 추가… 확장 가능한 고전력 밀도 설계로 AI 및 미션 크리티컬 애플리케이션의 안정적인 전력 보호 지원
2026년 8월 25일, 서울 – 핵심 디지털 인프라 및 연속성 솔루션 전문기업 버티브(Vertiv)가 무정전전원장치(UPS) 제품군인 ‘버티브 파워UPS 9000(Vertiv™ PowerUPS 9000)’에 새로운 1.8MW 모델을 추가하며 제품군을 확대한다고 밝혔다.
이번 신제품은 대규모 데이터센터와 고밀도 인공지능(AI) 환경을 비롯한 미션 크리티컬 애플리케이션을 지원하도록 설계됐다. 기존 버티브 파워UPS 9000 플랫폼의 전력 용량을 250kW에서 1,250kW까지 확장하며, 콤팩트한 설치 공간에서도 보다 높은 용량의 전력 보호를 제공한다. 확대된 제품군은 동남아시아와 호주, 뉴질랜드에서 이용할 수 있다.
버티브 파워UPS 9000은 AI 워크로드에서 발생하는 급격한 전력 변동에 대응하기 위해 개발된 고급 UPS 제어 기능을 적용했다. ‘배터리 쉴드(Battery Shield)’ 기술은 갑작스러운 부하 변화 시 불필요한 배터리 충·방전 사이클을 줄이며, ‘입력 전력 스무딩(Input Power Smoothing)’ 기능은 보다 예측 가능한 입력 전력 흐름을 지원해 상위 전력 인프라에 가해지는 부담을 완화한다. 또한 고급 충전 상태(State of Charge) 관리 기능을 통해 필요 시 백업 전력을 공급할 수 있도록 배터리 가용성을 유지하는 동시에, 고밀도 컴퓨팅 환경에서 전력망과 인프라의 안정성을 지원한다.

버티브 파워UPS 9000 1.8MW 모델은 기존 플랫폼의 고전력 밀도 아키텍처를 기반으로 설계돼, 증가하는 랙 밀도와 제한적인 데이터센터 전산실 공간(white space), AI 컴퓨팅 환경에서 나타나는 역동적인 부하 특성에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원한다. 에너지 효율성과 유지보수 편의성, 구축 유연성을 고려해 설계됐으며, 고밀도 AI 및 엔터프라이즈 데이터센터 애플리케이션을 위한 버티브의 광범위한 전력 및 열 관리 인프라 전략과 통합할 수 있다.
AI 워크로드가 데이터센터 운영 방식을 빠르게 변화시키면서 전력 인프라 역시 훨씬 빠르고 예측하기 어려운 부하 변화에 대응해야 할 필요성이 커지고 있다. 그래픽처리장치(GPU) 클러스터는 불과 밀리초(ms) 단위로 낮은 사용률에서 최대 전력 수요 상태로 전환될 수 있으며, 이 과정에서 발생하는 급격한 전력 변동은 배터리, 스위치기어, 발전기, 변압기 및 상위 전력망 인프라에 영향을 미칠 수 있다. 새로운 1.8MW 모델은 고효율 전력 보호, 확장 가능한 아키텍처 및 고급 제어 기능을 통해 이러한 환경에 대응하고, 변동성이 높은 부하 조건에서도 안정적인 운영을 지원하도록 설계됐다.
버티브 아시아 제품 관리 부문 부사장 토니 건트(Tony Gaunt)는 “AI는 아시아 전역에서 데이터센터 인프라에 요구되는 조건을 근본적으로 변화시키고 있으며, 빠르게 변화하는 AI 워크로드에 신속하게 대응할 수 있는 고밀도 전력 시스템에 대한 수요의 증가로 이어지고 있다”며, “버티브 파워UPS 9000 제품군 확대를 통해 고객이 핵심 전력 인프라의 활용도를 극대화할 수 있도록 확장하는 동시에, 미래 AI 구축 환경에 요구되는 복원력과 유연성, 운영 연속성을 확보할 수 있도록 지원하고 있다”고 말했다.
버티브 아시아 AC 전원 및 배전 제품 담당 디렉터 아루낭슈 차토파디아이(Arunangshu Chattopadhyay)는 “기존 UPS 시스템은 최신 GPU 환경에서 발생하는 빠르고 반복적인 부하 변화에 대응할 수 있도록 설계되지 않았다”며, “이번 버티브 파워UPS 9000 제품군 확대에는 극심한 부하 변동 상황에서도 전력 흐름을 안정화하는 데 도움을 주는 버티브의 고급 제어 기술과 특허 기술이 적용됐다. 이를 통해 배터리 상태를 보호하고 상위 전력 인프라에 가해지는 부담을 줄일 수 있다”고 설명했다.
버티브는 자체 개발한 AI 부하 시뮬레이터를 활용해 다양한 AI 워크로드 프로파일과 배터리 구성, 듀티 사이클 및 전력 변동 범위에서 해당 제어 기술을 테스트했다. 테스트 결과, 출력 전력의 변동성이 극심한 상황에서도 입력 전류가 안정적인 특성을 보였으며, 이는 시뮬레이션된 AI 운영 환경에서 배터리 시스템과 상위 전력 인프라를 보호하는 데 도움이 될 수 있음을 보여준다.
또한 버티브는 싱가포르에서 STT Singapore와 협력해 실제 AI 인프라 환경을 반영한 테스트를 진행했다. 테스트에는 급격한 부하 변화뿐 아니라 UPS 운영과 에너지 저장 시스템, 상위 전력 인프라 간 보다 정밀한 연계가 요구되는 조건 등이 포함됐다.
버티브 파워UPS 9000 제품군 및 버티브의 데이터센터 전력 솔루션 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보는 버티브 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
버티브 소개
버티브(Vertiv, NYSE: VRT)는 하드웨어, 소프트웨어, 분석, 지속적인 서비스를 결합하여 고객의 중요한 애플리케이션이 지속적으로 실행되고, 최적의 성능을 발휘해 비즈니스 요구 사항에 따라 성장할 수 있도록 보장한다. 버티브는 클라우드에서부터 네트워크 엣지까지 확장되는 전원, 냉각, IT 인프라 솔루션 및 서비스 포트폴리오를 사용하여 오늘날의 데이터센터, 통신 네트워크, 상업 및 산업 시설이 직면한 가장 중요한 문제를 해결한다. 버티브는 오하이오주 웨스터빌에 본사를 두고 있으며, 130개 이상의 국가에서 사업을 진행하고 있다. 버티브에 대한 보다 자세한 정보는 Vertiv.com에서 확인할 수 있다.
미래 예측 진술
본 보도자료에는 1995 년 증권소송개혁법, 증권법 제27 조 및 증권거래법 제21E조에 따른 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 예측에 불과하며, 실제 결과나 향후 발생하는 사건은 본 진술에 명시된 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 버티브 및 당사 사업 경영과 관련된 이러한 요소들과 기타 중요 위험 요인에 대해서는 버티브가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최신 연례보고서(Form 10-K) 및 이후의 분기보고서(Form 10-Q)를 포함한 문서를 참조하면 된다. 버티브는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 본 미래 예측 진술을 갱신하거나 수정할 의무가 없다.
보도자료 문의:
버티브 홍보대행사 에델만코리아
배형진 이사
T 010-3017-6572
E Hyungjin.Bae@edelman.com
조해인 과장
T 010-7430-4930
E Alice.Jo@edelman.com