The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertiv、商業・産業用途向けに設計された産業グレードUPS 「Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial」を発表

3月 18, 2026

ミッションクリティカルな業務を支える、信頼性の高い電源保護を提供

デジタルインフラのグローバルプロバイダーであるVertivNYSE: VRT)は本日、商業・産業(C&I)市場向けに、信頼性の高い電源保護を提供する無停電電源装置(UPS)であるVertiv™ PowerUPS 6000 Industrialを発表しました。本製品は、製造、物流、石油・ガス、製薬、食品・飲料、包装、鉄鋼など幅広い業界の運用を支援します。


Vertivのモジュラーパワーコンバーター担当バイスプレジデントであるGreg Funkは次のように述べています。「産業環境では、電力の不安定さ、高温、空気中の汚染物質などにさらされることがあり、従来のUPSシステムはこうした環境への対応を前提に設計されていない場合があります。Vertiv PowerUPS 6000 Industrialは、Industry 4.0の用途向けに設計されており、工場の現場、製油所、生産ラインなど、電力変動や過酷な環境条件が生じる要求の高い環境においても、信頼性の高い性能を発揮します。」

Vertiv PowerUPS 6000 Industrialは、IP42の保護等級を備えており、粉塵や湿気、最大50°C122°F)までの周囲温度に対応できる設計となっています。本製品は、PLCSCADAシステム、産業用ネットワーク機器、生産ラインの自動化などの重要な産業制御システムを保護し、電力の信頼性が不可欠な用途において安定した運用の継続を支援します。

 

Vertiv PowerUPS 6000 Industrialは、コンパクトなキャビネット設計により、スペースに制約のある環境への設置が可能です。さらに、前面アクセスのみで設置および運用が可能な設計となっており、導入、保守、サービスを簡素化します。エネルギー効率と運用信頼性を重視して設計されており、二重変換モードで最大96%ECOモードで99%の効率を実現します。また、バルブ制御式鉛蓄電池(VRLA)、ニッケル・カドミウム(Ni-Cd)、リチウムイオン(Li-ion)のバッテリーキャビネットに対応し、さまざまなバックアップ時間の要件に対応します。本システムは、広い入力電圧範囲(-40%+25%)により産業用電力の変動に対応し、低高調波歪みの安定化された電力を供給することで、上流インフラへの負荷を低減します。並列機能により容量拡張および冗長化が可能で、コンフォーマルコーティングされたPCBAにより粉塵、湿気、腐食に対する耐性を強化しています。IEC 62040EN 50121EN 50171SEMI F47などの規格に準拠しており、ミッションクリティカルな産業用途向けに設計されています。

 

Vertiv AsiaのAC電源および配電担当ディレクターのArunangshu Chattopadhyayは次のように述べています。「アジア全域で、自動化の進展、高度なプロセス制御、接続された産業機器の増加により、生産環境では電力変動に対する感度が高まっています。Vertiv™ PowerUPS 6000は、高効率の二重変換技術、広い電圧許容範囲、高度な電力調整機能により、こうした産業要件の進化に対応するよう設計されています。これにより、アジアの製造業者および産業オペレーターは、高度に自動化され相互接続された施設において、システムの健全性を維持し、自動化への投資を保護し、継続的な稼働を確保することができます。」

Vertiv™ PowerUPS 6000 IndustrialおよびVertivの電力、冷却、ITインフラ、サービスソリューションの詳細については、Vertiv.comをご覧ください。


Vertivについて】

Vertiv (NYSE: VRT) は、ハードウェア、ソフトウェア、分析機能、継続的なサービスを組み合わせ、お客様の重要なアプリケーションが継続的に稼働し、最適なパフォーマンスを発揮しながら、ビジネスの成長に対応できるよう支援します。クラウドからネットワークのエッジまでをカバーする電力、冷却、ITインフラソリューションおよびサービスのポートフォリオにより、データセンター、通信ネットワーク、商業・産業施設が直面する重要な課題の解決に貢献しています。本社は米国オハイオ州ウェスタービルにあり、世界130か国以上で事業を展開しています。詳細については Vertiv.comをご覧ください。

Forward-looking statements

This release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27 of the Securities Act, and Section 21E of the Securities Exchange Act. These statements are only a prediction. Actual events or results may differ materially from those in the forward-looking statements set forth herein. Readers are referred to Vertiv’s filings with the Securities and Exchange Commission, including its most recent Annual Report on Form 10-K and any subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q for a discussion of these and other important risk factors concerning Vertiv and its operations. Vertiv is under no obligation to, and expressly disclaims any obligation to, update or alter its forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

<本件に関する報道関係者お問い合わせ先>

Vertiv Press Desk(株式会社トークス内)

担当:坂本、山下、小林

メール: vertiv-inf@pr-tocs.co.jp

Partner Login

言語と地域