The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

模块化数据中心何时才有意义?

Mike Bell, PE •

预制模块化数据中心越来越受欢迎

当今的网络是复杂的混合结构,通常以企业数据中心为中心,确保跨云、主机托管和边缘资源的无缝交互。这种组合会不断变化,以应对特定的容量需求和外部市场力量。在新冠疫情期间,数据中心建设速度放缓,导致可用性受限,而与此同时,人工智能和机器学习等计算密集型应用却在蓬勃发展。供应链问题持续限制着可用容量。这一现实迫使企业考虑替代方案来满足其迫切的容量需求,而预制模块化解决方案正日益成为一种流行的选择。

模块化技术是应对现代容量挑战的复杂、可定制和可扩展的解决方案,提供工厂制造的可靠性、快速部署、灵活性和效率,超越传统实体构建或其他替代方案的可能性。

数据中心容量——在哪里、何时、多少?

毋庸置疑,主机托管 (colo) 市场正在蓬勃发展。全球约有 5,000 个主机托管数据中心 ,目前约有 五分之一的 组织从第三方提供商租赁容量。 预计到 2027 年,该市场的复合年增长率将达到 6.5%,最终 到 2028 年将达到 1,360 亿美元

疫情期间,大量员工转为远程或混合办公模式,许多组织也调整了网络策略以适应新模式。随着组织重新构想传统企业数据中心的角色,网络变得更加分散,并更加依赖利用云、托管和边缘资源的混合模式。疫情期间,成年人的平均屏幕使用时间 增加了60-80% ,视频流媒体激增,视频会议的突然涌现给原本并非为此用途构建的网络带来了巨大的压力。

在过去的20年里,托管服务一直是企业寻求快速扩容、缓解延迟挑战或扩展其物理空间的可靠解决方案。然而,随着机器学习和人工智能等先进计算技术的出现以及复杂性的增加,企业数据中心运营商需要支持更高的计算负载——— 以及电力和冷却需求——— 市场可用容量有限。企业正在转向新的合作伙伴,以帮助他们快速升级设施,以支持所需的高级计算和更高密度的架构。

模块化数据中心作为替代方案

由于市场动态的不断变化,许多组织迫切需要扩容。它们正在不断发展壮大,比以往任何时候都更加依赖数字化应用,而内部部署方案已无法满足需求。因此,它们正在寻找快速、便捷地扩容的方法,并且不会损害网络安全或盈利。预制模块化计算越来越成为首选方案。

预制模块化数据中心 并非新鲜事物,但自大约15年前推出以来,其技术和建设实践已得到显著改进。这些先进、完全集成的IT解决方案可以根据特定需求进行配置,并可在任何需要计算的地方快速部署。

市场正在关注这一趋势。OMDIA 最近对数据中心决策者进行的一项调查显示,52% 的受访者表示他们已经部署了集成模块化解决方案,99% 的受访者表示他们计划在未来部署。事实上,93% 的受访者表示,他们计划将预制模块化解决方案作为未来的默认建设流程。任何早期的犹豫都早已过去,因为运营商已经发现这些技术是一种简单、经济且可自主拥有的替代方案,可以替代现有的传统数据中心建设方式,并且相比 传统数据中心 建设具有诸多优势。

  • 工厂设计: 由于预制解决方案是在工厂设计、组装和测试的,因此坚固、可靠且可重复。— 在逐步增加容量时,这是一个重要的考虑因素。这种可靠性会在系统的整个生命周期内带来回报,从而减少维修和服务需求。

  • 部署速度: 集成模块化解决方案可在现场作业持续进行的同时进行构建,从而消除了新安装通常需要的等待时间。此外,由于这些解决方案完全集成且几乎即插即用,因此其调试和运行速度比传统构建方式更快。这些优势可将启动计算的时间缩短 高达 30%

  • 可扩展: 大多数组织不会以兆瓦为单位进行扩展。借助集成模块化解决方案,他们可以根据需要在需要的地方添加容量。根据特定的 IT 负载需求合理调整这些新增容量,可以简化容量规划并消除浪费,从而降低能耗、成本和碳足迹。

  • 可定制: 现代模块可根据客户规格定制,随着需求增长,可以快速高效地重复配置和构建。这降低了整个网络的复杂性和混乱程度,并简化了运营和服务。

  • 灵活: 大多数设施都支持空气冷却,但如果机架密度增加——— 例如,支持高级计算应用程序——— 传统的冷却技术已无法满足需求。在这些环境中引入液冷技术需要大量的基础设施投资,这通常不可行。集成模块化解决方案可以构建和配置,以支持各种架构,包括高密度计算和液冷。

  • 可持续性: 由于这些是集成的封闭系统,因此可以通过设计消除浪费——— 材料浪费,以及能源和水等消耗品——— 并且比传统设计更具可持续性。甚至交付过程也促进了可持续性,通过减少每台设备的多次上门运输,转而采用集成系统的一次交付。

  • 便携性: 如今的网络越来越分散,其分布也越来越难以预测。模块化解决方案具备便携性,可以根据网络需求的变化进行迁移。— 例如,更好地支持低延迟应用程序。

  • 成本确定性: 虽然模块化解决方案不能免受外部市场条件的影响,但剧烈的波动——— 例如该行业目前由于供应限制而经历的——— 不太可能。此外,集成模块化解决方案的总体拥有成本通常低于整体建造或长期租赁。

案例研究:

当位于肯特郡的英国边境巡逻站需要快速增加容量,而时间紧迫又无法建立固定数据中心时,政府通过采用 VertivTM SmartModTM,仅用两个月的时间就增加了计算容量。

鉴于所处理数据的敏感性,弹性至关重要,同时,拥有经验丰富且拥有卓越客户服务记录的本地服务提供商也至关重要。物理和网络安全也是重要因素。边缘设施的设计也需要注重效率,并降低能源浪费。

VertivTM SmartModTM预制独立数据中心作为现有肯特郡数据中心的附加组件,以独立单元的形式提供高水平的可用性、能效和控制。VertivTM SmartModTM可定制,以支持各种容量需求、冗余级别和散热类型。在本项目中,Vertiv 部署了系统和电池,以满足客户指定的每机架千瓦负载要求。

该单元配置了热通道/冷通道,以提高运行效率,并配备了节能设备。VertivTM Liebert® ICOMTM 控制系统可根据 IT 负载匹配制冷量,从而降低能耗和成本。该单元还配备了摄像头和门禁触发警报,以解决安全隐患。

订单下达两个月后,新数据中心已准备投入运营。该系统由 Vertiv 提供持续支持和设备维护,并且由于大多数组件均来自 Vertiv,因此只需一个团队即可维护该站点(这又解决了一个安全问题)。

如有需要,该设备还可以迁移至其他站点,以支持未来不同的计算需求。这种灵活性使得投资 Vertiv SmartMod 设备成为拥有临时站点或计算需求不断变化的企业的战略选择。

单击 此处 阅读整个案例研究。

预制模块化数据中心有助于增加容量

新技术的复杂性和网络边缘的扩展,推动了企业数据中心不断增加容量的需求,而容量的增加往往难以预测,而供应链问题则减缓了数据中心的建设速度。预制模块化解决方案集快速部署能力、可扩展性、可靠性、定制潜力、基础设施灵活性、可移植性和低总拥有成本于一体,极具吸引力。对于希望以较小增量增加计算、电源或冷却能力的企业数据中心而言,模块化解决方案可能是最佳选择。模块化解决方案是一条生命线,可以缓解紧迫的容量需求并促进持久增长。

相关洞察

选择您的本国语言