预制模块化数据中心 (PMDC) 正在推动联邦 IT 现代化和 AI 应用,创造投资机会并满足快速增长的市场中日益增长的需求。
美国政府正在加速采用人工智能 (AI) 和现代数据基础设施,为投资、规划和引领下一波 IT 现代化浪潮创造了黄金机遇。预制模块化数据中心 (PMDC) 正在 成为这一转型的支柱 。这些模块化解决方案以前所未有的可扩展性、合规性和速度满足联邦政府的 IT 和 AI 需求,不仅是一项基础设施创新,更是一个极具吸引力的投资机会。
这就是为什么 PMDC 正在重塑联邦格局 ,以及关键决策者和投资者如何从这个快速增长的行业中获益。
联邦政府推动人工智能推动对 PMDC 的需求
过时的IT基础设施和冗长的采购周期限制了各机构部署人工智能的能力。自 2020年以来,联邦机构一直面临着跟上商业人工智能创新和国家安全需求的压力。政府已明确表示,人工智能是国家优先事项,并颁布了 2023年《联邦数据中心增强法案》 等立法,以及最近旨在 消除应用障碍的行政命令。
进入 PMDC:这些即插即用的数据中心解决方案可在异地构建,部署只需数月,而传统设施则需要数年时间。PMDC 能够处理高级 AI 工作负载,使联邦机构能够快速高效地实现现代化,为制造商、供应商和投资者创造巨大的市场。
市场潜力
模块化数据中心市场已经历显著增长,分析师预测其将继续保持两位数的增长。专为联邦政府量身定制的模块化数据中心 (PMDC) 能够满足其独特的运营、安全和合规性需求,从而在这个蓬勃发展的行业中开辟出一个专业化的细分市场。
主要增长动力包括:
- 人工智能投资激增: 根据 IT 预算预测,预计 2025 年联邦政府在生成人工智能方面的支出将增长 35%。
- 环境目标:行政命令 14057 概述了严格的环境要求,推动了对 PMDC 等节能数据中心的需求。
- 技术更新周期: 与很快就会过时的传统数据中心不同,PMDC 每 36 至 72 个月提供一次内置更新,让机构能够采用最新的创新技术。
11.3年: 全球数据中心的平均使用年限。
为什么 PMDC 是一项明智的投资
对于投资者来说,这意味着一个与初始部署和未来更新紧密相关的不断增长、稳定的市场。
满足不断增长的需求的可扩展解决方案
传统数据中心通常受限于特定场地,需要大量的前期投入。而 PMDC 则提供模块化可扩展性,使联邦机构能够随着需求增长逐步扩展容量。这些中心采用垂直堆叠或并排排列的配置,能够最大限度地提高产出,同时最大限度地减少物理和财务浪费。这种可扩展性对投资者的吸引力不仅在于它降低了前期成本,还在于它能够确保更广泛的客户群,从小型机构到大型联邦机构都能轻松应对。
合规性作为内置功能
联邦合同附带严格的监管要求,这些要求可能会延误或破坏基础设施项目。PMDC 已通过 FISMA 和 FedRAMP 等关键标准的预先认证,从而大幅缩短了审批时间和部署速度。“嵌入式”合规性功能消除了联邦采购中最主要的障碍之一,使 PMDC 成为各机构更安全、更快捷的选择,同时也为利益相关者提供了低风险的投资机会。
环境目标引领潮流
联邦机构日益重视环境责任和效率目标,而模块化数据中心 (PMDC) 在这方面也发挥了重要作用。这些模块化解决方案采用节能冷却系统和更智能的设计,与传统的模块化设施相比,可减少碳足迹。Vertiv ™ TimberMod™ 等方案甚至采用大规模木结构,进一步降低隐含碳排放。
用例凸显机遇
PMDC 的适应性为各种联邦应用打开了大门,进一步拓宽了市场潜力:
- 国家安全: 通过强化的结构和先进的网络弹性技术支持敏感操作。
- 灾难响应: 为联邦紧急事务管理署 (FEMA) 和其他紧急服务部门提供移动计算能力。
- 医疗保健和公务服务: 为卫生与公众服务部和退伍军人事务部等机构扩展人工智能驱动的分析。
每个用例都代表一个潜在的投资和研究领域,在更广泛的联邦保护伞下提供多样化的机会组合。
现在是投资的好时机
美国联邦政府正处于迄今为止最雄心勃勃的人工智能和IT现代化推进阶段。模块化数据中心 (PMDC) 代表着一个低风险、高回报的市场机遇,并且具有稳定的长期增长潜力。模块化数据中心兼具可扩展性、合规性和创新技术,众多行业已做好准备迎接这一机遇。白皮书《利用模块化数据中心实现联邦IT现代化和人工智能应用》为关键决策者提供了更深入、更详细的洞察和机遇。